Вопрос-Ответ

Вопрос: Что означает ошибка E9 на моем насосе ALPHA GO, и как ее можно исправить?

Ответ:

Ошибка E9 в насосах ALPHA GO (включая ALPHA1 GO и ALPHA2 GO) указывает на то, что внешний сигнал был обнаружен, но не активирован в приложении Grundfos GO. Когда это произойдет, загорится жёлтый световой индикатор , подающий предупреждающий сигнал . Насос продолжает работать, но функция внешнего управления не работает надлежащим образом. Это событие регистрируется в журнале событий ALPHA2 GO как Код 25 и отображается в приложении Grundfos GO.    

Почему это происходит?

  • Насос подключен к внешнему сигнальному входу, но данная функция не была включена в приложении.
  • Неправильная настройка при вводе в эксплуатацию.

Как это исправить:

  1. Откройте приложение Grundfos GO и подключитесь к насосу.
  2. Перейдите в меню пошаговой настройки и активируйте управление внешним сигналом. Примечание : Если насос используется в качестве замены существующего насоса, воспроизведите настройки старого насоса с помощью функции GO Replace.
  3. Убедитесь, что внешний сигнал настроен и работает надлежащим образом.

Дополнит. информация:

Дополнительную информацию можно найти в модуле Ecademy «Предупреждения и сигналы тревоги» для ALPHA GO или на странице продукта ALPHA2 GO.