Вопрос-Ответ
Вопрос: Какова роль байпасных (обводных) линий и как их следует прокладывать?
Ответ:
Чтобы обеспечить надлежащее охлаждение и смазывание насоса, через него должен проходить достаточный объем жидкости. Недостаточное охлаждение и смазывание может привести к перегреву, износу подшипников, трению уплотняющих поверхностей, утечкам в уплотнении вала. Все это может стать причиной неисправной работы насоса или его отказов. Поэтому, если есть риск, что необходимый минимальный расход при работе насоса обеспечить не получится, нужно установить байпасные линии.
Байпасные линии следует прокладывать от вентиляционного патрубка на насосе или от вентиляционного патрубка на напорной линии назад к стороне всасывания (по возможности) либо в бак. Это обеспечит достаточное охлаждение перекачиваемой средой. На обратной линии перекачиваемая среда должна обеспечивать охлаждение до ее возврата в насос, чтобы предотвратить его перегрев. По этой причине байпасную линию никогда нельзя подсоединять непосредственно к всасывающему патрубку насоса. Байпасная линия рассчитана правильно, если достигается указанный в руководстве по эксплуатации минимальный расход, необходимый для насоса. При полной нагрузке объемный поток жидкости, проходящий через систему и байпасную линию, не может превышать максимальный расход, обеспечиваемый насосом.
Дополнит. информация:
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.