Case
Kā veca attīrīšanas iekārta kļuva par vienu no labākajām Polijā
Together with Grundfos, we optimised system design.
Polijas pilsētā Mazovijas Tomašovā (ar 80 000 iedzīvotāju) bija novecojusi 20. gadsimta septiņdesmitajos gados būvēta notekūdeņu iekārta. Tā prasīja pārāk daudz tehniskās apkopes, patērēja pārāk daudz enerģijas, un ap 2000. gadu problēmas radīja nespēja pastāvīgi uzturēt pietiekami zemus noplūdes rādītājus.
“Sistēma bija tehnoloģiski novecojusi,” saka Valdemārs Debovskis, pilsētas saimniecības vadītājs kopš 1993. gada. Aeratori patērēja daudz enerģijas un ražoja maz skābekļa. Tie veidoja 80% no enerģijas patēriņa. Tas nebija ideāls risinājums.
Pilsēta saņēma ES finansējumu savas iekārtas atjaunošanai. 2013. gadā tā piešķīra piedāvājumu konsorcijam “Budimex-Cadagua”. Līgumslēdzēja grupa sāka projektēt jaunu ķīmiskās un bioloģiskās attīrīšanas iekārtu. Prasība pēc seklām (3,9 metrus dziļām) tvertnēm bija izaicinājums energoefektīvas aerācijas un maisīšanas sistēmas projektēšanā un būvniecībā.
The Tomaszów Mazowiecki plant uses a Grundfos Hydro MPC pressure boosting system for process water. "I buy it from Grundfos for all my projects in Poland," says Contract Manager Adam Bierut of Cadagua.
Risinājums
Procesa sākumā “Cadagua” uzticēja uzņēmumam GRUNDFOS piegādāt sūkņus, dozēšanas aprīkojumu un spiediena paaugstināšanas iekārtas, kā arī visu bioreaktoru aprīkojumu, tostarp aerācijas režģus, maisītājus un gaispūtējus. GRUNDFOS vadīja arī bioreaktoru projektēšanu, apakšpiegādi un montāžu.
“GRUNDFOS bija kopā ar mums jau no paša sākuma,” saka Ādams Bieruts, “Cadagua” līguma vadītājs. “GRUNDFOS aktīvi iesaistījās iekārtas projektēšanā. Bioreaktori ir vissvarīgākā iekārtas daļa. Tieši tur tiek noņemts slāpeklis un fosfors. Tos projektēja GRUNDFOS.
GRUNDFOS izmantoja skaitļošanas šķidrumu dinamikas modelēšanu un simulēšanu, lai bioreaktoram izstrādātu ideālus plūsmas ceļus.
New and old. Cadagua rebuilt the Tomaszów plant while sewage continued to flow in from the city, so that meant building one line at a time. Foreground: the new, Grundfos-designed tanks.
Rezultāts
“Šī ir viena no nedaudzajām bioloģiskās attīrīšanas iekārtām Polijā, kurā var pazemināt slāpekļa līmeni līdz 4-5 mg/l izplūdē un fosfora līmeni līdz 0,4 mg/l,” saka Ādams Bieruts. “Tā viss aprīkojums un konstrukcija ir labi piemēroti uzdevumam.”
Uzņēmuma vadītājs Valdemārs Debovskis stāsta, ka gaispūtēju un aerācijas sistēmas modernizācija vien ir ļāvusi sasniegt daudz zemāku enerģijas patēriņu, kā arī labākus parametrus attīrītajam ūdenim.
“Varu teikt, ka GRUNDFOS ir mūsu vissvarīgākais piegādātājs,” saka Debovskis.
Grundfos CFD-simulations like this one revealed the optimal design for the reactor tanks at Tomaszów.
“Pēc GRUNDFOS ieteikto risinājumu ieviešanas enerģijas patēriņš ir samazinājies par 50%. Tomēr man vissvarīgākais rezultāts ir ļoti efektīvā aerācija. Pat karstajās dienās ir viegli uzturēt karuseļveida ierīces parametrus. Man kā tehniķim tas ir vissvarīgākais.”
Attīrītais ūdens no pilsētas saimniecības iekārtas nonāk Pilicas upē – vienā no garākajām Vislas upes pietekām Polijā. Tas plūst apmēram 800 metru attālumā no iekārtas caur dabas rezervātu.
“Mūsu attīrītajiem notekūdeņiem parametri ir labāki nekā upes ūdenim,” viņš saka. “Īsāk sakot, mēs uzlabojam Pilicas ūdeni.”