La empresa #1 de bombas de agua en el mundo te brinda el confort, la calidad y la eficiencia que precisas en el hogar.

Descubre cómo obtener Agua Perfecta en tu hogar

Es posible que tengas que lidiar con muchos problemas de agua dentro y fuera de tu hogar, pero eso no significa que necesites muchas soluciones diferentes para solucionarlos.

Identifica las áreas problemáticas que más te afectan a ti y a tu familia, y te conectaremos con la solución adecuada.

 

 

Ideal para presurizar electródomesticos como lavadoras, lavavajillas y bóilers de paso. 

 

Aplicaciones del equipo

Además de su uso tradicional para presurizar el hogar colocándola a la salida de un tanque elevado, las bombas UPA 15-90 son adecuadas para incrementar la presión de ingreso del agua en algunos electrodomésticos de tu hogar que requieren un mínimo nivel de presión del agua que ingresa en el equipo para poder funcionar.

Esto suele suceder con lavarropas, lavavajillas, bóiler de paso que requieren de una UPA 15-90 para arrancar.

 

 

 

 

Bomba de agua fácil de usar que puede ser instalada en 20 minutos gracias a sus accesorios de conexión rápida y diseño sencillo.

 

 

¡Conoce los 5 principales beneficios de la SCALA1!

  1. Sistema TODO-EN-UNO, que simplifica su instalación y reduce tiempos y costos de la misma
  2. Bajo consumo energético
  3. Diseño compacto
  4. Conectividad Bluetooth, por medio de la aplicación Grundfos Go que permite programar y monitorear la bomba desde tu celular
  5. Fácil emparejamiento de bombas  - SCALA1 Twin -, permite vincular 2 bombas para entregar mayor caudal en las situaciones donde hay una mayor demanda de agua.


¡Mira el vídeo y descubre muchos otros beneficios de SCALA1 para una mejor calidad de vida!

 

 

 

 

Sistema de presurización todo en uno, de bajo consumo energético y fácil instalación. Proporciona una presión de agua perfecta y el máximo confort para el hogar.

 

 

Testimonio de un instalador - SCALA2

Mira en este vídeo el testimonio del instalador Adam, de Johns Plumbing, explicando por qué le gusta el sistema de presurización SCALA2 de Grundfos. Destaca, entre otros puntos, la facilidad de instalación, la fiabilidad y la satisfacción del cliente por haber encontrado una presión de agua constante y perfecta. ¡Compruebalo aquí!

 

 

Bomba sumergible para agua limpia. ¡Una de las favoritas de los Instaladores en México!

El equipo SBA no emite ruido al estar sumergido, por lo tanto es una alternativa  selenciosa en relacion a las bombas de superficie.

 

 

SBA

La SBA de Grundfos es una solución de enchufe y bombeo. Una vez instalado y conectado a la tubería, todo lo que tiene que hacer es encender la bomba. El resultado es una solución confiable con costos de instalación muy reducidos. 

Conoce las nuevas mejoras de este equipo en el siguiente video. 

¡Haz click ahora!

 

Conoce más sobre nuestros equipos viendo estos videos:

 

 

 

Síguenos aquí:

Facebook | Instagram | Linkedin | Youtube