Case
36 % energireduksjon ved Hilton Hotel i APAC
Hilton Hua Hin, en 32 år gammel eiendom ved stranden, som ligger i Thailand, så på måter de kunne forbedre den generelle bygningseffektiviteten. Da kjølepumpene deres begynte å eldes og opererte manuelt uten optimalisering eller styring, var det på tide å vurdere en oppgradering.
Suksessen til virksomheten vår er knyttet til vår evne til å operere og vokse bærekraftig, for ytterligere å redusere CO₂-utslipp er kritisk, og det var her Grundfos kom inn.
Situasjonen
Som en del av Hiltons samfunnsansvar (CSR) er «Travel with purpose»-programmet utformet for å drive ansvarlig reise og turisme globalt. Hotelledelsen var spesielt interessert i å utforske måter de kunne hjelpe med overgangen mot en mer bærekraftig drift. «Suksessen til virksomheten vår er knyttet til vår evne til å operere og vokse bærekraftig, for ytterligere å redusere CO₂-utslipp er kritisk, og det var her Grundfos kom inn.» De presenterte sitt energiinntjeningsprogram for oss, og de var i stand til å demonstrere at gjennom null hotelleinvesteringer er vi i stand til å spare driftskostnader samtidig som vi reduserer CO₂-utslippene» – Philippos Arghirides, daglig leder, Hilton Hua Hin.
Lewis Brown, leder for forretningsutvikling CBS, med Hilton Hua Hin-ledergruppen
Løsningen
Etter å ha utført en fullstendig systemrevisjon med hydrauliske målinger, identifiserte vi en mulighet til å redusere energiforbruket ved å bytte ut eksisterende kjel- og kondensatorpumper samt legge til styringslogikk. Grundfos tilbød seg å oppgradere pumpene i vårt Energy Earnings-program. «Programmet vårt gir hoteller en mulighet til å oppnå energibesparelser uten behov for økonomiske investeringer». Den nøkkelferdige løsningen finansieres, implementeres og vedlikeholdes av oss gjennom hele den delte spareperioden», sier Lewis Brown, forretningsutviklingsleder CBS. Oppgraderingen var for 4 kjølepumper, 2 frekvensomformere (CUE) og styringslogikk. «Nullinvesteringsløsningen som ble presentert for oss, var veldig attraktiv, og dette ble gjort mulig gjennom installasjon av svært effektive pumper og styreenheter», sier Philippos Arghirides – daglig leder, Hilton Hua Hin.
Grundfos CUE er en variabel frekvensomformer for effektiv hastighetsstyring av enhver Grundfos-pumpe uten integrerte omformere, uavhengig av størrelse eller bruksområde. Grundfos CUE er en nødvendig del av Grundfos iSOLUTIONS.
Resultatet
De nyinstallerte pumpene gir en energibesparelse på 36 %, noe som tilsvarer ca. 120 000 kg CO₂-reduksjon. Systemet er nå også fullt optimalisert og reagerer på endringer i bygningens belastning gjennom installerte variable frekvensomformere med sensorer. «Gjennom dette partnerskapet med Grundfos oppgraderte vi pumpene og styresystemene våre, noe som resulterte i betydelige energibesparelser», sier Philippos Arghirides – daglig leder, Hilton Hua Hin.
Grundfos har levert:
4 x LS-pumper, 2 x CUE-er, DP-sender, nettbasert overvåkingsplattform og en 5 års vedlikeholdskontrakt.