Slik endrer Grundfos MIXIT boliginstallasjonene i Trondheim

Ved pittoreske Leangenbukta i den sjarmerende byen Trondheim ligger en rekke nybygde hus og en byggeplass. Men om noen år vil byggeplassen bli erstattet av mer enn 500 boliger, og det vil forvandle stedet til et levende boligmiljø. Grundfos har spilt en rolle i prosjektet, og forsynt bygningene med flere MIXIT-enheter for å maksimere energieffektiviteten og bidra til prosjektets overordnede grønne strategi.

Leangenbukta-området ligger like ved den rolige Trondheimsfjorden, og byr på litt av hvert.

Nydelig natur, et knutepunkt for offentlig transport og nærheten til sentrum er bare noen få bemerkelsesverdige aspekter ved dette området, men i 2030 vil det også være hjemsted til et nytt, levende boligområde bestående av mer enn 500 nybygde leiligheter og rekkehus.

Ansvarlig for varme- og sanitærinstallasjonen er Bravida, et av Norges ledende installatørselskaper. Med Leangenbukta-prosjektets grønne strategi var det en selvfølge å bruke bærekraftige Bravida til å utføre byggingen. Kort tid etter at Bravida tok fatt på prosjektet, ble de introdusert for Grundfos MIXIT – en alt-i-ett-shuntgruppe som, kombinert med høyeffektive Grundfos-pumper, øker bygningens energiytelse ved å tilpasse seg behovene i den gitte bygningen:

«Sammenlignet med tradisjonelle shuntgruppeløsninger er MIXITs sanne styrke at det er en forhåndsmontert plug-and-play-løsning. Den har en innebygd styreenhet, som muliggjør for en mye enklere installasjon og integrasjon med systemet, og det resulterer selvsagt i betydelige besparelser, både fra et økonomisk perspektiv, men også når det gjelder hvor mye tid installatøren må bruke på å installere den», sier Jon Olav Eidsmo, Senior Sales Engineer for MIXIT i Grundfos Norge og Sverige.

Siden MIXIT er en prefabrikkert løsning som bare består av selve MIXIT-enheten og en sirkulasjonspumpe, har den et mindre karbonavtrykk enn for eksempel en tradisjonell blandekrets som består av flere komponenter. Denne fremtidsrettede og energieffektivitets-fokuserte tilnærmingen til designet førte til at MIXIT oppnådde det ettertraktede EPD-sertifikatet (Environmental Production Declaration) tidlig i 2024.

MIXIT er bare plug-and-play, og det er derfor det virkelig gir mening for oss.
Jørn Henrik Fiveltun, Prosjektleder, Bravida

Plug-and-play-effektivitet

Før valget falt på MIXIT hadde Jon Olav Eidsmo og hans team flere dialoger med representanter fra Bravida for å finne den riktige løsningen. I denne perioden kom alt fra installasjon til igangkjøring og dimensjonering i søkelyset.

«Leangenbukta består av ganske mange bygninger, så sånn sett er MIXIT en flott løsning siden den er mye mer kompakt enn tradisjonelle shuntgruppeløsninger, så du sparer naturligvis mye plass. Men det gjør også at du slipper bryderi, siden du bare trenger å kjøpe to komponenter, sette dem opp, og så er den klar til bruk. Andre løsninger krever flere komponenter som alle må programmeres og kobles til for å fungere sammen. Det tar mye tid. MIXIT er bare plug-and-play, og det er derfor det virkelig gir mening for oss», sier Jørn Henrik Fiveltun, prosjektleder i Bravida.

Med sin evne til å justere vannmengde og temperatur etter behov skaper MIXIT en mye jevnere regulering, noe som sikrer at hver bygning i komplekset får riktig varmenivå, som justeres i henhold til utetemperaturen. Ifølge Jørn Henrik Fiveltun er dette en av hovedgrunnene til at MIXIT er veien å gå:

«Enkelt sagt, du angir settpunkttemperaturen, så vil MIXIT tilpasse seg bygningens behov. Det er genialt, men likevel utrolig enkelt. Takket være denne typen temperaturkontroll betyr det at vi kan bruke mindre rør og det kreves færre deler, noe som på mange måter også gjør MIXIT til et miljøbevisst valg», sier han.

Det er ingen hemmelighet at MIXIT virkelig utmerker seg når det gjelder effektivitet, men brukervennligheten går også langt. For eksempel sikrer den innebygde styreenheten at alle funksjoner, temperaturmålinger, igangkjøring og andre settpunkter er tilgjengelige rett ved fingertuppene, enten via SD-anlegg, Grundfos GO-appen eller Grundfos Building Connect. På grunn av dette er det ikke behov for en systemintegrator for å sikre at alt fungerer, noe som til slutt reduserer installasjons- og vedlikeholdskostnadene.

Fremtidssikker og klar til bruk

Per september 2024 er 8 MIXIT-enheter installert i Leangenbukta med ytterligere to på vei, og muligens til og med seks til etter det. Ifølge Jon Olav Eidsmo beviser det at alt-i-ett MIXIT-løsningen er fremtidens shuntgruppeløsning:

«Dette er vår første MIXIT-bestilling i Norge. Og det er også en ganske betydelig en. Jeg synes det er et ganske spennende og modig grep fra Bravidas side at de har valgt vår MIXIT-løsning i stedet for en gammeldags, tradisjonell shuntgruppe. Det sier mye om deres fremtidsrettede natur, men det fremhever også hvordan Grundfos sin merkevare er assosiert med høy kvalitet og effektivitet», sier han.

Den har en innebygd styreenhet, noe som muliggjør for en mye enklere installasjon og integrasjon med systemet, og det resulterer selvsagt i betydelige besparelser.
Jon Olav Eidsmo, Senior Sales Engineer, Grundfos

Teamarbeid blir drømmearbeid

Selv om dette er et pågående prosjekt, har det vært tydelig fra begynnelsen av at Grundfos og Bravida har hatt stor glede av å hjelpe hverandre på store og små måter:

«Gjennom hele prosessen har vi hatt en god samtale frem og tilbake med Jon Olav og Grundfos. Når det har vært det minste problem med noe, har han tatt seg tid til å stikke innom og hjelpe oss med å løse det. Så det er flott, og vi gleder oss til å jobbe sammen gjennom resten av prosjektet», sier Jørn Henrik Fiveltun.

Når byggingen avsluttes i 2030, vil Leangenbukta bestå av 500 toppmoderne leiligheter og rekkehus. Ifølge Jon Olav Eidsmo er det spesielt én ting de nye huseierne kan se frem til:

«Norge kan være notorisk kaldt, og vi nordmenn liker å holde oss varme. Så gulvvarme på badet er et must – også om sommeren! Med MIXIT får du god temperaturkontroll uten å betale en formue», sier han med et smil.

Vi gleder oss til å jobbe sammen gjennom resten av prosjektet.
Jørn Henrik Fiveltun, Prosjektleder, Bravida

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.