Introduksjon til ALPHA2 GO
Oppdag ALPHA2 GO og lær hvordan sirkulasjonspumpen øker komforten, forbedrer energieffektiviteten og forenkler installasjon og utskifting.
VIKTIG INFORMASJON: Funksjonen «GO Replace» som nevnes i denne videoen har skiftet navn til «Bytt ut sirkulasjonspumpe» i den nåværende versjonen av Grundfos GO-appen.
I denne modulen blir du introdusert for ALPHA2 GO-sirkulasjonspumpen og lærer om funksjonaliteten, formålet og de viktigste egenskapene.
ALPHA2 GO brukes både som stand-alone og integrert sirkulasjonspumpe til oppvarming av boliger, og gir høy komfort og energibesparelser for beboerne.
For rørleggere forenkler det igangkjøringen og reduserer behovet for å gjette når du skal oppnå et effektivt system gjennom Guided Setup. Guided Setup sikrer også rask og riktig utskifting av eksisterende pumper, både nye og gamle.
Med denne forenklede porteføljen kan du bytte ut flesteparten av sirkulasjonspumper allerede ved første kundebesøk.
- ALPHA2 GO erstatter nyere, integrerte sirkulasjonspumper, spesielt UPM3 og UPM4, samt tidligere generasjoner av ALPHA.
- Dette betyr kortere ventetid når du trenger å bytte pumpe, fordi du får færre turer til grossisten og reduserer ventetiden på spesielle reservedeler fra for eksempel en kjele- eller varmepumpeprodusent.
ALPHA2 GO gir deg mange alternativer, for eksempel en 7,5 meters pumpe som fungerer som en universell erstatning, noe som dekker 70 % av Grundfos sine sirkulasjonspumper som er integrert i kjeler, varmepumper og andre varmeenheter.
En 9-meters pumpe, ideell for bruksområder som varmepumper, som krever større flow og løftehøyde.
ALPHA2 GO tilbyr en rekke funksjoner som er utformet for å gjøre installasjoner enklere, utføre nøyaktig igangkjøring, levere energibesparelser og forbedret komfort for beboere, redusere servicetilkallinger, og gjøre vedlikehold og feilsøking raskere og enklere.
La oss se nærmere på hvordan ALPHA2 GO gir disse fordelene.
Selvutluftingsfunksjonen vil fjerne luft automatisk fra pumpen, og sparer deg for tid fordi du ikke trenger å lufte pumpen manuelt.
Med tørrløpssikring er ALPHA2 GO-pumpene sikret mot potensiell skade i situasjoner med utilstrekkelig væske, noe som reduserer potensielle driftsstanser og gir langsiktig holdbarhet.
Robust oppstart-funksjonen består av en start med høyt dreiemoment, noe som forbedrer ytelsen under krevende forhold.
En ikke-magnetisk aksel og lager reduserer risikoen for blokkeringer, mens lagersystemet bidrar til å forhindre kalkavleiringer.
I den usannsynlige situasjonen at pumpen blir blokkert, vil motoren kontinuerlig starte på nytt med høyest mulig dreiemoment, noe som sikrer oppstart under krevende forhold.
ALPHA2 GO er det perfekte makkerparet med Grundfos GO-appen, som tilbyr en rekke funksjoner for å forenkle installasjon, igangkjøring og feilsøking.
Med Guided Setup gir appen trinnvise instruksjoner, noe som sikrer presis igangkjøring og optimal systemytelse både når det gjelder utskiftinger og nye installasjoner.
Med auto-registrering av luft i systemet oppdager pumpen luft rundt pumpehjulet.
Hvis det oppdages luft, vil pumpen pulsere for å skyve ut luft mer effektivt til de nærmeste luftventilene i systemet.
Nattsenking. Når den er aktivert gjennom appen, oppdager pumpen at kjelen har gått i nattsenkingmodus, noe som ofte reduserer forsyningstemperaturen.
Denne funksjonen sparer energi og sikrer ønsket komfort.
Appen tilbyr trenddata som lar deg spore pumpens ytelse over tid, identifiserer mønstre i flow, energiforbruk, temperatur og på-syklustid.
Hendelsesloggen gir tilgang til historiske hendelser og feillogger, som også foreslår mulige tiltak for advarsler og alarmer.
Programvareoppdateringer sikrer at du alltid har tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene.
Innregulering, som er tilgjengelig via appen, sikrer at varmesystemet kan opprettholde komforten, redusere energiforbruket og levere ønsket forsyningstemperatur.
Utskifting av integrerte sirkulasjonspumper er veldig enkelt med ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen.
ALPHA2 GO kobles direkte til appen, slik at den kan etterligne ytelsen til den integrerte pumpen som byttes ut.
Denne direkte tilkoblingen sikrer presis konfigurasjon, sparer tid og gir optimal systemytelse.
La oss oppsummere:
ALPHA2 GO forenkler installasjon, igangkjøring og feilsøking.
ALPHA2 GO kobles til Grundfos GO-appen gjennom innebygd Bluetooth for digitale funksjoner som Guided Setup, GO Replace, innregulering og tilgang til trenddata og feillogger.
ALPHA2 GO gir energibesparelser samtidig som den forbedrer komforten og påliteligheten for beboerne.