Advarsler og alarmer for ALPHA2 GO
Finn ut hvordan du leser ALPHA2 GO advarsler og alarmer for å feilsøke og løse problemer raskt og nøyaktig.
I denne modulen lærer du hvordan du leser advarsler og alarmer for ALPHA2 GO slik at du kan diagnostisere problemer og bedre håndtere feilsøkingsproblemer.
ALPHA2 GO bruker tydelige indikatorer for å hjelpe til med å identifisere og løse potensielle utfordringer. La oss utforske advarslene og alarmene, hva de betyr og hvordan de vises.
Det gule LED-lyset signaliserer en advarsel som indikerer at pumpen går, men ikke fungerer optimalt. Dette krever som regel ikke umiddelbare tiltak med mindre det fører til underoppvarming eller redusert komfort i boligen. Hendelser som utløser det gule LED-lyset: Underspenning under drift Pumpen oppdager lav spenning, men fortsetter driften, indikert med det gule LED-lyset og feilkoden E2. Hendelsesloggen for ALPHA2 GO vil registrere denne advarselen.
Eksternt signal ikke aktivert Når det oppdages et eksternt signal som ikke er blitt aktivert i Grundfos GO-appen, indikerer pumpen en advarsel med det gule LED-lyset og en E9-feilkode. Du kan løse dette ved å bruke Guided Setup-funksjonen for å aktivere den eksterne signalstyringen.
Tvungen pumping Andre pumper eller kilder kan generere flow gjennom pumpen, selv når den er slått av. Dette vises med det gule LED-lyset og feilkoden E3. For å løse utfordringen må du sjekke systemet for å sikre at tilbakeslagsventilene er riktig plassert, og se etter eventuelle defekte ventiler. Erstatt ventilene om nødvendig.
Det roterende hjulet indikerer midlertidige tilstander som ikke krever en handling. For eksempel: Igangkjøring eller deteksjon av vann Under den første igangkjøringen viser det roterende hjulet at pumpen blir satt i drift. Hjulet går også når pumpen prøver å detektere vann. Systemet skal gjenoppta normal drift automatisk.
Automatisk registrering av luft og aktivering av utluftingssyklus ALPHA2 GO er aktivert via Grundfos GO-appen og vil oppdage og ventilere luft automatisk. Når dette skjer, vises det roterende hjulet.
Programvareoppdateringer Det roterende hjulet vises også når det finnes programvareoppdateringer for ALPHA2 GO, som midlertidig setter normal drift på pause til oppdateringen er fullført. Hendelsesloggen for ALPHA2 GO vil registrere denne hendelsen.
Det røde LED-lyset signaliserer en alarm som betyr at pumpen har stoppet og krever umiddelbar oppmerksomhet. Alarmer inkluderer: Fare for tørrkjøring Hvis pumpen oppdager en risiko for tørrkjøring, vises det roterende hjulet. Hvis tørrkjøring oppstår, stopper pumpen automatisk, og du ser det røde LED-lyset og feilkode E4. Hendelsesloggen for ALPHA2 GO vil registrere denne alarmen. For å løse et tørrkjøringsproblem må du fylle systemet med riktig mengde væske, og deretter prime og lufte pumpen før du starter den opp igjen.
Pumpe blokkert Hvis pumpen blir fysisk blokkert, vil det røde LED-lyset lyse sammen med feilkoden E1. Kun en fagspesialist skal forsøke å fjerne blokkeringen av pumpen. Først må du stenge av pumpen, og deretter fjerne pumpehodet. Til slutt fjerner du avleiringene.
Elektrisk feil Hvis et elektrisk problem stopper pumpen, vil det røde LED-lyset vises sammen med feilkode E3. Hendelsesloggen for ALPHA2 GO vil registrere denne alarmen. Hvis pumpen stopper mens LED-lyset viser rødt med feilkode E3, kan dette indikere:
- Overspenning Forsyningsspenningen til pumpen er for høy. Bør sjekkes at strømforsyningen er innenfor det angitte området.
- Interne feil Pumpen må byttes ut. Kontakt Grundfos eller kvitt deg med pumpen på en miljøvennlig og ansvarlig måte i henhold til lokale forskrifter.
E3 kan også indikere at ALPHA2 GO mangler programvare hvis du kjører en fabrikktilbakestilling av pumpen. Tilkobling av ALPHA2 GO på nytt med Grundfos GO-appen bør automatisk løse dette problemet. Støy i systemet kan skyldes. Flow er for høy For å fikse dette kan du senke flowet.
Luft i systemet For å løse dette kan du koble til Grundfos GO, velge menyen Innstillinger, velge system- og pumpeutlufting og trykke på «start utlufting». Hendelsesloggen for ALPHA2 GO vil registrere denne hendelsen. Du kan finne mer informasjon i Grundfos GO-appen, inkludert detaljerte hendelseslogger som registrerer advarsler og alarmer, for å lette feilsøkingen.
La oss oppsummere:
- Gult LED-lys. Indikerer en advarsel. Overvåk systemet og grip bare inn hvis ytelsen påvirkes av noe.
- Rødt LED-lys. Signaliserer en alarm. Krever umiddelbar oppmerksomhet for å løse problemet.
- Roterende hjul. En midlertidig tilstand for igangkjøring, vanndeteksjon, utlufting eller programvareoppdateringer. Ingen handling er nødvendig. Pumpen vil automatisk gå tilbake til normal tilstand.