Fordelene ved CMBE TWIN trykkøkningssystem
Lær om de mange fordelene ved CMBE TWIN trykkøkningssystem, få innsikt i systemets praktiske funksjoner og finn ut når det er å foretrekke framfor andre trykkøkningsløsninger.
Grundfos tilbyr et bredt utvalg av trykkøkningssystemer som kan brukes i privatboliger, næringsbygg og industribygg.
I denne modulen skal vi introdusere deg for CMBE TWIN-systemet og de mange fordelene ved det. Vi skal vise deg hvordan det passer inn i trykkøkningsporteføljen din, når det er et bedre alternativ enn andre pumper og ta en nærmere titt på de ulike installasjonstypene, før vi til slutt forteller om hovedfunksjonene i systemet.
La oss kort introdusere deg for selve systemet. CMBE TWIN består av to CMBE-pumper montert på en vanlig bunnplate. Det er et konstanttrykk-system satt opp for å operere i drifts-/standbymodus eller kaskademodus. Vi skal se nærmere på disse to operasjonsmodusene litt senere.
I mellomtiden kan vi ta en titt på hvordan CMBE TWIN passer inn i trykkøkningsporteføljen. Sammenlignet med andre trykkøkningspumper passer CMBE TWIN best til mindre næringsbygg – for eksempel mindre skoler, tomannsboliger, kontorbygg og sykehus.
Men når er CMBE TWIN trykkøkningssystem det rette valget? Det skal vi se på.
For det første sikrer det en jevn vannforsyning. Når systemet brukes i drifts-/standbymodus, er det bare én pumpe som går om gangen. Den andre pumpen fungerer som en reserve. Hvis en av pumpene blir utilgjengelig, vil den andre pumpen ta over. Dette sikrer en jevn, pålitelig vannforsyning og gir trygghet til både installatøren og sluttbrukeren.
For det andre er det en energieffektiv løsning takket være modusen for kaskadedrift. Kaskademodusen byr på en intelligent, energisparende drift som sikrer at ytelsen til CMBE TWIN automatisk justeres etter forbruket. Så når vannbehovet blir større enn det én pumpe kan levere, så starter den andre også. Når behovet igjen faller til et nivå som én pumpe kan levere, slå den andre pumpen seg av – noe som sikrer at systemet fungerer så effektivt som mulig.
Et fellestrekk ved disse to operasjonsmodusene er «alternation» (alternering) og «multi-master». Alterneringen fordeler driftstiden likt mellom de to pumpene, mens multimaster-funksjonaliteten sikrer at én pumpe kan ta kontroll over trykkøkningssystemet hvis den andre pumpen blir utilgjengelig. Dette forbedrer påliteligheten og gir sluttbrukeren trygghet.
Når det gjelder installasjonstyper, kan CMBE TWIN jobbe ut fra den offentlige forsyningen eller en matetank. Uansett passer det for en rekke ulike trykkøkningsoppsett.
To av de vanligste oppsettene er direkte trykkøkning og sonedelt trykkøkning.
Direkte trykkøkning gir vann til hele bygningen fra bare ett CMBE TWIN-system, mens sonedelt trykkøkning gjør det mulig å installere flere CMBE TWIN-systemer. Så vil hvert av disse fokusere på et spesifikt område i den gitte bygningen. Målt i energieffektivitet finnes det ikke noe enkelt oppsett som er gunstigere enn andre, siden alt avhenger av utformingen og hvordan bygningen brukes.
En av de viktigste fordelene ved CMBE TWIN er at det skaper trygghet for sluttbrukeren. Det skyldes evnen det har til å levere et konstant trykk uansett hvor mange kraner som er åpne. Når det på en intelligent måte slår den andre pumpen på og av etter forbruket, vil det levere et konstant trykk på en svært energieffektiv måte.
En annen fordel er den enkle installasjonsprosessen i tre trinn.
Først kobler du de to manifoldene til pumpene og hovedrørene.
Så fyller du pumpen og kobler den til strømforsyningen.
Deretter bruker du LED-styringspanelet eller Grundfos GO Remote-appen for å angi ønsket trykk, og så er du klar til å starte pumpene.
CMBE TWIN er såpass liten at det gir ytterligere fordeler. Det er svært kompakt sammenlignet med konvensjonelle trykkøkningssystemer. Dette har mye å si, for det er ofte ganske trangt i tekniske rom. Også grossisten nyter godt av det, siden produktet tar mindre plass i hylla.
Alle nøkkelkomponenter i et CMBE TWIN trykkøkningssystem er konstruert av Grundfos, noe som garanterer at all involvert teknologi fungerer perfekt.
Det var det vi hadde å si om Grundfos CMBE TWIN trykkøkningspumpe. La oss oppsummere.
CMBE TWIN passer til mindre næringsbygg. Den kan øke trykket direkte fra offentlige forsyningslinjer eller matetanker og kan installeres i mange ulike oppsett.
CMBE TWIN er det åpenbare valget hvis du trenger jevn vannforsyning og en energieffektiv løsning.
Den byr på en rekke fordeler inkludert:
- Komfort for sluttbrukeren gjennom energieffektiv levering av konstant trykk, uavhengig av hvor mange kraner som er åpne.
- Enkel og rask installasjon takket være at den leveres forhåndsmontert og -konfigurert.
- En kompakt utforming som får plass i de trangeste rommene.
- Og til slutt skaper det trygghet for sluttbrukeren Takket være pumpens multimaster-funksjonalitet.