Ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Hvor mye hydrogen kan jeg produsere fra vannet mitt?
Svar:
Vann inneholder to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Fordi oksygen er 16 ganger tyngre enn hydrogen, tar det opp mesteparten av massen i et vannmolekyl. 89 % av massen er oksygen og 11 % er hydrogen. Det betyr at for å produsere 1 kg hydrogen kreves det 9 kg vann. I virkeligheten kreves det 10-13 kg vann på grunn av tap og ineffektivitet.
Tilleggsinformasjon:
Lær om effektiv vannbehandling for å forbedre elektrolysørsystemer
Enten du leter etter en grundig utforskning av foredlingssløyfer og sjøvannsbruk i hydrogenproduksjon, eller bare en kort oversikt over viktigheten av vannbehandling, har våre whitepapers deg dekket. Dykk ned i våre omfattende ressurser for å avdekke fordelene med riktig vannbehandling i hydrogenproduksjonsprosessen.