Caz

Stații de pompare apă uzată, echipate complet si cu integrare SCADA, intr-un proiect de transport apa uzata in judetul Cluj

Soluția livrată

  • 9 stații de pompare apă uzată, complet echipate
  • Pompe pentru apă uzată cu montaj umed: SLV, SL1

TIP PROIECT: TRANSPORT APA UZATA

Chinteni este una dintre principalele comune din judetul Cluj, si datorita apropierii de resedinta de judet - Cluj-Napoca - se bucura de o dezvoltare imobiliara. Cresterea numarului de locuitori a impus si extinderea infrastructurii, inclusiv a retelei de canalizare.

Grundfos a livrat o soluție completă pentru rețeaua de canalizare din comuna Chinteni.  Beneficiarii sunt locuitorii din șase sate: Deusu, Vechea, Măcicasu, Sanmartin, Feiurdeni, Padureni, Satu Lung si Salistea Veche.

Proiectul a constat in livrarea si punerea in functiune (inclusiv integrarea in SCADA) a noua statii de pompare apa uzata complet echipate. Reteaua va fi predata spre exploatare operatorului regional de apa si canalizare - Compania de Apa Somes SA. 

Proiectul s-a desfasurat in perioada 2019-2020.

Stații de pompare apă uzată, echipate complet si cu integrare SCADA, intr-un proiect de transport apa uzata in judetul Cluj

Imagini din proiect

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.