Caz
Monitorizare și control de la distanță cu Grundfos Connect Asset Monitor
Iată cum soluțiile digitale oferite de Grundfos au îmbunătățit eficiența și operațiunile de zi cu zi la Peachtree City WSA.
Grundfos oferă pompe de calitate, iar sistemul lor de monitorizare de la distanță este unul revoluționar
În calitate de tehnician principal de întreținere a instalațiilor de colectare a apelor uzate la Autoritatea de apă și canalizare din Peachtree City, Jonathan King face parte dintr-o echipă care asigură servicii fiebile pentru ape uzate pentru peste 35.000 de clienți rezidențiali, industriali și comerciali din mica comunitate din Georgia. „Tratarea sigură și responsabilă a apelor uzate este o parte esențială a vieții de zi cu zi”, explică King cu privire la importanța muncii sale, care înseamnă o muncă în culise, pentru prevenirea scurgerilor sau revărsărilor, pentru a transporta apa în siguranță la stația de tratare a apelor uzate. „Canalizarea (transportul/tratarea) este mai importantă decât energia electrică. În majoritatea cazurilor, putem supraviețui fără energie electrică, dar fără o tratare adecvată a apelor uzate ne-am confrunta cu riscuri grave la adresa sănătății.”
Autoritatea de apă și canal din Peachtree City are mai mult de 321 de km de conducte cu 38 de stații de pompare. Aceasta are rolul de a asigura servicii sigure și accesibile de colectare și transport prin canalele colectoare de ape uzate, precum și servicii de tratare a apelor uzate pentru clienții săi rezidențiali, industriali și comerciali. A fost înființată în 1987 și a început să funcționeze ca operator al serviciului de canalizare un deceniu mai târziu, în 1997.
King se străduie să găsească echipamentele și instrumentele digitale potrivite pentru ca echipa lui să poată lucra în condiții de siguranță și eficient. El spune că se bazează foarte mult pe parteneriatul încheiat cu Grundfos și cu distribuitorul local, Goforth Williamson INC (GWI), pentru a furniza pompe, tablouri de comandă, operațiuni de service și o platformă digitală care să mențină funcționarea fără probleme a sistemelor. Modernizarea cu Grundfos Connect Asset Monitor a schimbat complet, în bine, modul de lucru al personalului de la Peachtree City. Grație capacităților de monitorizare și control non-stop, personalul poate pleca la sfârșitul zilei știind că stațiile de pompare sunt protejate și că va primi notificări dacă este necesară o intervenție.
„Grundfos oferă pompe de calitate, iar sistemul lor de monitorizare de la distanță este unul revoluționar”, spune King. „Sistemul nostru SCADA anterior nu era la fel de ușor de utilizat și nu oferea același nivel de date și de vizibilitate. Era un sistem basic. Când primeam o notificare de alarmă nu știam cu exactitate ce este în neregulă și sistemul era dificil de accesat.”
O soluție digitală eficientă și costuri reduse
Grundfos Connect Asset Monitor este o alternativă eficientă prin comparație cu un sistem SCADA. Clienții pot să monitorizeze și să controleze de la distanță echipamentele prin intermediul unei platforme online, astfel sunt reduse costurile de funcționare. Notificările automate permit clienților să acționeze rapid și proactiv, minimizând timpii de nefuncționare.
Peachtree City căuta un sistem accesibil cu informații detaliate și atunci a contactat GWI pentru o soluție mai bună. Acum, cu soluția actuală oferită de Grundfos, își poate monitoriza și gestiona sistemele de pompare de oriunde din lume. Sistemul este ideal pentru monitorizarea unei game largi de aplicații de pompare, de la pompe de suprapresiune, până la pompe pentru stații de ridicare sanitare și este ușor de integrat indiferent de marca echipamentului utilizat.
Alarmele automate notifică imediat operatorii despre evenimente critice prin intermediul unui dispozitiv mobil sau PC și pentru a accesa datele în timp real este suficient un browser web și o conexiune la Internet. King spune că avantajele nu se opresc aici:
- Nu mai este nevoie de monitorizare la fața locului non-stop.
- Sistemul susține sarcinile de zi cu zi ale operatorului.
- Procesul de instalare este simplu și lipsit de stres.
- Sistemului digital Grundfos este mult mai ușor de învățat grație funcțiilor de navigare ușor de utilizat prin comparație cusistemul SCADA anterior.
El menționează cum platforma Grundfos a devenit parte din programul de formare de la Peachtree pentru noii angajați. Acum utilizatorii pot primi diferite niveluri de acces (doar vizualizare, operator sau administrator) în funcție de nivelul lor de cunoștințe și, odată ce formarea este finalizată, aceștia primesc acces deplin la tot sistemul de control de la distanță al pompelor. Grundfos continuă să își actualizeze și să își îmbunătățească sistemul pe baza progreselor tehnologice și a cerințelor in schimbare ale clienților. Asset Monitor oferă o mai bună securitate, transmisie mai rapidă a datelor, rezoluție mai bună a datelor și o interfață ușor de utilizat.