Articol
Problema apei care nu generează venituri (NRW). GRUNDFOS DDD
Vedeti acest articol util dacă lucrați cu statii de pompare distributie apa retea municipala.
1. Introducere: Problema apei care nu genereaza venituri (NRW)
2. Solutie: Demand Driven Distribution, managementul presiunii in retelele de apa
3. Avantaje: Reducerea costurilor s pastrarea calitatii serviciilor
4. Studii de caz: Beneficiile vizibile in studii de caz
1. Introducere: Problema apei care nu genereaza venituri (NRW)
Conform Asociatiei Internationale a Apei (IWA) 80% din apa care nu genereaza venituri (NRW) are drept cauze scurgerile si spargerile conductelor.
Un studiu din anul 2018 a subliniat complexitatea problemei, cu urmari in financiar. Apa care nu genereaza venituri (NRW) a fost estimata la 126 de miliarde de metri cubi la nivel global, echivalentul a peste 39 de miliarde de dolari pe an.
Reducerea si controlul pierderilor de apa care nu genereaza venituri (NRW) implica situatii complexe in retelele de distributie ṣi nu au un singur remediu. Fiecare operator de retea de apa este expus acestei probleme, apa care un genereaza venituri (NRW), ṣi o gestioneaza in functie de resursele de care dispune.
2. Solutie: Demand Driven Distribution, managementul presiunii in retelele de apa
Noi tehnologii, monitorizate in proiecte din intreaga lume, iṣi dovedesc eficienta ṣi construiesc noi modele de gestionare a retelelor. O strategie standard este limitarea pierderilor cauzate de scurgerile existente si reducerea riscului de aparitie a unor noi scurgeri.
In prezent, managementul presiunii este recunoscut ca fiind esential pentru gestionarea eficienta a scurgerilor. Asociatia Internationala a Apei (IWA) recomanda ṣi controlul activ al scurgerilor, o strategie clara privind viteza si calitatea reparatiilor si managementul infrastructurii.
Solutia Grundfos se inscrie in cadrul managementului presiunii si al managementului infrastructurii. Am dezvoltat sisteme integrate in solutiile noastre de pompare pentru a sprijini managementul presiunii.
DEMAND DRIVEN DISTRIBUTION / DDD este o solutie fiabila pentru reducerea pierderilor de apa si a costurilor energetice in retelele de apa. Controlul presiunii este elementul cheie din Managementul presiunii.
Grundfos a dezvoltat Demand Driven Distribution / DDD pentru managementul presiunii in diverse tipuri de retele de distributie a apei. Din datele pe care le detinem ṣtim ca DDD raspunde cerintelor majoritatii retelelor de distributie, intre 40% si 90% din totalul retelelor cu statii de pompare a apei; procentul variaza in functie de standardele locale de proiectare.
REDUCEREA PIERDERILOR DE APA CU 15%, IN MEDIE, PE PROIECT. Cu un control unic al presiunii, controlerul multi-pompa Grundfos DDD reduce automat surplusul de presiune in reteaua de apa. Astfel, atat pierderile prin scurgerile de apa, cat si costurile de energie sunt reduse in mod semnificativ.
SA INCEPETI CU POMPA
Atunci cand inlocuiti conductele, reduceti si pierderile de apa si pierderile prin frecare, ceea ce duce la cresterea presiunii in alte parti ale retelei / in punctele critice.
Este important sa gestionati presiunea de la pompa.
Inainte de a interveni in fluxul stradal cu reparatiile conductelor, verificati daca aveti pompele si controlerele potrivite. Daca aveti un debit variabil, o analiza a tendintelor va dezvalui potentialele beneficii ale optimizarii sistemelor de pompare.
DDD este in continua dezvoltare, lucram pentru a acoperi cat mai multe modele de retele de apa. DDD regleaza automat presiunea, iar personalizarea in functie de fiecare proiect se reduce la un minim necesar. DDD este un Plug&Play in forma sa cea mai pura.
Demand Driven Distribution asigura un control complet, instantaneu si o eficienta dovedita in studiile de caz; sunt reduse trei categorii de costuri: scurgerile, consumul de energie si lucrarile de mentenanta.
CAND AVETI O RETEA CU O SINGURA STATIE DE POMPARE
Demand Driven Distribution masoara presiunea din retea folosind unitati de stocare date (data loggers) ce transmit valorile masurate si inregistrate catre controlerul de pompe Demand Driven Distribution. Datele sunt apoi utilizate intr-o abordare de control adaptiv inteligent care controleaza statia de pompare, stabilizand presiunea din retea la nivelul dorit, fara a compromite confortul utilizatorului final.
STUDIU DE CAZ: REDUCEREA CU CU 30% A PIERDERILOR DE APA CARE NU GENEREAZA VENITURI (NRW)
Compania de apa Padania Acque Gestione S.p.A. din Montodine, Italia, inregistra pierderi de apa si folosea mai multa energie decat era necesar in reteaua sa de distributie locala. Solutia a fost utilizarea controlerului Grundfos Demand Driven Distribution (DDD) si a pompelor de ultima generatie pentru a monitoriza si regla presiunea. Traductoarele de presiune au fost instalate pe capetele retelei de apa in punctele critice, unde valorile presiunii sunt masurate si apoi trimise catre controlerul DDD. Controlerul asigura o presiune optima si, prin cresterea si reducerea treptata a presiunii, evita schimbarile bruste de moment in conducte, reducand astfel socurile hidraulice si, prin urmare, pierderile de apa.
Cititi despre rezultatele din mai multe proiecte in braousra.
Descarcati articolul printr-un clic.
Rețele de canalizare și pentru apă pluvială
Pe lângă sistemele tradiționale de evacuare a apei uzate, aplicațiile legate de canalizare și pentru apa de ploaie sunt tratate separat; ne asigurăm astfel că vă transmitem într-un mod structurat detaliile despre selecția și instalarea corectă a pompei.
Selecția corectă a pompei din bazinul de colectare a apei uzate
Pentru proiectarea sistemului de pompare din bazinul colector de apă uzată vom discuta cât de corect este modul de optimizare a spațiului în stațiile umede și cerințele pentru fundațiile din beton la instalațiile uscate.
Alte articole și informații conexe
Găsiți articole cu aceeași tema, referințe și studii de caz Grundfos.
Aplicații din același domeniu
Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.