Referenca
Nesmetano daljinsko praćenje i kontrola pomoću Grundfos Connect Asset Monitor sistema
Kako su digitalna rešenja kompanije Grundfos poboljšala efikasnost i svakodnevno poslovanje u Upravi za vodosnabdevanje i kanalizaciju Peachtree City-ja.
Grundfos ne samo da pruža kvalitetne pumpe, već je njihov sistem daljinskog praćenja potpuno promenio pravila igre
Kao viši tehničar za održavanje sakupljanja u Upravi za vodosnabdevanje i kanalizaciju Peachtree City-ja, Jonathan King je deo tima koji obezbeđuje bezbedne i pouzdane usluge sakupljanja otpadnih voda za više od 35.000 stambenih, industrijskih i komercijalnih korisnika u maloj zajednici u Džordžiji. „Bezbedno i odgovorno rukovanje otpadnim vodama je ključni deo svakodnevnog života“, objašnjava King važnost svog posla koji zahteva rad iza kulisa, poput sprečavanja izlivanja ili prelivanja, kako bi se voda bezbedno transportovala do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. „Kanalizacija (transport/tretman) je važnija od struje. Uglavnom možemo preživeti bez struje, ali bismo se suočili sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima bez pravilnog rukovanja kanalizacijom.“
Uprava za vodovod i kanalizaciju grada Peachtree City-ja obuhvata više od 320 kilometara cevovoda sa 38 pumpnih stanica. Njegova misija je da obezbedi bezbedno i pristupačno sakupljanje i transport kanalizacije, kao i usluge prečišćavanja otpadnih voda, za svoje stambene, industrijske i komercijalne korisnike. Osnovana je 1987. godine i počela je sa radom kao nezavisno preduzeće za kanalizaciju deceniju kasnije, 1997. godine.
King želi da pronađe pravu opremu i digitalne alate kako bi omogućio svom timu da bezbedno i efikasno obavlja svoj posao. King kaže da se u velikoj meri oslanja na partnerstvo koje imaju sa Grundfos-om i njihovim lokalnim distributerom, Goforth Williamson Inc. (GWI), kako bi obezbedili pouzdane pumpe, kontrole, servis i digitalnu platformu koja omogućava nesmetan rad njihovih sistema. Nadogradnja na Grundfos Connect Asset Monitor potpuno je promenila način na koji zaposleni u Peachtree City-ju rade na bolje. Sa mogućnostima praćenja i kontrole 24 sata na dan, zaposleni mogu da izađu na kraju radnog vremena znajući da su njihove pumpne stanice zaštićene i da će biti obavešteni ako je potrebna bilo kakva pažnja.
„Grundfos ne samo da pruža kvalitetne pumpe, već je njihov sistem daljinskog praćenja potpuno promenio pravila igre“, kaže King. „Naš prethodni SCADA sistem nije bio toliko jednostavan za korišćenje i nije pružao isti nivo podataka i vidljivosti. Bio je veoma osnovan. Nismo tačno znali šta nije u redu kada smo dobili obaveštenje o alarmu, a bilo je teško pristupiti sistemu.“
Isplativo digitalno rešenje
Grundfos Connect Asset Monitor je jednostavna i isplativa alternativa SCADA rešenju. Omogućavajući kupcima da daljinski prate i kontrolišu svoju opremu putem onlajn platforme, digitalno rešenje pomaže u smanjenju operativnih troškova. Automatska obaveštenja omogućavaju kupcima da brzo i proaktivno reaguju kada se pojave problemi, što na kraju minimizira vreme zastoja.
Peachtree City je tražio pristupačan sistem sa detaljnim informacijama i tada su kontaktirali GWI za bolje rešenje. Sada, sa svojim trenutnim Grundfos rešenjem, mogu da prate i upravljaju svojim pumpnim sistemima sa bilo kog mesta u svetu. Sistem je idealan za praćenje širokog spektra pumpnih primena, od pojačivača pritiska do pumpi za sanitarne vode, i lako se integriše bez obzira na marku opreme koja se koristi.
Automatski alarmi odmah obaveštavaju operatere o kritičnim događajima putem mobilnog uređaja ili računara i ne zahtevaju više od internet pretraživača i internet veze za pristup podacima pumpe u realnom vremenu. King kaže da postoji još mnogo prednosti, uključujući sledeće:
- Nema više potrebe za neprestanim praćenjem na licu mesta.
- Smanjuje opterećenje dežurnog operatera.
- Proces ugradnje je gladak, jednostavan i bez stresa.
- Sa navigacionim funkcijama prilagođenim korisniku, učenje Grundfos digitalnog sistema je mnogo lakše nego prethodnog SCADA sistema.
King kaže da je Grundfo platforma postala značajan deo programa obuke za nove zaposlene u Peachtree City-ju. Sada mogu da odobre različite nivoe pristupa (samo pregled, operater ili administrator) korisnicima na osnovu njihovog nivoa znanja, a kada budu potpuno obučeni, dobijaju potpun pristup kompletnom daljinskom upravljanju pumpama. Grundfos nastavlja da ažurira i unapređuje svoj sistem na osnovu napretka u tehnologiji i rastućih potreba kupaca. Asset Monitor nudi poboljšanu bezbednost, brži prenos podataka, veću rezoluciju podataka i korisnički interfejs.