Često postavljana pitanja

Pitanje: Šta znači greška E3 na mojoj ALPHA GO pumpi i kako mogu da je popravim?

Odgovor:

Greška E3 na ALPHA GO pumpama (uključujući ALPHA1 GO i ALPHA2 GO) može ukazivati na dve različite situacije , u zavisnosti od boje LED diode:

Slučaj 1: Žuta LED dioda + E3
Ako je žuta LED lampica upaljena sa greškom E3 (kod 43 u Grundfos GO aplikaciji), pumpa radi prisilno . To znači da voda teče kroz pumpu iako je isključena. Ovo se obično dešava zato što druge pumpe ili spoljni izvori u sistemu stvaraju protok kroz neaktivnu pumpu. Rešenje:

  1. Proverite sistem za ispravan položaj nepovratnih ventila.
  2. Proverite sistem da li ima neispravnih nepovratnih ventila i po potrebi ih zamenite.

Važno: Ovo je upozorenje, a ne alarm, pumpa nije oštećena, ali sistem možda neće raditi kako je predviđeno dok se problem ne reši.

Slučaj 2: Crvena LED dioda + Е3
Ако је crvena LED lampicaupaljena sa greškom Е3 , pumpa je stala zbog:

  1. Prenapon(kod 4 u Grundfos GO aplikaciji)
    Napon napajanja pumpe je previsok. Uverite se da je napajanje u okviru navedenog opsega.
  2. Unutrašnja greška (kod 72, kod 76 i kod 85 u Grundfos GO aplikacijama)
    Zamenite pumpu ili kontaktirajte Grundfos.
  3. Konfiguracija pumpe je oštećena ili nedostaju (kod 132 u Grundfos GO aplikaciji)
    Konfiguraciona datoteka je oštećena ili nedostaje. Ponovo se povežite sa Grundfos GO i ponovite konfiguraciju.

Specifični kodovi za greške E3 mogu se videti u dnevniku događaja u Grundfos GO aplikaciji, međutim, ovo važi samo za cirkulacione pumpe ALPHA2 GO.

Dodatne informacije:

Za više informacija pogledajte Upozorenja i alarme Ecademy modula za ALPHA GO ili stranicu proizvoda ALPHA2 GO .