Često postavljana pitanja
Pitanje: Šta znači E4 greška na mojoj ALPHA GO pumpi i kako mogu da je popravim?
Odgovor:
E4 greška na ALPHA GO pumpama (ALPHA1 GO i ALPHA2 GO) označava alarm za suvo trčanje. To znači da je pumpa detektovala da radi bez dovoljno vode, što može izazvati oštećenje ako se ne ispravi. Kada se to dogodi, crvena LED lampica će se upaliti, a pumpa će se automatski zaustaviti da bi se zaštitila. ALPHA2 GO dnevnik događaja će zabeležiti ovaj alarm kao Kod 57, i biće vidljiv u Grundfos GO aplikaciji.
- Sistem nije napunjen dovoljno tečnosti.
- Vazdušni džepovi u sistemu sprečavaju pravilno proticanje vode.
- Netačno puštanje u rad ili ventilisanje nakon instalacije.
Kako to popraviti:
- Napunite sistem sa tačnom količinom tečnosti prema specifikacijama.
- Ventilirajte pumpu da biste uklonili vazduh iz sistema.
a. Za ALPHA2 GO: Koristite Grundfos GO aplikaciju da započnete ciklus ventilisanja (Podešavanja → Sistem i Ventilisanje pumpe → Postavite trajanje na 10 minuta → Započnite ventilisanje).
b. ALPHA1 GO nema ventilisanje putem aplikacije. Ventilisanje se mora obaviti ručno tokom puštanja u rad prateći korake u njenom priručniku za instalaciju. - Ponovo pokrenite pumpu i pratite rad kako biste osigurali normalan protok.
Savjet: Uvek proveravajte da li ima curenja ili ulaska vazduha nakon ponovnog punjenja sistema kako biste sprečili buduće probleme sa suvim radom.
Važno: Ne ignorišite ovu alarm, pumpa neće ponovo početi sa radom dok se problem ne reši.
Dodatne informacije:
Za više informacija pogledajte Upozorenja i alarme Ecademy modula za ALPHA GO ili stranicu proizvoda ALPHA2 GO .