Često postavljana pitanja

Pitanje: Šta znači E9 greška na mojoj ALPHA GO pumpi i kako mogu da je popravim?

Odgovor:

E9 greška na ALPHA GO pumpama (uključujući ALPHA1 GO i ALPHA2 GO) ukazuje na to da je otkriven spoljašnji signal, ali nije aktiviran u Grundfos GO aplikaciji. Kada se to dogodi, žuta LED svetlost će se upaliti, signalizirajući upozorenje. Pumpa nastavlja da radi, ali funkcija spoljašnje kontrole ne funkcioniše kako je predviđeno. Ovaj događaj se beleži u ALPHA2 GO dnevniku događaja kao Kod 25 i može se videti u Grundfos GO aplikaciji.    

Zašto se to dešava?

  • Pumpa je povezana na ulaz spoljašnjeg signala, ali funkcija nije omogućena u aplikaciji.
  • Pogrešna podešavanja tokom puštanja u rad.

Kako to popraviti:

  1. Otvorite Grundfos GO aplikaciju i povežite se sa svojom pumpom.
  2. Idite na Vođeni Setup i aktivirajte kontrolu spoljašnjeg signala. Napomena: Ako se pumpa koristi kao zamenska pumpa, replicirajte konfiguraciju stare pumpe putem GO Replace alata.
  3. Potvrdite da je spoljašnji signal pravilno konfigurisan i funkcioniše.

Dodatne informacije:

Za više informacija pogledajte Upozorenja i alarme Ecademy modula za ALPHA GO ili stranicu proizvoda ALPHA2 GO .