Člen

Kako preveriti tlak vode

Če ste se kdaj imeli šibko prho, prenašali hrup v ceveh, morali izbirati med tem, ali ste najprej vklopili pomivalni stroj ali oprali perilo, ali imeli opravka s straniščem, ki predolgo splakuje, ste verjetno živeli z nizkim in/ali nihajočim vodnim tlakom. 

Tukaj so ključni koraki, ki jih lahko izvedete, da preizkusite, kako doma preveriti tlak vode in pretok vode, ter nekaj preprostih popravkov, ki jih naredi sam za izboljšanje tlaka vode.

Kaj je nizek vodni tlak in kako izmeriti vodni tlak doma?

Če imate doma opravka z nizkim ali nihajočim tlakom vode, je pomembno, da ugotovite glavni vzrok, preden se odločite, da morate namestiti nove cevi in ​​črpalke. V večini primerov obstaja veliko razlogov, zakaj nekatere stvari v vaši hiši morda ne delujejo tako dobro, kot bi morale – in veliko preprostih popravkov, ki jih je mogoče opraviti. 

Kaj je nizek tlak vode?

Nizek tlak vode pomeni, da je pretok vode skozi cevi šibak, počasen in na splošno neučinkovit, kar vpliva na pipe in napeljave v vašem domu. Zaradi tega so vsakodnevne dejavnosti, kot so tuširanje, pomivanje posode in uporaba naprav, kot so pralni in pomivalni stroji, manj prijetne ali učinkovite. 

Kaj povzroča nizek tlak vode?

Tlak vode se lahko zelo razlikuje glede na različne dejavnike, kot so lokacija, čas dneva in bližina vodovodnega omrežja. Če na primer živite na vrhu hriba, bo vaš tlak vode verjetno nižji, saj se mora voda boriti proti gravitaciji, da doseže vašo hišo. 

Po drugi strani pa, če živite na dnu hriba, bo vaš pretok vode verjetno močnejši, saj bo gravitacija pomagala potegniti vodo navzdol do vaše posesti. Podobno je lahko tlak vode nizek v času največje porabe, kot sta zgodnje jutro ali večer, ko ljudje pogosto zalivajo svoje vrtove.

Kako se meri tlak vode? 

Tlak vode v vašem domu se meri v barih, kar je metrična enota, ki približno ustreza 14,5 PSI (funtov na kvadratni palec). Preprosteje povedano, bari označujejo moč vode, ki teče skozi vaše cevi. En bar je sila, ki je potrebna za dvig vode do višine desetih metrov.

Kaj je dober/normalen tlak vode?

Običajno se vodni tlak v stanovanjskem objektu giblje od 45 do 80 PSI. Vse, kar je nižje od 40, boste verjetno občutil kot šibkejši pretok vode iz pip in napeljav. Nad 80 lahko sčasoma poškoduje naprave in napeljave. Ohranjanje na približno 50 je pogosto najprimernejša točka, ki vam pomaga uživati ​​v ustreznem pretoku vode po vašem domu. 

Vendar pa niso vsi domovi enaki in zahteve glede tlaka vode so odvisne od njihove velikosti, števila napeljav, nameščenega vodovodnega sistema in drugega.

Zato je nujno vedeti, kako preveriti tlak vode doma, ga ustrezno prilagoditi in zagotoviti, da ustreza potrebam vseh družinskih članov in gospodinjskih dejavnosti.

Kako preizkusim vodni tlak?

Precej pogosto nizek vodni tlak ni povezan z lokalnim vodovodnim sistemom, temveč z nečim doma. Ali so vaši sosedje imeli enake težave? Ali vsaka naprava za vodo v vašem domu kaže nizek tlak?

Če je odgovor na obe vprašanji pritrdilen, je težava verjetno na ravni občine. Če je odgovor ne, je čas, da preizkusite vodni tlak v štirih preprostih korakih: 

  1. Naložite v merilnik vodnega tlaka. 
  2. Pojdite ven do nastavka za vodo, odstranite cev in privijte preskusni merilnik na nastavek, tako da je sprednja stran merilnika vidna.
  3. Vklopite cevni ventil in preverite odčitek. To bo pokazalo vrednost tlaka, ki prihaja v vaš dom (iz javnega komunalnega sistema ali vodnjaka). 
  4. Zabeležite odčitek, da ga boste lahko primerjali s prihodnjimi odčitki, kadar koli se bo tlak vode razlikoval (nižji ali višji).

Naložba v merilnik ni samo odlična ideja za testiranje, ampak tudi za odkrivanje nadležnih puščanj v vodovodnem sistemu vašega doma. 

Puščanje lahko preverite tako, da pustite vse ventile zaprte (vključno z izklopom vseh vodnih naprav, kot so pomivalni in pralni stroji) in zaprete glavni vodni ventil v hiši. Če tlak ostane nespremenjen eno uro, vodovodna napeljava vašega doma verjetno ne pušča. Če tlak pade za več kot tri PSI, napeljava morda pušča in se boste morda morali obrniti na vodovodarja.

Samostojni preizkus pretoka vode po korakih

Druga možnost je samostojni preizkus pretoka vode – potrebujete samo kalkulator, šest sekund in izvedeli boste pretok:

  1. Poskrbite za svojo opremo – 1- ali 2-litrski vrč za vodo, štoparico in kalkulator.
  2. Vrč za vodo postavite pod kopalniško pipo ali prho in jo vklopite za šest sekund. 
  3. Izračunajte litre na minuto. Vzemite količino vode v vrču in številko (v litrih) pomnožite z 10. S tem dobite vaš pretok (npr. 0,7 litrov x 10 = 7 litrov na minuto)

Pretok, manjši od 10 litrov na minuto, pomeni nizek tlak. Če je 10-15 litrov? Tlak je sprejemljiv, vendar ga je mogoče izboljšati. In če je nad 15 litrov? Tlak je dober. 

Hitri popravki za nizek tlak vode 

Odkritje nizkega vodnega tlaka v vašem domu je lahko zaskrbljujoče, vendar ni potrebe za paniko. Pomembno je razumeti, da je za nizek vodni tlak lahko več razlogov: od usedlin ali nabiranja vodnega kamna v grelniku vode do preveč krivin na vodovodnih napeljavah. Vendar pa je tukaj nekaj preprostih popravkov, ki lahko pomagajo povečati tlak vode v vašem domu.

1: Preverite zaporni ventil

Zaporni ventil nadzoruje, koliko vode prihaja iz vodomernega ventila in ga je mogoče najti na eni od več lokacij. Preverite zaporni ventil, da ugotovite, ali je pravilno vklopljen. 

2: Zamašeni aeratorji, prhe ali cevi

Kdaj ste nazadnje temeljito očistili glavo prhe ali pipe? Morda ne bodo mogli delovati tako dobro, kot je bilo pričakovano, zaradi kopičenja usedlin. To preverite tudi pri ceveh, zlasti če so starejše od 20 let (jeklo), 40 let (medenina) ali 50 let (baker). 

3: Skrita puščanja

Če sumite, da je problem puščanje, preverite grelnik vode, vse gibljive cevi, ki jih imate, in vsak ventil pod vsakim umivalnikom. Puščanje lahko izvira tudi iz zamrznjene cevi za steno. Morda boste želeli hkrati izklopiti vse vodne naprave in preveriti vodomer. Če merilnik kaže, da se voda še vedno porablja, bo to dodatno potrdilo o puščanju. V vseh primerih priporočamo, da posreduje vodovodar. 

Povečajte tlak – z inteligentnim sistemom za dvig tlaka

Če tlak po poskusu zgornjih popravkov ostaja šibek, je morda čas, da razmislite o rešitvi za dvig tlaka. Če se odločite za inteligentni sistem za dvig tlaka, lahko odpravite težave z nizkim in nihajočim vodnim tlakom in začnete uživati ​​v udobnejšem vsakodnevnem življenju. 

Naše inteligentne, univerzalne vzdržljive črpalke za dvig tlaka so bile zasnovane za povečanje učinkovitosti s prilagajanjem edinstvenim zahtevam in potrebam vašega doma. Grundfosove črpalke za dvig tlaka bodo poleg tega, da jih je lažje namestiti in zagnati v primerjavi s starejšimi sistemi za dvig tlaka, ohranjale vaš vodni tlak na pravi ravni za vas. 

Tako lahko uživate v zanesljivo dobrem tlaku vode, kadar koli ga potrebujete – za karkoli ga potrebujete.