Člen

Zakaj je moj tlak vode nizek? Priročnik za lastnike hiš

Ste že kdaj stopili pod prho, pripravljeni sprati umazanijo in stres dneva, a ugotovili, da je nizek pretok komaj dovolj, da vam zmoči telo ali spere šampon z las? Te situacije so lahko frustrirajoče in nezadovoljujoče, še posebej, če zmotijo ​​rutino, ki vsem pomaga, da pridejo pravočasno v šolo, na delo in v posteljo.

 Padec vodnega tlaka je pogosta težava v domovih in obstaja veliko razlogov, da se vprašate: »Zakaj je vodni tlak nizek?« Dobra novica je, včasih lahko vzrok odpravite sami. Pri zahtevnejših težavah boste morda morali za pomoč prositi sosede, dobavitelja vode ali vodovodarja.

Kaj povzroča nizek tlak vode v celotni hiši?

Tlak vode določa hitrost, s katero voda teče iz vaših pip.  Lahko se meri v »barih« ali »funtih na kvadratni palec« (PSI). Bar je metrična enota, ki je približno enakovredna 14,5 PSI. Tipični tlak vode bi moral biti med 45–80 PSI, pod 40 PSI pa velja za nizek. Če nimate števca za vodo, lahko prosite svoje vodovodno podjetje, da vam izmeri vodni tlak, ali pa ga sami izmerite s testnim merilnikom.

Težave z infrastrukturo vodovodnega sistema, velika potreba po vodi v vašem domu in kopičenje mineralov so pogosti vzroki za nizek tlak vode. V nekaterih primerih je lahko slaba komunalna oskrba z vodo v središču težav s pretokom vode.

Ni časa za preiskavo? Preberite več o tem, kako lahko s pospeševalno rešitvijo postane udobje glede vode standard v vašem domu. Zagotovite si popoln tlak vode še danes.

Zaščitite svoj dom pred padcem vodnega tlaka

Če ste proaktivni, vam lahko pomaga vzdrževati visoko količino vode med opravljanjem dnevnih dejavnosti. Naše obtočne črpalke za vodo lahko zagotovijo, da ima vaša družina zanesljiv in stalen tlak vode danes in vsak dan. 

Zagotovite si popoln tlak vode še danes. 

 

10 pogostih razlogov za nizek tlak vode v vaši hiši 

Tu so najpogostejši razlogi, zaradi katerih lahko opazite nizek tlak vode.

Najprej poskrbimo za najpomebnejše:

1: Vaši ventili so delno ali popolnoma zaprti

Če imate nižji vodni tlak od običajnega, je možno, da vaš glavni hišni zaporni ventil ali vodomerni ventil nista odprta do konca. 

2: Imate težave z oskrbo z vodo 

V obdobjih posebej toplega vremena lahko vaša občina zamakne vodo, da zagotovi dovolj vode za vse čez dan. Vprašajte svoje sosede in se obrnite na dobavitelja vode kot prvi korak.

Sistem za dvig tlaka vode je idealna rešitev za naslednje situacije:

3: Vaše mesto ima nove predpise

Vaš dobavitelj se morda odziva na posodobljene predpise o vodi v vašem mestu, kar lahko povzroči nižji tlak vode v vašem domu. 

4: Družinske dejavnosti zahtevajo veliko vode

Čeprav hkratno odpiranje ene ali dveh pip ne bi smelo vplivati ​​na tlak vode, lahko več dejavnosti, ki zahtevajo veliko vode – na primer pomivanje posode, pranje perila in tuširanje hkrati – pomenijo manj vode.

5: Vodovod si delite s sosedi

Če je voda razdeljena med več gospodinjstev, lahko opazite nižji tlak vode, ko se vaš sosed tušira ali pere svoj avto.

V teh primerih boste morali izvesti nekaj čiščenja:

6: Okvarjena je napeljava 

Imate nizek tlak vode samo na enem ali samo na nekaj mestih? Vaša pipa ali glava prhe je morda umazana, zamašena ali zarjavela. 

7: Obstaja kopičenje mineralov

Na mestih s »trdo vodo« lahko belkasto siva obloga, imenovana vodni kamen, blokira pretok vode v ceveh in na površinah naprav. 

V nekaterih primerih je čas, da se za pomoč obrnete na vodovodarja:

8: Nekaj ​​drugega maši vaše cevi

Če se v ceveh nekaj zatakne, na primer tekstil ali nakit, ne morejo dovajati vode tako učinkovito. 

9: Cevi so zarjavele

Vodovod iz pocinkanega jekla lahko traja le okoli 20 let. Morda boste opazili padec vodnega tlaka ko se približujejo koncu svoje življenjske dobe. 

10: Imate puščanje

Na žalost se neprijetna puščanja dogajajo! Možno je, da imate več kot eno puščajočo cev. Poglejte okoli in preverite, ali lahko najprej sami najdete vir puščanja.

 

Kaj je naslednje?

Če ne najdete vzroka za nizek tlak vode v vašem domu, se poskusite obrniti na vodovodno podjetje ali vodovodarja in prositi za pomoč. Morda vam bo koristila tudi črpalka za dvig tlaka, da pospešite pretok vode!