Veri merkezlerinin geleceği

Hazır çözümler neden tercih ediliyor?

Veri merkezi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik gibi faktörlere odaklanmak giderek daha kritik hale geliyor. Sonuç olarak hazır çözümler, geleneksel sahada inşa etmeye kıyasla veri merkezleri için cazip bir alternatif olarak lanse ediliyor. Bu yazıda bunun nedenini inceleyeceğiz.

Son yıllarda veri depolama talebi hızla arttığından, dijitalleşmenin yükselişi veri merkezlerini doğrudan etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle veri merkezi sektöründe inovasyon kritik öneme sahip ve hazır çözümler gibi iyileştirmeler tam da bu noktada devreye giriyor:

Bizim için mesaj daha net olamazdı - gelecek modülerde
Gabriel Companis, Grundfos Veri Merkezleri Küresel Uygulama Uzmanı

"Sahada inşa etmek yerine saha dışında özel olarak üretilen, önceden tasarlanmış, fabrikada monte edilmiş modüller yaklaşımına geçerek veri merkezi sahipleri, standart bir saha entegrasyon anlayışına daha fazla yaklaşabilir. Bu aynı zamanda daha fazla öngörülebilirlik, daha düşük maliyetler ve daha hızlı uygulama sağlar ve kuruluşların sürekli değişen dijital ortamda rekabetçi kalmalarına imkan tanır. Bizim için mesaj daha net olamazdı: gelecek modülerde" diye açıklıyor Grundfos Veri Merkezleri Küresel Uygulama Uzmanı Gabriel Companis.

Maliyet avantajları, hazır çözümlerin pek çok önemli avantajından sadece biri. Bu avantajları altıya indirdik.

Daha yakından bakalım.

Veri merkezinizde hazır çözümü düşünmeniz için 6 neden

1. Öngörülebilir verimlilik

Hazır çözümlerin temel avantajlarından biri, işletmelerin beklenen enerji verimliliğine daha güvenilir bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmasıdır. Kontrollü fabrika ortamlarında tasarlanıp test edildiğinden bu çözümler sahaya ulaşmadan önce optimum performans elde edilebilir.

2. Öngörülebilir
maliyet

Yüksek maliyetlere ve proje gecikmelerine neden olabilen klasik sahada inşa etmeye kıyasla hazır çözümler net bir maliyet yapısı sunar. Kurulumun büyük bir kısmının kontrollü bir ortamda tamamlanmasıyla beklenmeyen masraf riski önemli ölçüde azalır. 

3. Ölçeklenebilir ve esnek

Veri merkezinizde büyüme bekliyorsanız ancak gelecekteki taleplerden emin değilseniz modüler çözümler, soğutma altyapınızı büyütmenin harika bir yoludur.

4. Taşınabilir ve kompakt

Klasik kurulumlar, veri merkezi tesisinde değerli yer kaplayabilir ve diğer temel iş operasyonları için kullanılabilecek alanı sınırlayabilir. Öte yandan hazır sistemler, ana binanın dışına veya daha az kritik alanlara yerleştirilebilir, sunucular ve diğer temel altyapılar için değerli alan açabilir. Bunun yanı sıra, veri merkezinizin yerini değiştirmeniz gerekirse hazır sistemler, taşınabilirlik avantajı sunar.

5. Daha hızlı uygulama ve sorunsuz entegrasyon

Klasik veri merkezlerinin inşası yıllar alabilir ve bu da uygulama hızlarını önemli ölçüde azaltır. Buna karşılık, hazır sistemler %40'a kadar daha hızlı kurulabilir. Saha hazırlığı modülün üretimi ile aynı anda gerçekleştiği için uygulama süreci çok daha sorunsuzdur.

6. Daha fazla
güvenlik 

Güvenlik, tüm iş yerlerinde en önemli önceliktir ve en önemli öncelik olmalıdır. Hazır çözümler fabrikada kurulduğundan sahadaki işçiliğin büyük ölçüde azaltılır ve çalışanların potansiyel tehlikeli koşullara maruz kalması büyük ölçüde sınırlandırılır.

Hazır sistem yelpazemizle tanışın

Veri merkezinizde hazır çözümü tercih etmeniz için size altı net neden verdiğimize göre, kendi DELTA modüler sistemlerimizi de tanıtmamız gerekir. 

DELTA modüler sistem yelpazemiz; HVAC, basınç yükseltme, su arıtma ve atık su dahil olmak üzere veri merkezlerindeki çeşitli uygulamalarla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

DELTA serimizin modülerliği sayesinde geleneksel, parça parça tasarım ve lojistik kabusların zorluklarına veda edeceksiniz. DELTA, sahada inşa etmenin bilinmeyen faktörlerini ortadan kaldırarak yaralanma, gecikme ve yeniden işleme riskini azaltırken işinize devam etmenize olanak tanır. 

"Hazır çözümlerimiz hem yeni yapılara hem de yenileme projelerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak veri merkezlerinin en yüksek performansta çalışmasını sağlayan güvenilir, yüksek verimli soğutma sağlar. Bunun yanı sıra, Sunderland, Çin ve Hindistan'daki tesislerimizde hazır modüller üretme kapasitesine sahibiz ve her bölgede üretim tesisleri kurmayı hedefliyoruz. Üretim sürecinde uçtan uca yaklaşım uygulayarak yüksek kaliteli, enerji verimli ve yüksek performanslı çözümler sunuyoruz," diyor Gabriel Companis.

DELTA serisi modüler sistemlerimizin gerçek gücünü keşfetmek istiyorsanız çözümümüzün müşterilerimizin veri merkezini optimize etmeye yardımcı olduğu bu örnek uygulama incelemesine göz atın.

Gelecek için sürdürülebilir seçim

Veri merkezlerinin üzerindeki enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkilerini azaltma baskısı giderek artarken hazır çözümler, geleneksel sahada inşa etme yaklaşımına kıyasla daha sürdürülebilirlik odaklı bir çözüm sunuyor. 

Gabriel Companis, yalnızca gerektiğinde en yüksek performansta çalışacak şekilde tasarlanıp fabrikada üretilen bu modüllerin daha çevreci, daha enerji verimli veri merkezlerine katkıda bulunacağına inanıyor:

"Veri merkezlerinde hazır modüllerin benimsenmesi, soğutma verimliliğinde ileriye doğru önemli bir adım. Sektörde bu modüler çözümler benimsenmeye devam ettikçe hazır sistemlerin yeni nesil yüksek performanslı veri merkezlerinde çok önemli bir rol oynayacağından eminim. Bu gelişmede, özellikle de DELTA serimizle önemli bir rol oynayabileceğimize inanıyorum" diye ekledi Gabriel.

Veri merkezleri için yüksek verimli çözümlerimizi keşfedin