Chaque processus industriel dépend de l’eau, et en particulier de sa qualité, qu’elle soit utilisée comme ingrédient de production, pour des équipements auxiliaires tels que des chaudières ou des tours de refroidissement, ou pour garantir la sécurité et la conformité des rejets dans l’environnement après utilisation.

C’est pourquoi chaque entreprise doit maintenir une qualité de l’eau constante en permanence. Toute variation peut affecter le produit final, avoir un impact sur les coûts opérationnels et même entraîner des pénalités ou des amendes si les normes établies par les autorités ne sont pas respectées lors du rejet de l’eau.

Pourquoi le dosage des produits chimiques doit être précis

Le dosage des produits chimiques est une étape cruciale dans presque toutes les étapes du traitement, mais vous devez garantir un bon dosage. Le sous-dosage peut compromettre la qualité du produit, l’efficacité opérationnelle ou les normes de sécurité. Le surdosage gaspille des produits chimiques, augmente les coûts et peut avoir un impact sur l’environnement.

Les conditions fluctuantes rendent les approches de dosage manuelles ou conventionnelles peu fiables. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des produits chimiques, il s’agit d’ajouter la bonne quantité, au bon moment, avec une précision absolue. Si vous y parvenez, votre traitement de l’eau deviendra plus intelligent, plus sûr et plus efficace.

Avec les pompes et les solutions de dosage chimique adaptées, vous obtenez :

  • Un dosage juste avec une précision allant jusqu’à 1 % et une marge de réglage allant jusqu’à 3000:1 
  • Un réglage dynamique du débit, garantissant des performances optimales, même en cas de fluctuations des exigences du système
  • Des fonctions de sécurité intégrées : protection de l’équipement, réduction de l’exposition aux produits chimiques et prolongation de la durée de vie du système

Une précision qui transforme le traitement de l’eau

Dans tous les secteurs, la nécessité d’un dosage chimique est évidente : elle garantit la qualité des produits ainsi que l’efficacité opérationnelle, et protège les personnes et l’environnement. Que ce soit pour désinfecter les lignes de production alimentaire, optimiser le traitement des eaux usées ou éviter l’entartrage dans les systèmes de membranes, la précision du dosage des produits chimiques fait la différence entre le gaspillage et l’efficacité, la conformité et le risque, la fiabilité et les temps d’arrêt coûteux.

En passant d’un dosage conventionnel à des solutions intelligentes et adaptatives, vous gagnez en contrôle, en cohérence et en économies de coût. Les pompes Grundfos SMART Digital DosingTM offrent la précision et la flexibilité en temps réel nécessaires pour répondre aux conditions les plus exigeantes, en fournissant exactement ce qui est nécessaire, ni plus, ni moins.

Agroalimentaire

Élimination des risques microbiens dans l’industrie alimentaire grâce à la désinfection

Dans l’industrie alimentaire, l’hygiène est une obligation. Un dosage inexact des produits chimiques dans la désinfection peut avoir un impact sur le goût et la sécurité et entraîner un contrôle microbien inadéquat. Les désinfectants comme le chlore, le peroxyde d’hydrogène et l’acide peracétique sont volatils et sujets au dégazage. Lorsque la production est interrompue, des bulles d’air peuvent se former dans les conduites d’aspiration ou les têtes de dosage, provoquant un sous-dosage lors de la reprise des opérations, ce qui compromet le contrôle microbien.

Les pompes doseuses traditionnelles ont généralement du mal à dégazer. Les pompes Grundfos SMART Digital DosingTM avec surveillance du contrôle de débit (FCM) détectent et éliminent les bulles d’air grâce à une fonction de dégazage intégrée, garantissant ainsi la cohérence et le maintien d’un dosage précis. 

De cette façon, vous bénéficiez d’un contrôle microbien fiable, vous évitez les arrêts inattendus et vous pouvez avoir l’esprit tranquille.

Traitement des eaux usées

Réduire les boues et les coûts dans le traitement des eaux usées

L’efficacité de la coagulation et de la floculation dépend également d’un dosage précis des produits chimiques. Le sous-dosage entraîne une mauvaise séparation des solides, ce qui peut surcharger les filtres et les membranes. Si les solides en suspension ne sont pas dans la plage attendue, les étapes de filtration peuvent être gravement affectées. À l’inverse, un surdosage peut entraîner une utilisation excessive de produits chimiques et une augmentation de la production de boues, ce qui augmente les coûts de transport, de traitement et d’élimination.

Les pompes Grundfos SMART Digital DosingTM intègrent la fonction Slow Mode (mode lent), qui permet de gérer avec précision les coagulants à haute viscosité, garantissant ainsi le bon équilibre chimique. Cela améliore la déshydratation des boues, optimise la filtration et réduit à la fois les déchets chimiques et les dépenses opérationnelles.

Maximiser les performances et minimiser l’entartrage dans la séparation par membrane

Dans les processus de séparation par membrane comme l’osmose inverse, l’entartrage peut affecter la longévité de la membrane et l’efficacité du système. Pour éviter que cela ne se produise et réduire le besoin de mettre en œuvre des procédures de nettoyage fréquentes, des antitartre sont utilisés, mais le sous-dosage et le surdosage ont des conséquences.

  • Le sous-dosage peut entraîner un encrassement permanent et des remplacements de membranes coûteux,
  • Le surdosage gaspille des produits chimiques et augmente les coûts d’exploitation.

Les conditions fluctuantes du système telles que le débit et la pression nécessitent une solution de dosage qui s’adapte en temps réel. Les pompes Grundfos SMART Digital DosingTM avec la fonction FCM surveillent en permanence le débit et la pression et ajustent automatiquement le dosage pour garantir une distribution constante et optimale des produits chimiques. Ainsi, elles offrent les avantages suivants :

  • Moins de cycles de nettoyage en place
  • Amélioration de la durée de vie de la membrane
  • Réduction de la consommation de produits chimiques

Cela pourrait également vous intéresser