Manter a alta qualidade da água é fundamental no tratamento industrial de água. Seja a água parte do produto final, como em uma bebida, ou usada no funcionamento de torres de refrigeração e caldeiras, um tratamento eficaz da água requer dosagem química precisa em várias etapas para garantir resultados ideais. 

A importância da dosagem química é frequentemente subestimada, deixando as operações vulneráveis. Qualquer problema, seja um desequilíbrio menor, um ajuste com atraso ou uma variação não detectada, pode ter consequências significativas. 

Ser proativo com a dosagem de produtos químicos é decisivo 

Esperar que um problema ocorra e então solucioná-lo pode ser custoso e ineficiente. Considere os desafios que a dosagem inadequada pode causar: 

  • Corrosão, deposição e incrustação, resultando em reparos de alto custo, paradas não planejadas e até vida útil reduzida dos equipamentos 
  • Qualidade da água comprometida, levando ao descumprimento das normas ambientais e possíveis multas
  • Condições de trabalho perigosas causadas por sistemas mal supervisionados e sem monitoramento em tempo real podem colocar em risco a segurança dos trabalhadores, aumentando a responsabilidade e os riscos legais.

Confiar em checagens periódicas para identificar esses problemas não é uma opção que funciona. Uma abordagem proativa para gerenciar seu processo de dosagem química é essencial. É aí que as soluções de dosagem da Grundfos podem fazer a diferença. 

Sempre informado, sempre no controle 

Com as soluções inteligentes da Grundfos, você pode assumir o controle com monitoramento remoto e total transparência do sistema, garantindo um tratamento da água mais seguro e eficiente.

Não importa onde sua bomba Grundfos SMART Digital DosingTM esteja localizada, ela fornece avisos visuais claros e de fácil leitura ou alarmes com indicadores coloridos na tela. Mesmo que a bomba esteja em áreas menos acessíveis ou em um local escuro, suas funções de conectividade e múltiplas opções de comunicação garantem que você se mantenha informado. 

Configuração e integração do sistema

O primeiro passo para uma dosagem mais inteligente 

A configuração e o comissionamento corretos são essenciais para garantir a eficácia do seu sistema de dosagem química, seja ele independente ou integrado a um sistema de controle supervisionado como o SCADA. Uma configuração incorreta pode não ser imediatamente aparente, mas com o tempo, as ineficiências podem se agravar e impactar as operações. 

As bombas digitais SMART Digital Dosing™ da Grundfos simplificam esse processo. Você pode configurar todos os parâmetros principais digitalmente no seu dispositivo móvel usando o app Grundfos GO e modificar facilmente as configurações, conforme necessário. 

Além disso, opções de conectividade contínua permitem a transmissão de dados operacionais em tempo real. As bombas também suportam múltiplos protocolos de comunicação industrial, permitindo que você baixe blocos funcionais do Grundfos Product Center, conforme necessário. 

Importância dos dados

Transformando dados em informações estratégicas

No cenário digital atual, a coleta de dados operacionais e de desempenho já é algo esperado. No entanto, o verdadeiro desafio é gerenciar o grande volume de dados e interpretá-los de forma utilizável. Muitos sistemas exigem sensores extras e instalações complexas apenas para acessar informações de desempenho, deixando os operadores sobrecarregados com dados brutos. 

As soluções digitais SMART Digital Dosing™ da Grundfos facilitam não apenas a coleta de dados, mas também a interpretação dos mesmos. Com ferramentas avançadas de diagnóstico e monitoramento como o Flow Control Monitoring (FCM), essas bombas fornecem alertas em tempo real para riscos potenciais antes que eles aumentem, permitindo que você tome decisões baseadas em dados. 

  • Garanta manutenção proativa com notificações sobre quando sua bomba precisa de manutenção preventiva, incluindo exatamente qual kit de manutenção deve ser solicitado.
  • Previna falhas inesperadas detectando vazamentos de válvulas de sucção, linhas de descarga danificadas e outras inconsistências antes que causem falhas no sistema.
  • Melhore a segurança no trabalho prevenindo riscos e derramamentos químicos com alertas automáticos que ajudam a manter a integridade do sistema.
  • Evite escassez inesperada de produtos químicos com acesso a dados de consumo que ajudam a avaliar quando é hora de refazer o pedido.

Vamos entender como uma abordagem proativa, com monitoramento em tempo real e decisões baseadas em dados, permitiu que as empresas resolvessem seus desafios operacionais e que o tratamento de água chegasse ao nível de excelência. 

Você também pode se interessar por