Elevación de aguas residuales de sótanos
Conoce las distintas soluciones de bombeo para elevar las aguas residuales de sótanos: estaciones elevadoras frente a pozos de bombeo.
Los edificios comerciales producen gran cantidad de aguas residuales cada día. Esas aguas residuales deben llevarse hasta las tomas de alcantarillado de la forma más eficiente y fiable posible. Los pisos por encima del alcantarillado evacúan sus aguas por gravedad.
Sin embargo, si se necesitan eliminar aguas residuales de niveles por debajo del alcantarillado, se requiere un sistema presurizado. En este vídeo, presentaremos estrategias para bombear aguas residuales desde un edificio comercial hasta la toma de alcantarillado.
Abordaremos las soluciones de bombeo para sótanos de una sola planta, sótanos de varias plantas, renovaciones de sótanos e instalaciones temporales para aguas residuales. Describiremos dos métodos bien conocidos para eliminar estas aguas residuales: los pozos de bombeo y las estaciones elevadoras.
Comencemos por los sótanos de una planta. Si es necesario bombear aguas negras o grises desde instalaciones sanitarias situadas en un sótano de una planta, se puede usar una estación elevadora. La estación elevadora es una solución muy fiable, compacta y fácil de instalar y mantener.
Además, resulta económica comparada con un pozo de bombeo, y es la solución perfecta para proteger el sótano frente a inundaciones. Es idónea cuando el espacio fuera del edificio es limitado y no se puede instalar un pozo de bombeo. Una estación elevadora también es ideal cuando el subsuelo es rocoso, lo que haría muy costosa la instalación de un pozo de bombeo.
Ocupa muy poco espacio, y el controlador se instala junto a la unidad, con lo que el mantenimiento es muy cómodo. Además, la estación elevadora ofrece instalaciones sin olores, ya que el tanque está herméticamente cerrado, y la estación puede colocarse por debajo del nivel del suelo.
Otra opción para eliminar las aguas grises o negras de un sótano de una sola planta es instalar un pozo de bombeo fuera del edificio. Analicemos las ventajas y los inconvenientes de instalar un pozo de bombeo fuera del edificio. Un pozo de bombeo situado en el exterior tiene unos costes de inversión más altos que la estación elevadora. Entre otras cosas, el coste cubre el precio del propio pozo y, posiblemente, una cubierta resistente al tráfico.
Además, está el tiempo y el coste de la planificación, los trabajos de excavación e instalación, la gestión del pozo y el rellenado y compresión del suelo. No obstante, un pozo de bombeo fuera del edificio no requiere sala técnica. Y si es de gran volumen, ofrece capacidad de almacenamiento durante más tiempo en caso de apagón o de que lo requieran las autoridades.
Eso significa que no hay riesgo de inundación. Una tercera opción es colocar un pozo de bombeo dentro del edificio. Si se recurre a este tipo de instalación, debes ser consciente de las dificultades para su construcción, los problemas de olores y la necesidad de acceder para el mantenimiento. Considera además que un pozo de hormigón puede empezar a agrietarse con el tiempo, creando un riesgo de fugas.
Ahora veamos los sótanos de varias plantas. En este caso, la estación elevadora es, con diferencia, la mejor opción. El pozo de bombeo fuera del edificio no se recomienda en estas situaciones. Ello se debe al coste tan elevado de la inversión para tanta profundidad y a la complejidad para su servicio y mantenimiento.
Una solución podría consistir en colocar un pozo de bombeo dentro del edificio. Las dificultades para esta solución en un sótano de varias plantas serían las mismas que para los de una sola planta. Ahora pasemos a las renovaciones de sótanos.
Cuando un sótano se renueva, por ejemplo, para albergar baños, la estación elevadora es la mejor solución para eliminar las aguas negras y grises. Aquí, el ejemplo muestra un restaurante en la primera planta y sus instalaciones sanitarias en el sótano. La estación elevadora se conecta a la tubería de drenaje existente.
Una estación elevadora es una solución flexible. Puedes colocar las instalaciones sanitarias en cualquier parte del sótano y transportará sus aguas residuales donde sea necesario. También es fácil de mantener, al ofrecer un buen acceso a las tuberías sin conductos ocultos bajo el suelo.
Por último, es una solución económica que ofrece una protección excelente frente a inundaciones en el sótano. Para acabar, veamos una situación donde se necesita una instalación temporal para aguas residuales. Estas instalaciones se usan con frecuencia en remolques móviles de obras de construcción, y también para conciertos, festivales y playas, por ejemplo.
La estación elevadora es la opción obvia para estos tipos de aplicaciones. Es fácil de manejar, instalar y mantener. Aquí vemos un remolque con aseos móviles en una obra donde se necesitan inodoros, urinarios y lavabos para los trabajadores. Hagamos ahora un resumen rápido de las características y las ventajas de la estación elevadora.
La estación elevadora es apta para todo tipo de edificios comerciales y también estaciones de metro. Es compacta, económica, versátil, no genera olores y ofrece un fácil acceso para su mantenimiento. También es buena opción si el exterior no es apto para un pozo de bombeo.
Ahora resumamos las características y las ventajas del pozo de bombeo. Esta solución exige una mayor inversión en comparación con la estación elevadora, y su proceso de construcción es más largo y complejo. Sin embargo, en caso de apagón, el pozo de bombeo ofrece almacenamiento adicional.