FAQ

Spørgsmål: Hvad betyder fejlkode E4 på ALPHA2 GO-pumpen, og hvordan løser jeg det?

Svar:

Fejlkode E4 på ALPHA2 GO-pumper angiver en alarm for tørløb. Det betyder, at pumpen har registreret, at den kører uden tilstrækkelig vandmængde, hvilket kan forårsage skader, hvis problemet ikke afhjælpes. Når dette sker, tændes den røde LED-lampe, og pumpen standser automatisk for at beskytte sig selv. ALPHA2 GO-hændelsesloggen registrerer denne alarm som kode 57, og kan ses i Grundfos GO-appen.

  • Der er ikke nok væske i systemet.
  • Luftlommer i systemet forhindrer en korrekt vandgennemstrømning.
  • Forkert idriftsættelse eller udluftning efter installationen.

Sådan løser du problemet

  1. Fyld anlægget op med den korrekte mængde væske iht. specifikationerne.
  2. Udluft pumpen for at fjerne luft fra systemet.
    Brug Grundfos GO-app til at starte en udluftningscyklus (Indstillinger → System- og pumpeudluftning → Indstil varigheden til 10 minutter → Start udluftning).
  3. Genstart pumpen og overvåg driften for at sikre, at gennemstrømningen er normal.

Tip: Kontroller altid for lækager eller luftindtrængning efter genopfyldning af systemet for at undgå fremtidige problemer med tørkørsel.

Vigtigt: Ignorer ikke denne alarm; pumpen genoptager ikke driften, før problemet er løst.

Flere informationer:

For flere informationser, se Ecademy-modulet om advarsler og alarmer til ALPHA2 GO eller besøg ALPHA2 GO-produktsiden.