Caso
Bürener Maschinenfabrik GmbH
Bombas sumergibles para filtración al vacío
Este útil concepto de instalación de Bürener Maschinenfabrik (bmf) ha ganado a varias compañías en el ámbito de la mecánica industrial.La integración de un filtro de succión de tipo helicoidal directamente en el tanque de refrigeración significa que en general el equipo de refrigeración es muy compacto, por tanto el tanque de purificación ya no es necesario. Uno de los componentes principales del concepto es una bomba sumergible modificada de Grundfos.
La compañía
Durante más de 40 años, Bürener Maschinenfabrik GmbH (bmf) ha sido provista con productos e instalaciones para servicios de entrega, filtro y acondicionamiento de sistemas, además de componentes y partes de plástico. El slogan “Technik mit Ideen” (Tecnología e ideas) está a la orden del día, la compañía está desarrollando más y más soluciones innovadoras.
La situación
El sector industrial requiere soluciones para economizar el espacio. Sobre esta base, bmf desarrolló el concepto de una nueva instalación para el proceso de refrigeración: la idea está basada en un filtro de succión de tipo helicoidal colocado directamente en el tanque refrigerante (“tanque sucio”). Fue preparado un perfil de carga para la bomba sumergible que está instalada en el tanque: Un diseño muy compacto, con un rendimiento adecuado para sacar el lubricante refrigerador que se ha contaminado con la gravilla y otras partículas que han pasado la operación del procesamiento del metal, a través del filtro de succión. La bomba debe transportar el lubricante refrigerador limpio a la maquina a la presión requerida.
La solución
Para la instalación del nuevo filtro, Grundfos, trabajando junto con los especialistas de bmf, ha desarrollado un nuevo modelo de bomba sumergible: SPK 2-23/23. Por tanto, ¿Qué es nuevo en este modelo?
- Lo más destacado es el adaptador de vacío para la filtració; estos adaptadores de vacío están disponibles para todas las bombas sumergibles de Grundfos.
- El colador de entrada, que era una parte común en las bombas para el proceso de refrigeración, ya no se coloca a la entrada puesto que estas bombas están siempre situadas después del filtro.
- Las bombas hidráulicas han sido notablemente mejoradas: Las bombas sumergibles no solo funcionan muy bien (más de -0.4 bar, si es posible presión negativa), también llevan lubricante refrigerador limpio hasta una presión de 7.0 bar (SPK 2-23/23), y un máximo de 20 bars si es posible (CRK, MTR series).
- El enchufe opcional Harting simplifica la conexión eléctrica de la bomba (no es necesario un electricista).
Debido a la tecnología especial de las bombas sumergibles, también se requiere regular la velocidad: a cause del funcionamiento (la superficie del filtro se carga con el tiempo, por tanto a más velocidad, se requiere más presión constante), generalmente se diseñan filtros normales para regular la velocidad. Los filtros de succión de tipo helicoidal de bmf no tienen ningún equipo de filtración, por tanto, debido a su diseño, no se ensucian, y por ello el control de velocidad por la bomba puede ser dispensada.
El resultado
La función dual de la bomba tiene diversos beneficios para el usuario: El tanque de purificación, y la bomba que lo acompaña, que es necesaria ya no se requiere. Este filtro de construcción compacto, por lo tanto espacio innecesario, ahorra dinero y aparte necesita poco mantenimiento. El director de división de bmf, Heinz Ahlke: “la instalación compacta ha probado su funcionalidad con diversos proyectos de referencia en la industria mecánica. En un futuro estaremos usando un nuevo sistema de refrigeración a través del panel“.
También fue importante que, como fabricante internacional, Grundfos tuvo su propia organización de ventas y servicios con sucursales en más de 50 países: “El suministro de piezas de repuesto asegura por tanto los principales mercados – nuestros clientes internacionales saben valorarlo“.
Heinz Ahlke, Director de división, Transportadores de viruta y sistemas de filtración, Bürener Maschinenfabrik GmbH dice:
“Grundfos definitivamente está en una buena posición técnica cuando se trata de bombas sumergibles y puede ofrecer un rango completo de productos. Pero lo más importante para mí es la disponibilidad y competencia del equipo“.
Grundfos proporciona
- Soluciones innovadoras
- Sistemas de bajo mantenimiento
- Instalación compacta
Bombas utilizadas
- SPK 2-23/23