Cuando Yamazaki Mazak Danmark A/S, parte de Yamazaki Mazak Corporation, un fabricante global de máquinas herramienta, necesitó encontrar una solución de control para las áreas de aplicación especiales de sus clientes, recurrió a Grundfos. La solución consistió en un PLC virtual instalado directamente en el motor de la bomba, que ofrecía a sus clientes una solución de control programable capaz de ahorrar tiempo y a un coste inferior al de las soluciones de control externas.

Situación existente

Mazak utiliza la bomba MTRE cuando su cliente requiere una presión superior a la estándar. Su principal objetivo era encontrar una manera de reducir el tiempo de instalación y ofrecer una solución de alta calidad a sus clientes que utilizan bombas sumergibles Grundfos MTRE para cubrir requisitos de presión más elevados.

Con frecuencia, la empresa adapta sus centros de mecanizado CNC a las necesidades específicas de cada cliente, ya sea para satisfacer los requisitos de un mayor caudal en el sistema de refrigeración por líquido o para una filtración más fina. Cuando es necesario distribuir el líquido refrigerante entre los distintos circuitos mediante válvulas de accionamiento electrónico, utilizan bombas sumergibles Grundfos MTRE 1-19 junto con dos válvulas controladas electrónicamente.

Las funciones estándar del motor Grundfos MGE que acciona la bomba MTRE no cubren todos los requisitos funcionales de los clientes. Para solucionar este problema, las válvulas se controlan mediante un PLC adicional que, junto con relés adicionales, se incorpora al armario de control de la máquina CNC.

Aunque las máquinas CNC normalmente se fabrican en la fábrica de MAZAK en Japón o en el Reino Unido, en muchos casos las válvulas y otros componentes se ensamblan en la máquina CNC en la planta de MAZAK en Middelfart, Dinamarca, antes de su entrega.

Sin embargo, esto conlleva costes adicionales para los componentes, más tiempo dedicado a actualizar la documentación y mayores costes de mano de obra para que el electricista instale el controlador y los relés en el armario de control.

Por ello, contactaron con Grundfos en busca de una solución más inteligente. MAZAK buscaba evitar añadir más componentes al armario de control principal, y esto se consiguió integrando las válvulas controladas por el Soft PLC en el motor MGE que acciona la bomba MTRE.

Soluciones

La solución de Grundfos consistió en instalar directamente en el motor MGE una solución Soft PLC basada en el módulo de interfaz de comunicación Grundfos CIM 550 P. A continuación, Grundfos ayudó al cliente a programar la funcionalidad requerida de la misma manera que se programa un PLC tradicional.

El Soft PLC de Grundfos se basa en una tecnología propia y patentada de Grundfos, y ofrece la posibilidad de:

  • Crear funciones lógicas personalizadas
  • Utilizar todas las entradas y salidas disponibles del motor MGE según las necesidades de la aplicación, por ejemplo, para el accionamiento de las válvulas.

El cliente descubrió que podía reducir el tiempo de instalación al disponer de un PLC integrado en el motor de la bomba MTRE. El PLC Soft utiliza los datos del transmisor de presión, que controla la frecuencia de la bomba, para consumir menos energía y, de este modo, limitar al máximo el calentamiento del agua de refrigeración.

La MTRE de Grundfos es una bomba centrífuga vertical diseñada para ofrecer una alta eficiencia energética y durabilidad para los procesos industriales. Diseñada para su instalación sobre depósitos, con la unidad de bombeo sumergida en el líquido que se va a bombear, la MTRE es una E-pump, que incorpora el inteligente motor MGE de imanes permanentes con clasificación IE5, especialmente diseñado para funcionar con variadores de frecuencia. Dado que el variador de frecuencia adapta constantemente la velocidad de la bomba en función de la demanda, es posible lograr significante un ahorro energético.

El resultado

Grundfos suministró las bombas sumergibles MTRE con el Soft PLC integrado en el motor MGE, listas para su instalación y conexión a las válvulas. La solución Soft PLC desarrollada por Grundfos fue probada en el centro tecnológico de Mazak en Middelfart, Dinamarca.

El uso de la solución de control Soft PLC de Grundfos ofrece muchas ventajas para los clientes de Mazak:

  • No es necesario reconstruir el armario de control existente.
  • Menos trabajo para el electricista lo que se traduce en ahorro de costes y una reducción del tiempo de instalación.
  • No se requieren modificaciones en la documentación.
  • Ahorros en CAPEX, ya que el PLC externo, los relés y el cableado adicional dejan de ser necesarios.
  • El tiempo de instalación in situ generalmente se reduce.

Colaboración establecida

Que esta solución haya sido posible es muestra de la colaboración entre Yamazaki Mazak y Grundfos, que se remonta a más de 20 años. Mazak es un fabricante global de máquinas herramienta con 83 centros de tecnología e ingeniería en todo el mundo y 11 fábricas en seis países diferentes. Fundada en Japón, Mazak forja relaciones con socios comerciales sólidos como Grundfos, que pueden proporcionarle productos y servicios fiables para la fabricación de sus avanzadas máquinas herramienta.

Grundfos puede proporcionar asistencia técnica y comercial a Mazak tanto a nivel regional como global, como demuestra la colaboración entre Mazak Dinamarca y Grundfos para el suministro de una solución de control programable; lo que coincide con la filosofía corporativa de Mazak de ofrecer máquinas herramienta avanzadas y de alta calidad a nivel internacional.

Productos Grundfos utilizados:

  • Bomba sumergible MTRE 1-19
  • Módulo de interfaz de comunicación PLC flexible

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Otros casos relacionados

Lee las opiniones de los clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.