Interfaz de usuario de ALPHA GO

Aprende a navegar por los paneles de control de la gama ALPHA GO, cambiar entre distintos modos de control y desbloquear funciones avanzadas usando la app Grundfos GO.

En este módulo, tendrás una visión general del panel y los modos de control de la gama ALPHA GO.

Comencemos por el panel de control de la ALPHA2 GO.

El botón de selección permite a los instaladores cambiar fácilmente entre los modos de presión proporcional, presión constante y control de curva constante y sus ajustes, lo que permite una configuración sencilla y precisa.

La configuración avanzada se destacará cuando la bomba se haya puesto en marcha usando la app Grundfos GO.

El panel de control proporciona información clara sobre el rendimiento del sistema, mostrando la potencia, la altura y el caudal de la circuladora para facilitar la monitorización y la modificación de los ajustes.

El indicador de unidades a la derecha del panel de control garantiza una lectura de datos precisa al mostrar 3 unidades distintas.

Solo se mostrará una unidad cada vez.

El botón de conexión permite emparejarse ágilmente con la app Grundfos GO y contar con herramientas para la configuración guiada y la optimización del sistema.

El icono del candado indica que se ha bloqueado la interfaz del usuario para proteger los ajustes de la bomba a través de la app Grundfos GO.

Una vez bloqueada, la bomba solo puede desbloquearse conectándola a la app Grundfos GO.

El ahorro de energía del panel de control se activa tras 15 minutos de inactividad tanto en la ALPHA1 GO como en la ALPHA2 GO.

Las bombas iniciarán este modo y apagarán las lecturas en pantalla para reducir el consumo energético durante los períodos de inactividad.

Los modos de control y los ajustes se mantendrán iluminados en este modo.

Para reactivar la pantalla de la bomba, presiona cualquier botón en dicha pantalla.

El modo de ahorro de energía puede deshabilitarse en la app Grundfos GO.

Ahora examinemos la ALPHA1 GO.

Al igual que sucede con la ALPHA2 GO, el botón de selección permite cambiar entre los modos de presión proporcional, presión constante y control de curva constante, así como sus 3 ajustes respectivos y el modo avanzado, en cuya configuración te guiará la app Grundfos GO.

Este modo permite sustituir directamente la bomba existente o replicar sus ajustes.

Para habilitarlo, basta con pulsar el botón durante 10 segundos.

Después podrás pulsar para alternar entre los distintos números de curva hasta encontrar el recomendado por la app.

Ahora exploremos los modos de control de la gama ALPHA GO y cómo identificarlos en la interfaz del usuario.

Presión constante.

Recomendado para aplicaciones de calefacción por suelo radiante, mantiene una presión diferencial constante sin importar la demanda de caudal, lo que resulta idóneo para sistemas con una pérdida de presión mínima.

Garantiza un rendimiento silencioso y estable, y se indica mediante el icono de la calefacción por suelo radiante.

Presión proporcional.

Recomendado para sistemas de calefacción con válvulas de radiador termostáticas, también conocidas como válvulas TRV, ajusta la presión diferencial según las variaciones del caudal para mantener una presión constante en las válvulas de los radiadores, lo que garantiza la comodidad y reduce al mínimo el uso de energía.

Se indica en la interfaz mediante el icono del radiador.

Curva constante.

La bomba opera conforme a una curva constante independientemente de la demanda real de caudal del sistema.

Las bombas ALPHA1 GO y ALPHA2 GO operan en modo de curva constante cuando no están iluminados ni el icono de presión constante ni el icono de presión proporcional.

AUTOADAPT.

Un modo de control inteligente de la ALPHA2 GO que optimiza el rendimiento configurando el punto de ajuste de acuerdo con la demanda real de calor del sistema.

AUTOADAPT está disponible tanto en el modo de presión proporcional como en el de presión constante, lo que evita tener que seleccionar manualmente el ajuste.