Cómo ahorrar energía utilizando presión proporcional en sistemas de presurización de agua
Comprende los ahorros básicos de energía y agua que pueden lograrse al operar una bomba de presurización Grundfos Hydro MPC en modo de presión proporcional.
Muchas bombas de presurización de agua en edificios comerciales están configuradas para operar en modo de control de presión constante. Sin embargo, operar en modo de control de presión proporcional aporta importantes ahorros de energía y de agua para cualquier tipo de edificio comercial.
En este breve curso, analizaremos el potencial de ahorro de energía y agua al operar un Grundfos Hydro MPC en modo de presión proporcional, utilizando un ejemplo para ilustrar los puntos principales. Pero primero, presentemos brevemente el Grundfos Hydro MPC.
El Grundfos Hydro MPC es una bomba de presurización de agua que puede operar en modo de control de presión constante, así como en modo de control de presión proporcional lineal y cuadrático.
Configurar la bomba es sencillo. La interfaz de usuario del Hydro MPC permite controlar el rendimiento de la bomba, y habilitar los diferentes modos de presión proporcional. Gracias a esta interfaz, el instalador tiene una tarea sencilla cuando se trata de la configuración de la bomba.
Ahora, analicemos más de cerca cómo operar el Grundfos Hydro MPC en modo de presión proporcional puede generar ahorros significativos en edificios comerciales. El siguiente ejemplo se basa en datos representativos de un edificio comercial típico.
Imaginemos un centro comercial. Normalmente, un centro comercial cubre una amplia superficie, pero rara vez es uno de los edificios más altos. Un Grundfos Hydro MPC operando en este edificio tiene una relación 50/50 en términos de pérdidas estáticas y dinámicas. La pérdida de presión dinámica se basa en 500 m de tubería con una pérdida específica de presión de 450 Pa/m – más las pérdidas en codos, accesorios y componentes como válvulas, colectores e intercambiadores. En total, esto da como resultado pérdidas dinámicas totales de 390 kPa. La pérdida estática se basa en la altura del edificio que en este caso es de 40 metros. Esto genera una pérdida estática, o elevación, de 390 kPa también.
Los datos restantes para seleccionar el equipo de presurización adecuado son los siguientes:
Requisito de presión en el grifo: 150 kPa.
Altura manométrica de diseño de la bomba: un total de 930 kPa.
Y finalmente, caudal de diseño: 35 m³/h.
Ahora que los datos han sido establecidos, la selección y dimensionamiento del producto pueden introducirse en Grundfos Product Center. Para calcular el consumo anual de energía, simplemente introduzca los datos y, en este caso, se selecciona un Hydro MPC-E CRE20-6 de 2 bombas. Ahora podemos calcular el consumo anual de energía en los tres modos de control diferentes: presión constante, presión proporcional lineal y presión proporcional cuadrática ofreciendo una visión clara del modo de control más beneficioso.
Y los resultados lo dicen todo. Al operar en modo de presión constante, el consumo anual de energía es de 25.100 kWh. Sin embargo, al operar en modo de presión proporcional lineal, el consumo anual de energía se reduce considerablemente a 19.000 kWh. La presión proporcional cuadrática reduce aún más el consumo anual de energía, alcanzando un total de 16.900 kWh.
Como demuestran los resultados, la presión proporcional es un verdadero cambio de paradigma en edificios comerciales como los centros comerciales. Operar este sistema de presurización en modo de control de presión proporcional equivale a ahorros anuales de energía de hasta el 33 %.
Al mismo tiempo, su capacidad de adaptar la altura de la bomba a las necesidades reales proporciona mayor confort al usuario y una factura de agua más baja, además de reducir el desgaste en tuberías, accesorios y válvulas.
En resumen, operar una bomba de presurización Grundfos Hydro MPC en modo de control de presión proporcional en un edificio comercial como un centro comercial puede generar potencialmente ahorros de energía superiores al 30 %, eliminando cualquier duda de que el control de presión proporcional en sistemas de presurización es significativamente más eficiente energéticamente para edificios comerciales.