- Spanish (Spain)
- Formación
- Ecademy
- Todos los cursos
- 8 - Presurización de agua e...
- Prueba tus conocimientos
Pregunta 1 de 6
Intermedio
¿Dónde se ubican los grupos de presión en un sistema dividido por zonas?
Pregunta 2 de 6
Intermedio
¿Cómo es posible asegurar que todo el sistema funcione siempre en el punto de máxima eficiencia?
Pregunta 3 de 6
Intermedio
¿Cuál es el propósito de una bomba de presurización?
Pregunta 4 de 6
Intermedio
¿Por qué no se requieren válvulas de alivio de presión en una solución de presurización diseñada de forma inteligente?
Pregunta 5 de 6
Intermedio
¿Cuáles son los beneficios de un motor IE4?
Pregunta 6 de 6
Intermedio
¿Un sistema dividido por zonas requiere válvulas de alivio de presión?
Pregunta 6 de 6
Intermedio
¿Está contento con su respuesta?
Envie las respuestas para ver los resultados del test.
Resultados del test
¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 8 - Presurización de agua en edificios comerciales
Lo siento. No ha aprobado el 8 - Presurización de agua en edificios comerciales prueba esta vez
Achieved badges:
¿Cómo calificaría este curso?
1: ¿Dónde se ubican los grupos de presión en un sistema dividido por zonas?
En el sótano del edificio
1: ¿Dónde se ubican los grupos de presión en un sistema dividido por zonas?
Junto al grifo en el punto crítico
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
1: ¿Dónde se ubican los grupos de presión en un sistema dividido por zonas?
En una fosa justo delante del edificio
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
2: ¿Cómo es posible asegurar que todo el sistema funcione siempre en el punto de máxima eficiencia?
Un controlador inteligente
2: ¿Cómo es posible asegurar que todo el sistema funcione siempre en el punto de máxima eficiencia?
Tuberías correctamente dimensionadas
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
2: ¿Cómo es posible asegurar que todo el sistema funcione siempre en el punto de máxima eficiencia?
El número adecuado de bombas
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
3: ¿Cuál es el propósito de una bomba de presurización?
Aumentar la presión del agua
3: ¿Cuál es el propósito de una bomba de presurización?
Reducir los sedimentos de cal en tuberías de acero
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
3: ¿Cuál es el propósito de una bomba de presurización?
Aumentar la presión del agua en intercambiadores de calor de placas utilizados para la producción de agua caliente
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
4: ¿Por qué no se requieren válvulas de alivio de presión en una solución de presurización diseñada de forma inteligente?
No hay presión excesiva en el sistema
4: ¿Por qué no se requieren válvulas de alivio de presión en una solución de presurización diseñada de forma inteligente?
El colector del grupo de presión es de acero inoxidable y por lo tanto no requiere válvulas soldadas
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
4: ¿Por qué no se requieren válvulas de alivio de presión en una solución de presurización diseñada de forma inteligente?
Como normalmente se dispone de un depósito de ruptura, no se necesitan válvulas de alivio de presión
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
5: ¿Cuáles son los beneficios de un motor IE4?
Equipado con un variador de frecuencia, el motor puede ajustar su velocidad según la demanda para reducir el consumo energético y el desgaste
5: ¿Cuáles son los beneficios de un motor IE4?
El motor tiene cojinetes completamente magnéticos
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
5: ¿Cuáles son los beneficios de un motor IE4?
El motor tiene un sensor Delta P integrado
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
6: ¿Un sistema dividido por zonas requiere válvulas de alivio de presión?
No
6: ¿Un sistema dividido por zonas requiere válvulas de alivio de presión?
Sí, si la presión de la red supera los 10 bar
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >
6: ¿Un sistema dividido por zonas requiere válvulas de alivio de presión?
Sí, funcionan como válvula de seguridad en caso de fallo de la bomba
Puede encontrar aquí la respuesta correcta >