Sistemas de presurización de agua en edificios comerciales

Obtén la perspectiva de un experto sobre cómo diseñar sistemas de presurización de manera inteligente.

Las conversaciones con ingenieros consultores y otros profesionales que diseñan sistemas han dejado claro que diseñar correctamente un sistema de presurización es todo un desafío. Aunque es posible determinar el caudal máximo de un sistema resulta más complejo definir las variaciones que se producen durante 24 horas en un edificio comercial.

Por eso hemos equipado el sistema con los mejores componentes disponibles. Esto significa motores IE4 con variadores de frecuencia individuales que ajustan su velocidad según la demanda real. Implica seleccionar materiales higiénicos como el acero inoxidable. Y contar con el mejor controlador posible para garantizar que cada bomba opere siempre en su punto de máxima eficiencia. Eso es, para mí, un sistema inteligente.

La combinación del CU3 52 y la velocidad variable en cada bomba permite al sistema de control supervisar la eficiencia real de cada bomba. Todos los datos y curvas de las bombas se integran en el cerebro de este equipo. El control determina cuándo es óptimo operar con una bomba, con dos o activar la tercera. Es un gran avance en presurización. Un sistema verdaderamente inteligente.

Ofrece fiabilidad. No depende de una sola bomba grande que dejaría el edificio sin agua si falla. Existe redundancia gracias al sistema de múltiples bombas. Cuenta con un control exclusivo que opera el sistema al menor costo posible. Se elimina la necesidad de válvulas de alivio porque no hay presión excesiva en el sistema – un gran beneficio para edificios comerciales. Estos son los beneficios clave al elegir un sistema de presurización Grundfos.