Formación
Cuando las bombas envejecen, los costes de funcionamiento aumentan
A medida que las bombas envejecen, su rendimiento disminuye. Con menor eficiencia, los costes energéticos aumentan. Este proceso es inevitable e imparable. A menudo, las instalaciones de suministro no lo notan ni lo tienen en cuenta; mientras el caudal del agua subterránea satisfaga la demanda, ¿dónde está el problema?
La realidad es que los costes y los beneficios son tangibles, y solo visibles si la empresa de suministro de agua tiene los datos correctos al alcance de la mano. Y no basta con comprobar la placa de características de la bomba o asumir que las curvas de bombeo del viejo modelo aún tienen validez. Grundfos pone a tu disposición un generador de curvas en línea que te permite generar las curvas de Q/H y eficiencia actuales para facilitar la comparación con la curva de bombeo en la instalación.
El generador de curvas GPC está disponible en Grundfos Product Center
Si no dispones de las medidas necesarias, el perforador del pozo te podrá ayudar.
Paso 1: Anota la información de la bomba y genera la curva de la bomba original en el generador de curvas GPC.
Paso 2: Mide el caudal (Q), la presión de descarga (H), el nivel de agua y la potencia (P1) a la velocidad máxima de la bomba (si se usa un variador de frecuencia), en el siguiente orden:
a. Con la válvula cerrada (nivel de agua estático). Ten en cuenta que la bomba no debe dejarse funcionando durante más de 30 segundos con caudal cero. El nivel de agua con caudal cero debe medirse sin que la bomba esté en funcionamiento.
b. Mide y repite con algunos puntos más a diferentes caudales (usa la válvula para cambiar el caudal). Espera siempre un tiempo para que se asiente el nuevo nivel de agua dinámico. Cuantos más puntos se introduzcan, mayor será la precisión.
c. Con la válvula completamente abierta (nivel de agua dinámico).
Paso 3: A partir de los datos, se genera una segunda curva para compararla con la curva de bombeo original. Se crea un informe en PDF que muestra la pérdida de eficiencia y el ahorro potencial.
• A menudo, cuando se examinan bombas con antigüedades de 5 a 10 años y más, el ahorro de costes será de una magnitud tal que valdrá la pena extraer la bomba y determinar por qué ha disminuido la eficiencia.
• Si se debe a una obstrucción o a la pérdida de presión por fuga o fallo mecánico, una simple reparación o una limpieza podrían devolver la eficiencia a niveles óptimos.
• Si la antigüedad de la bomba y el grado de caída del punto de trabajo implican unos costes adicionales inevitables, será necesario invertir en una nueva bomba de sustitución. El periodo de amortización, a menudo, es sorprendentemente razonable.
• Si actualmente no posees una bomba Grundfos, puedes usar la auditoría de bombas de Grundfos para identificar el consumo energético y el ahorro potencial de energía, y para obtener recomendaciones para lograr estos ahorros.
Ponte en contacto con el perforador del pozo o con un representante de Grundfos para informarte sobre las ventajas de mantener elevada la eficiencia de la bomba.
Q = Caudal
H = Presión
(usa el sensor de nivel para medir HESTÁTICA y HDINÁMICA)
HDIFERENCIA = HDINÁMICA* + HMANÓMETRO + HFRICCIÓN**
* Sin caudal, HDINÁMICA es igual a HESTÁTICA.
** El cliente decide si calcular HFRICCIÓN.
(HFRICCIÓN es la pérdida por fricción en las tuberías desde la bomba hasta el manómetro. Usa la calculadora de pérdida por fricción en tuberías incluida en la sección de herramientas de GPC)
Guía paso a paso para calcular las caídas de eficiencia
1.En Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com/es) busca tu actual bomba SP escribiendo su nombre completo en el campo BUSCAR :
2.Una vez que tengas la información de tu actual bomba en pantalla, haz clic en Mostrar opciones avanzadas y, después, Otras curvas, seguido de Inserte su propia curva:
3.Se mostrará la siguiente pantalla, donde deberás introducir los datos de Q, H y P1:
4.Una vez introducidos Q, H y P1, al hacer clic en Generar PDF, obtendrás el siguiente informe. La línea discontinua muestra la caída de rendimiento y el consumo de energía resultante:
Conclusión: La curva muestra que, para mantener un caudal de 17 m³, el consumo de potencia ha aumentado en 1 kW. Para un requisito de bombeo de 9 horas al día, eso equivale a 3.285 kWh durante un año, o a un 16 % de aumento en consumo energético.
Cómo seleccionar una bomba desde cualquier lugar
Tanto si estás en la oficina como en la instalación de trabajo o en desplazamiento, la selección de la bomba debería ser sencilla. Puedes acceder a información sobre bombas y a las herramientas técnicas que necesites para cualquier tarea en Grundfos Product Center.
Conoce otras soluciones Grundfos para captación de agua
Consumo doméstico de agua subterránea
Elige la solución de bombeo sumergible para uso doméstico adecuada.
Soluciones para bombeo solar
Soluciones sumergibles altamente eficientes, disponibles tanto para aplicaciones conectadas a red como aisladas.