Con la creciente digitalización de nuestro entorno actual, cada vez dependemos más de los medios digitales. Esta mayor dependencia hace que los Data Centers sean indispensables.
Los Data Centers son instalaciones industriales que pueden llegar a ser tan grandes como 50 campos de fútbol y que albergan a una gran cantidad de personas y sistemas complejos.
Alta demanda de agua de los Data Centers en un planeta en sequía
Uno de los mayores problemas que plantean los Data Centers es que consumen una gran cantidad de agua, destinada principalmente a la refrigeración. De media, los Data Centers consumen unos 11-19 millones de litros de agua al día. Para que te hagas una idea, ¡esto equivale a la cantidad de agua diaria que necesita una ciudad de unos 50.000 habitantes!
¿Pero por qué consumen tanta agua? Como ya hemos mencionado, la creciente digitalización de nuestro entorno actual hace que los Data Centers cada vez sean mayores. Aunque no se trata solo de su tamaño. También son los sistemas que los componen, como las torres de refrigeración, enfriadoras, bombas, tuberías e intercambiadores de calor, todos los cuales necesitan una gran disponibilidad de recursos hídricos.
Sin embargo, no siempre podemos confiar en que haya suficiente agua disponible. No es ningún secreto que la escasez de agua es un problema mundial y, según la ONU, alrededor de 2000 millones de personas viven en países con estrés hídrico. Uno de los principales culpables es el cambio climático, que intensifica las sequías y agota los recursos hídricos. La mala gestión del agua y las deficiencias en las infraestructuras son otro factor determinante, sobre todo en las zonas urbanas.
Aunque algunos países y comunidades sufren la crisis más que otros, las Naciones Unidas advierten de que la mitad de la población mundial podría enfrentarse a la escasez de agua en 2050, lo que resalta la urgente necesidad de adoptar prácticas de gestión de agua sostenibles y mejorar las infraestructuras. Y ahí es donde entra en escena Grundfos.
Ampliamos los límites del tratamiento de agua eficiente
Ante el cambio climático y la previsión de que la necesidad de refrigeración se triplicará en los próximos diez años, es necesario adoptar soluciones de tratamiento de agua de alta eficiencia en los Data Centers.
En este sentido, las soluciones de tratamiento de agua de Grundfos son un verdadero agente de cambio: además de ahorrar agua, ofrecen beneficios económicos y medioambientales, mejoran la eficiencia de los sistemas y reducen los riesgos para la salud.
Al eliminar las partículas y los minerales, estas soluciones optimizan la transferencia de calor, lo que reduce el volumen de agua necesario para los sistemas de refrigeración. Esta disminución del volumen de agua conlleva una reducción proporcional del consumo energético de las bombas y equipos relacionados. Asimismo, la purga del proceso de refrigeración presenta una mejor calidad química, lo que permite un mayor aprovechamiento dentro del sistema.
Para los Data Centers, la reutilización del agua marca una gran diferencia, ya que permite un funcionamiento más sostenible del Data Center, lo que resulta fundamental para nuestro objetivo común de resolver la crisis de escasez de agua mundial.
Construidas para durar y diseñadas para ahorrar
En un proyecto reciente de un Data Center, Grundfos participó activamente en el diseño e implementación de un complejo de Data Center. Suministramos con rapidez un sistema diseñado específicamente para las aplicaciones de refrigeración de ese Data Center.
Al optimizar la calidad del agua, ayudamos a prevenir la formación de incrustaciones, biopelículas y corrosión, lo que puede prolongar la vida útil de los equipos de refrigeración del centro entre 20 y 30 años. Por si fuera poco, las características de ahorro de agua y eficiencia energética del sistema permiten ahorrar hasta un 20 % de agua, mientras que los costes de funcionamiento también pueden disminuir hasta en un 20 % gracias a la robustez, eficiencia y fiabilidad de la solución.
Con la solución de tratamiento de agua adecuada y un método de reutilización de agua para diversos fines, existen pruebas claras de que los Data Centers pueden conseguir un gran ahorro de agua y energía. Al reutilizar el agua, la refrigeración de un Data Center se convierte en un proceso totalmente circular, lo que permite ahorrar miles, o incluso millones, de litros.
Las bombas son vitales para los sistemas de tratamiento de agua, pero no son las que reducen directamente el consumo de agua. No obstante, las bombas de velocidad ajustable, como las soluciones MAGNA y TPE de Grundfos, permiten reducir drásticamente los costes de electricidad.
Cuando estas soluciones de bombeo eficientes se combinan con controles avanzados y se integran en una sola unidad dentro del sistema de tratamiento de agua, se logran resultados extraordinarios. El ahorro energético se convierte en ahorro de agua. Todos sabemos que ahorrar agua y energía también es ahorrar dinero.
Cada gota cuenta, una y otra vez
Entre 2020 y 2024, Grundfos realizó cuatro adquisiciones en el ámbito del tratamiento de agua, y todas ellas contribuyeron a la creación de la nueva área de negocio Grundfos Water Treatment Europe, destacando la importancia de brindar soluciones completas de tratamiento de agua a los Data Centers, entre otros.
Francesco Magri, Head de Grundfos Water Treatment Europe, afirmó en 2024 que “es más importante que nunca que tratemos, consumamos y reutilicemos el agua con mucho cuidado”. La pregunta es: ¿cómo aplicamos toda esa pasión, sentimiento y ambición a nuestra labor de tratamiento de agua en los Data Centers?
Es más importante que nunca que tratemos, consumamos y reutilicemos el agua con mucho cuidado
Como empresa global experta en soluciones de gestión del agua, Grundfos tiene el privilegio de trabajar en proyectos de tratamiento de agua en Data Centers de todo el mundo. Dado que las propiedades del agua varían, trabajar en proyectos tan diversos demuestra la flexibilidad de nuestras soluciones de tratamiento para adaptarse a las necesidades específicas de cada mercado. Mientras que algunas regiones tienen problemas de incrustaciones y corrosión por la mala calidad del agua, en otras es posible reutilizar el agua de inmediato, consiguiendo ahorrar entre un 30 % y un 80 % de agua.
La escasez de agua es un problema real en todo el mundo, lo que nos obliga a pensar de forma sostenible y reutilizar el agua. El aumento de la demanda de almacenamiento de datos y servicios en la nube, sumado al creciente escrutinio y la presión para adoptar prácticas eficientes en regiones con estrés hídrico, refuerza la necesidad de reutilizar este recurso.
Conscientes de la realidad que vivimos, la innovación continua en la industria del tratamiento de agua es esencial para nosotros. Por eso, buscamos nuevas formas de reutilizar este recurso y demostrar que hay una oportunidad en cada gota.