La estabilización fisicoquímica del agua de proceso es la piedra angular de la viabilidad operativa y la sostenibilidad en los centros de datos. La gestión rigurosa del Índice de Saturación de Langelier (LSI) es esencial para mitigar la formación de biopelículas e incrustaciones. Debido a su baja conductividad térmica, estos depósitos actúan como barreras aislantes críticas, degradando así el PUE (Power Usage Effectiveness).

La estrategia de maximizar los Ciclos de Concentración (COC) y la integración de fuentes de agua alternativas son imprescindibles para reducir el WUE (Water Usage Effectiveness) y evitar responsabilidades financieras derivadas del incumplimiento normativo. La transición hacia un modelo de tratamiento del agua basado en datos no es simplemente una medida de conservación de activos, sino una necesidad de ingeniería para garantizar la eficiencia termodinámica nominal y la competitividad del gasto operativo (OpEx) de la infraestructura.

Introducción

El tratamiento meticuloso del agua de proceso es fundamental para garantizar la estabilidad termodinámica y la integridad estructural de los sistemas térmicos industriales. La deposición inorgánica, la corrosión y las biopelículas actúan como barreras térmicas, reduciendo el coeficiente global de transferencia de calor y aumentando la resistencia térmica del flujo. La ausencia de un programa de acondicionamiento fisicoquímico y control microbiológico conduce a regímenes de funcionamiento por encima del punto de diseño, lo que da lugar a penalizaciones en el rendimiento energético, un aumento del OpEx y la aceleración de los mecanismos de degradación de los activos. En cambio, una estabilización química adecuada y un control microbiológico sistemático maximizan los coeficientes de transferencia de calor, mejoran la fiabilidad operativa y prolongan la vida útil de los componentes críticos.

Importancia estratégica en la infraestructura de centros de datos

La arquitectura térmica de un Centro de Datos se dimensiona en función de la magnitud de la infraestructura, las restricciones climáticas y el perfil psicrométrico local. Esta matriz de variables determina la topología de refrigeración —que abarca desde sistemas evaporativos híbridos hasta soluciones direct-to-chip—, estableciendo los regímenes de flujo y las tecnologías de tratamiento requeridos. Mientras que las instalaciones Hyperscale priorizan la redundancia y la optimización del flujo volumétrico, los segmentos Edge/Micro se centran en la simplificación operativa y la minimización del consumo de agua. En cualquier escenario, la estabilización fisicoquímica constituye un imperativo técnico para la mitigación de los procesos corrosivos y biológicos, actuando como la variable determinante en la preservación de la eficiencia térmica nominal y la integridad estructural de los intercambiadores de calor.

Métricas de sostenibilidad y eficiencia de los recursos: PUE y WUE

El rendimiento medioambiental de un Centro de Datos se evalúa mediante dos indicadores de sostenibilidad y eficiencia:

Efectividad del uso de la energía (PUE): La relación entre la carga eléctrica total y la carga crítica de Tecnología de la Información (TI).

PUE= Ptotal / PIT

Representa la eficiencia eléctrica de la infraestructura, donde valores cercanos a la unidad (1,1 a 1,6) indican una gestión térmica optimizada.

Efectividad del uso del agua (WUE):

Esta relación cuantifica la intensidad hídrica de la instalación (L/kWh). En escenarios de escasez de agua, existe una tendencia estratégica hacia la adopción de sistemas de refrigeración por aire o refrigeración en seco. Aunque estas topologías pueden provocar un aumento significativo del PUE debido a un mayor consumo eléctrico, permiten una reducción drástica del WUE, convergiendo hacia el límite teórico de WUE=0 en arquitecturas exentas de consumo de agua.

WUE= Consumo anual de agua/Consumo anual de energía de TI

Estrategias avanzadas para la mitigación del PUE y del WUE

Más allá del acondicionamiento químico convencional, una reducción sustancial de los indicadores PUE y WUE requiere una gestión sistémica de los recursos basada en dos pilares estratégicos:

Diversificación de las matrices de agua: La mitigación de la dependencia del agua potable municipal se logra mediante la integración de fuentes alternativas, como agua de lluvia, agua de río, agua de mar o aguas residuales tratadas (aguas grises). La implementación de estas matrices requiere protocolos rigurosos de pretratamiento y ultrafiltración para neutralizar contaminantes específicos, salvaguardando la integridad termodinámica de los intercambiadores.

Maximización de los ciclos de concentración (COC): La eficiencia hídrica en los sistemas evaporativos está gobernada por la relación entre la salinidad de la purga y el agua de aporte. El aumento de los COC, mediante tratamientos químicos avanzados o la desmineralización parcial del agua de aporte, reduce drásticamente el volumen de purga y los requisitos totales de agua. El equilibrio estequiométrico necesario para operar a altos COC sin precipitación mineral es el factor determinante para minimizar el WUE preservando al mismo tiempo la eficiencia energética (PUE).

Figura 1. Sistema general de refrigeración con torres.

Evaluación cuantitativa de la resistencia térmica

El Índice de Saturación de Langelier (LSI)

El Índice de Saturación de Langelier es una medida predictiva de la tendencia termodinámica de un sistema hacia la formación de incrustaciones o la corrosión:

LSI = pH - PHa

Interpretación:

LSI>0 : Sobresaturado-tendencia a formar incrustaciones.

LSI<0 : Subsaturado-tendencia a corroerse.

Figura 2. Capas aislantes para la transferencia de calor: 1-Incrustaciones, 2-Corrosión, 3-Crecimiento microbiológico, 4-Lodos.

Las incrustaciones representan una resistencia térmica adicional en las superficies de intercambio de calor derivada de la deposición de materiales minerales o biológicos que reducen la conductividad térmica efectiva del sistema. Este fenómeno actúa como una barrera aislante, comprometiendo progresivamente la eficiencia de la transferencia de calor y, en consecuencia, el rendimiento global de la instalación. Mientras que el cobre presenta una alta conductividad térmica, en el rango de 390 W/(m·K), los depósitos de carbonato cálcico muestran valores significativamente inferiores, entre 2,2 y 2,9 W/(m·K). Aún más críticas son las biopelículas, con conductividades de solo 0,5 a 0,6 W/(m·K), lo que las hace aproximadamente cuatro veces más aislantes que las incrustaciones minerales. Así, capas biológicas extremadamente finas pueden generar pérdidas térmicas comparables a aquellas asociadas a depósitos minerales más gruesos, lo que pone de relieve la importancia de un control microbiológico riguroso para mantener la eficiencia térmica del sistema. La validación del riesgo de deposición y la ineficiencia operativa requiere un análisis integrado multiparamétrico. A través de la correlación estequiométrica de variables críticas, pH, temperatura, dureza cálcica, alcalinidad y conductividad, se calcula el Índice de Saturación de Langelier (LSI). Este modelado predictivo es esencial para equilibrar el potencial de saturación (incrustación frente a corrosión), permitiendo la optimización de los ciclos de concentración y la dosificación química, minimizando así las penalizaciones en los indicadores PUE y WUE.

Conclusión

Un programa de tratamiento del agua basado en principios científicos establece un equilibrio dinámico entre parámetros químicos, microbiológicos y operativos. Al converger la optimización de los indicadores PUE y WUE con el modelado LSI y el control analítico de la química del agua basado en datos, los gestores de centros de datos pueden lograr reducciones medibles en el consumo de agua y energía. Al mismo tiempo, este enfoque garantiza la preservación de la integridad térmica y la fiabilidad operativa a largo plazo de los activos de refrigeración. Grundfos proporciona tecnologías de vanguardia para el diagnóstico preciso y la optimización sistémica de dichas infraestructuras.

Fuentes:

  1. Comité Técnico 9.9 de ASHRAE; Directrices Térmicas para Entornos de Procesamiento de Datos
  2. Langelier, W. F. (1936): El Control Analítico del Tratamiento de Agua Anticorrosivo
  3. Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales (APHA/AWWA/WEF)
  4. Kazi, S.N., “Incrustación de Superficies de Transferencia de Calor”, en Transferencia de Calor – Análisis Teórico, Investigaciones Experimentales y Sistemas Industriales, InTechOpen, 2011
  5. Eficiencia del Agua en Centros de Datos: Por qué el WUE es Importante