Usein kysyttyä
Kysymys: Mitä virheilmoitus E1 ALPHA GO -pumpun näytössä tarkoittaa, ja miten sen voi korjata?
Vastaus:
ALPHA GO -pumppujen (ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO) E1-virheilmoitus osoittaa, että pumppu on tukossa. Kun näin tapahtuu, punainen LED-valo syttyy, mikä merkitsee hälytystä, joka vaatii välitöntä huomiota. Tämä tapahtuma tallennetaan Grundfos GO -sovelluksessa ALPHA2 GOn tapahtumalokiin koodilla 51.
Miksi näin tapahtuu?
- Pumpun sisään on kertynyt epäpuhtauksia tai roskia, jotka estävät roottoria pyörimästä.
- Järjestelmän likaantuminen tai huono vedenlaatu voivat ajan mittaan aiheuttaa tukoksia.
Kuinka korjata se:
Tällaiset työt saa suorittaa ainoastaan pätevä ammattilainen.
- Sulje venttiilit
- Irrota pumpun pää
- Poista epäpuhtaudet
Tärkeää: Vain LV-ammattilaisen tulee irrottaa pumppu ja poistaa tukokset. Jos sinulla ei ole itselläsi koulutusta, ota yhteyttä LV-asentajaan. Teknisissä kysymyksissä asennuksesta, ota yhteyttä Grundfosiin.
Lisätietoa:
Lisätietoja löytyy ECADEMY-moduulissa ALPHA GO varoitukset ja hälytykset tai ALPHA2 GO -tuotesivulla .