Usein kysyttyä
Kysymys: Mitä ALPHA GO -pumpun E2-virheilmoitus tarkoittaa, ja miten sen voi korjata?
Vastaus:
ALPHA GO -pumppujen (ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO) E2-virhekoodi viittaa käyttöjännitteen alenemiseen käynnin aikana. Tämä tarkoittaa, että pumppu saa tarvittavaa alhaisemman käyttöjännitteen, mutta toimii silti.
Huomaa myös keltainen LED-valo, joka ilmaisee varoituksen – pumppu toimii, mutta ei optimaalisella tasolla. ALPHA2 GOn tapahtumaloki tallentaa tämän varoituksen Grundfos GO-sovellukseen koodilla 40.
Miksi näin tapahtuu?
- Virtalähteen jännite on määritetyn alueen alapuolella.
- Sähköverkon tilapäiset vaihtelut.
Kuinka korjata se:
- Tarkista virtalähde ja varmista, että se täyttää pumpun käyttöjännitevaihtoehdot.
- Jos jännite on jatkuvasti alhainen, ota yhteyttä sähköasentajaan tai sähköyhtiöön.
Vinkki: Pumppu jatkaa toimintaansa tämän varoituksen aikana, joten välittömiä toimenpiteitä ei aina tarvita, ellei ongelma jatku tai aiheuta järjestelmän tehokkuuden heikkenemistä.
Lisätietoa:
Lisätietoja löytyy ECADEMY-moduulissa ALPHA GO varoitukset ja hälytykset tai ALPHA2 GO -tuotesivulla .