Usein kysyttyä

Kysymys: Mitä E9-virhekoodi tarkoittaa ALPHA GO -pumpussa, ja miten sen voi korjata?

Vastaus:

E9-virhekoodi ALPHA GO -pumppujen (mukaan lukien ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO) osalta tarkoittaa, että ulkoinen signaali on havaittu, mutta ei ole aktivoitu Grundfos GO -sovelluksessa. Kun näin tapahtuu, keltainen LED-varoitusvalo syttyy. Pumppu toimii edelleen, mutta ulkoinen ohjaustoiminto ei toimi suunnitellusti. Tämä tapahtuma tallennetaan ALPHA2 GO -tapahtumalokiin, koodina 25, ja se näkyy Grundfos GO -sovelluksessa.    

Miksi tämä tapahtuu?

  • Pumppu on kytketty ulkoiseen signaalituloon, mutta toimintoa ei ole aktivoitu sovelluksessa.
  • Väärä asennus käyttöönoton aikana.

Kuinka se korjataan:

  1. Avaa Grundfos GO -sovellus ja yhdistä se pumppuun.
  2. Siirry ohjattuun asennukseen ja aktivoi ulkoisen signaalin ohjaus. HUOMAA: Jos pumppu asennetaan vanhan tilalle, kopio vanhan pumpun asetukset GO Replace -työkalun avulla.
  3. Varmista, että ulkoinen signaali on oikein määritetty ja toimii.

Lisätietoa:

Lisätietoja löytyy ECADEMY-moduulissa ALPHA GO varoitukset ja hälytykset tai ALPHA2 GO -tuotesivulla .