Acqua demineralizzata

L'acqua demineralizzata svolge un ruolo fondamentale nei processi industriali, dove anche piccole quantità di sali disciolti possono influire sulla qualità del prodotto, sulle prestazioni del sistema e sull'affidabilità operativa.

L'acqua non trattata contiene minerali disciolti, gas e sostanze organiche che possono causare incrostazione, corrosione e contaminazione. Per i produttori industriali, ciò può comportare una riduzione dell'efficienza, maggiori costi di manutenzione e una produzione non uniforme.

Rimuovendo i solidi disciolti e le impurità, l'acqua demineralizzata garantisce condizioni di processo affidabili, protegge le apparecchiature più sensibili e contribuisce a una qualità del prodotto costante. Con la soluzione giusta, puoi migliorare le prestazioni operative e mantenere il pieno controllo della qualità dell'acqua.

Elementi rimossi
  • 98% di sali
  • Potassio (K+)
  • Sodio (Na+)
  • Cloruro (CI-)
  • Nitrato (NO3-)
  • Solfato (SO4--)
  • Acido silicico (SIO4-)
  • Alcalinità (HCO3-)

Soluzioni e tecnologie per l'acqua demineralizzata

Affrontare le sfide relative alla qualità dell'acqua in tutti i settori

Senza un adeguato trattamento dell'acqua, le impurità disciolte possono causare significative sfide operative in diverse applicazioni industriali. 

Incrostazioni

Nei sistemi a caldaia, una qualità dell'acqua insufficiente può portare a incrostazioni e depositi, riducendo l'efficienza del trasferimento di calore e aumentando il consumo energetico. L'acqua demineralizzata ad alta purezza è essenziale per garantire un funzionamento stabile e proteggere le risorse critiche.

Corrosione

I gas disciolti e la chimica dell'acqua sbilanciata possono danneggiare tubi, caldaie e apparecchiature di processo - specialmente in centrali termiche ed elettriche, sistemi di teleriscaldamento e produzione industriale. Questo può portare a costose riparazioni, a una minore efficienza e a tempi di fermo non programmati.

Contaminazione

La qualità dell'acqua ha un impatto diretto sul gusto, sulla composizione e sull'igiene. Una qualità dell'acqua non adeguatamente controllata può compromettere la costanza della produzione e aumentare il rischio di contaminazione, soprattutto in settori sensibili come quello alimentare e farmaceutico. L'acqua demineralizzata aiuta a garantire una qualità costante e supporta una produzione sicura e affidabile.

Instabilità del processo

Nei processi di produzione le variazioni nella qualità dell'acqua possono interrompere i processi di produzione, con conseguenti inefficienze e aumento degli sprechi. L'acqua demineralizzata controllata garantisce condizioni stabili e una qualità costante del prodotto.

Come abbiamo aiutato i nostri clienti a raggiungere la giusta qualità dell'acqua

Esplora le referenze tecniche correlate

Acque di processo per fornitori di carta e cartone

Acqua di processo per fornitori di carta e cartone

Ranheim Paper& Board AS è il principale fornitore nordico di carta e cartone e vanta una lunga storia come cartiera innovativa.

Il nuovo impianto di trattamento delle acque ha sostituito un vecchio demineralizzatore risalente agli anni '80. Durante il processo di sostituzione, Grundfos ha garantito una fornitura idrica ininterrotta grazie a un sistema di trattamento delle acque in container, con contratto a noleggio. Inoltre, ha offerto l'opportunità di modernizzare le strutture prima dell'installazione del nuovo impianto di trattamento delle acque.

È stato dimostrato che il sistema progettato offre una fornitura affidabile di acqua di alta qualità con una conducibilità inferiore a 1,5 μS/cm, garantendo al contempo una manutenzione minima e bassi costi operativi. La manutenzione ordinaria e preventiva, comprensiva di pulizia CIP delle unità RO, viene effettuata da Grundfos in Norvegia.

Settore : Industria della cellulosa e della carta

Applicazione : Acqua di caldaia | Acqua di processo

 

Dati tecnici

  • Fonte d'acqua: Acqua di fiume con qualità e temperatura variabili
  • Portata (RO): 2 x 10 m³/h
  • Conducibilità: <1,5 μS/cm

Unità nell’impianto:

  • Prefiltrazione
  • 2 Filtri a sabbia TFB14 con telaio, soffiante e sistema di tubazioni in acciaio inox
  • Unità di addolcimento tipo SMH 1802-F
  • Unità UV tipo Wedeco Spektron 25
  • Unità di osmosi inversa 2 x RO C3-12 con pompa CRIE
  • Serbatoio di acqua pulita da 5 m³
  • Sistema di sovralimentazione con pompe CRIE
  • Sistema di controllo PLC

Acqua di reintegro per torri di raffreddamento

Acqua di reintegro per torri di raffreddamento

La soluzione di trattamento dell'acqua fornisce 19 m³/h di acqua di reintegro per un sistema di torre di raffreddamento presso l'azienda Messer Industriegase nella città di Spira, in Germania. Messer Industriegase è la più grande azienda privata di gas industriali al mondo.

Mantenere una buona qualità dell'acqua è essenziale per prevenire la formazione di incrostazioni, la corrosione e la proliferazione biologica all'interno della torre di raffreddamento. L'utilizzo di acqua demineralizzata per il raffreddamento riduce anche significativamente la frequenza dello spurgo, il che abbassa il consumo sia di acqua che di energia. In questo caso, la qualità dell'acqua richiesta è ottenuta miscelando due flussi d'acqua: in parte acqua filtrata e in parte acqua demineralizzata.

Lo stabilimento Messer Industriegase dispone di un proprio approvvigionamento idrico privato da acque sotterranee. La prima fase di trattamento è la rimozione del ferro in un filtro a pressione Grundfos. In caso di fornitura insufficiente dalla propria fonte, l'impianto riceve acqua potabile pretrattata dall'acquedotto locale.

L'acqua potabile viene stoccata in un serbatoio di acqua pulita da 14 m³. Successivamente l'acqua viene demineralizzata in un'unità a osmosi inversa Grundfos con una capacità di 15 m³/h.

Settore: Industria chimica

Applicazione: Acqua refrigerata

 

Dati tecnici

  • 19 m³/h di acqua di reintegro: una miscela di 4 m³/h di acqua filtrata e 15 m³/h di acqua demineralizzata con una conducibilità <20 µS/cm

Unità nell'impianto:

  • Filtro a pressione tipo TFB 40 con pannello di controllo SE20
  • Apparecchiatura per aerazione e controlavaggio
  • Serbatoio di acqua pulita da 14 m³
  • Sistema di pressurizzazione tipo Hydro Multi-E con 3 x CRIE 10-4
  • Dosaggio antincrostante tipo DDA 7.5-16
  • Unità a osmosi inversa tipo RO C3-12 SE30 con pompa CRNE
  • Quadro elettrico

Acqua deionizzata per il risciacquo nella produzione di prodotti audio di alta gamma

Acqua deionizzata per il risciacquo, destinata alla produzione di prodotti audio di alta gamma.

Il cliente sviluppa e produce prodotti audio di alta gamma. Per far fronte alla crescente domanda di moderni armadi in alluminio, il cliente ha implementato una nuova linea di trattamento superficiale mediante anodizzazione. A tale scopo, è necessaria acqua di risciacquo demineralizzata di elevata purezza. Il risultato è un aspetto superficiale pregiato e una qualità del prodotto eccellente.

Grundfos ha fornito e installato una nuova soluzione per il trattamento delle acque destinata alla produzione di acqua demineralizzata. A causa della mancanza di spazio, è stato scelto un impianto di osmosi inversa compatto e di dimensioni ridotte. Dopo l'unità di osmosi inversa, l'acqua viene ulteriormente purificata in un'unità a letto misto per raggiungere un'elevata qualità dell'acqua. L'unità a letto misto viene rigenerata fuori sede, risolvendo i problemi di spazio e rispondendo all'esigenza di una soluzione completamente priva di sostanze chimiche.

Industria: Industria elettronica | Industria del trattamento delle superfici

Applicazione: Acqua di risciacquo

 

Dati tecnici

  • Portata 250 l/h
  • Conduttività< 2 µS/cm

Unità nell’impianto:

  • Prefiltro protettivo
  • Unità RO compatta tipo CU:RO SM41 B1-1-A con pannello di controllo SE30C
  • Unità a letti misti tipo SILEX 41
  • Serbatoio di accumulo in PP (polipropilene) per acqua deionizzata
  • Pompa di rilancio automatica

Trattamento dell'acqua per la produzione di succhi di frutta

Trattamento dell'acqua per la produzione di succhi di frutta

Rynkeby Foods A / S è il più grande produttore di succhi di frutta e frutta concentrata dei paesi nordici.

In seguito all'ampliamento della produzione, è emersa anche la necessità di una maggiore quantità di acqua di processo. Grundfos ha fornito la soluzione per il trattamento dell'acqua necessaria a produrre acqua addolcita e acqua demineralizzata per i seguenti utilizzi:

  • pulizia
  • acqua di reintegro per caldaia a vapore
  • acqua di risciacquo per bottiglie di succo
  • lubrificante per pompe per uso alimentare

Settore : Industria alimentare

Applicazione : Acqua per caldaie | Acque di processo | Acqua di risciacquo

 

Dati tecnici:

  • Flusso di acqua demineralizzata: 8 m³ / h
  • Conducibilità: <20 µS / cm
  • Pompa di rilancio: 80 m³ / h

Unità nell'impianto:

  • Unità di addolcimento di tipo SMH 1202-F
  • Unità ad osmosi inversa RO C3-6 con pannello di controllo SE30
  • Serbatoio polmone in PP 39 m³
  • Pompa di rilancio