Grundfos Water Treatment Europe (ex EUROWATER) ha progettato e realizzato la soluzione di trattamento acqua per il primo impianto commerciale al mondo che aumenta la produzione di biogas attraverso l'elettrolisi e la metanizzazione biologica.

Temi chiave:

  • Soluzione innovativa di trattamento dell'acqua containerizzata
  • Efficienza energetica ed in termini di risorse
  • Impatto ambientale

Il gruppo di reti energetiche e di fibre Andel e il produttore globale di biogas Nature Energy sono alla base dell'impianto di energia elettrica a gas di Glansager su Als in Danimarca.

Qui, l'elettricità in eccesso dalle turbine eoliche è utilizzata per aumentare la produzione di biogas riducendo le emissioni di CO2. Ciò è ottenuto convertendo CO2 in biogas attraverso l'aggiunta di idrogeno. La produzione di idrogeno è basata sull'elettrolisi alcalina (AWE) utilizzando l'acqua ultrapura come materia prima.

Il trattamento dell'acqua consiste nell'addolcimento seguito da filtrazione a membrana e degassamento a membrana. La soluzione comprende anche una stazione di pompaggio e unità CIP.

Fase di trattamento nella soluzione

L'elettrolizzatore alcalino da 3 x 3 MW si basa su una fornitura stabile di 1.600 litri di acqua ultrapura all'ora con una conducibilità inferiore a 5 μS/cm.

L'acqua grezza è acqua municipale che ha già subito aerazione e filtrazione a sabbia. Per ottenere la qualità dell'acqua desiderata subisce ulteriore purificazione per eliminare ioni metallici, sostanze organiche e CO2. Il trattamento dell'acqua consiste pertanto nelle seguenti fasi di trattamento:

  • Addolcimento come pretrattamento per il sistema di osmosi inversa per evitare depositi di calcare e incrostazioni nelle membrane.
  • Filtrazione a membrane con un sistema di osmosi inversa a doppio passaggio, dove ioni e sostanze organiche vengono rimossi dall'acqua, con conseguente acqua demineralizzata. Questo sistema incorpora la pompa Grundfos ad alta efficienza energetica, che riduce significativamente il consumo di energia rispetto alle pompe tradizionali.
  • Il degassamento di membrane garantisce un'efficace rimozione delle emissioni di CO2 poiché il sistema di osmosi inversa non rimuove i gas disciolti.

La soluzione è costituita interamente da unità standard Grunfos Water Treatment comunemente utilizzate nelle centrali elettriche. La qualità dell'acqua nelle centrali elettriche è strettamente in linea con le specifiche di qualità dell'acqua necessarie per gli elettrolizzatori.

La soluzione di trattamento dell'acqua è installata in un container da 20 piedi. La soluzione è fornita con tutti i raccordi interni e cablaggio, pre-assemblati in fabbrica.

Soluzioni mobili

Il trattamento dell'acqua è installato in un container da 20 piedi evitando la costruzione di un locale dedicato per installare la soluzione. Una tecnologia containerizzata reppresenta una soluzione flessibile e mobile dove i costi di manutenzione fissi possono essere ridotti al minimo.

La soluzione viene assemblata, testata in fabbrica e fornita con tutti i raccordi interni e i collegamenti elettrici, riducendo notevolmente i tempi di installazione in quanto è pronta per essere utilizzata al momento della consegna.

Informazioni

Informazioni sull'impianto Power-to-Gas

Il gruppo di reti energetiche e di fibre Andel e il più grande produttore mondiale di biogas Nature Energy sono alla base del primo impianto commerciale dove l'elettricità in eccesso prodotta dalle turbine eoliche aumenta la produzione di biogas e riduce le emissioni di CO2.

L'idrogeno viene aggiunto alla biomassa, dove si combina con la CO2 catturata. Questo genera gas metano che ha la stessa qualità del gas naturale estratto dal sottosuolo. Il processo eccelle anche producendo il 60% in più di metano dalla stessa quantità di biomassa.

Dati tecnici

  • Fonte: acqua municipale senza cloro
  • Flusso: 1,6 m3/h
  • Conduttività: < 5 μS/cm

Unità in impianto

  • Unità di addolcimento tipo SM82-F
  • Unità di osmosi inversa a doppio passaggio tipo DPRO B2-8/6 con pompa Grundfos CRNE
  • Membrane degasser tipo MDU per la rimozione di CO2
  • Stazione di pompaggio
  • Unità CIP

Storie di casi correlati

Leggete le storie relative di clienti che hanno anche beneficiato di una soluzione Grundfos.

Senza acqua, senza idrogeno

La transizione all'energia verde non riguarda solo la produzione; lo stoccaggio e la distribuzione sono altrettanto importanti. La produzione "Green hydrogen" risponde a questa sfida, e l'acqua svolge un ruolo cruciale in questo processo.

La produzione di idrogeno comporta lo spostamento e il trattamento di grandi quantità di acqua per soddisfare il fabbisogno di acqua di reintegro, circuiti di raffinazione, trattamento acque ultrapure o applicazioni di processo di raffreddamento. La nostra esperienza nel campo delle tecnologie idriche vi aiuta a spostare e trattare l'acqua nel modo giusto: in modo affidabile, sostenibile ed economico.