Garantire la qualità dell'acqua potabile con tecnologie di trattamento collaudate

Acqua potabile

Gli impianti Grundfos sono in grado di produrre acqua potabile da quasi tutte le risorse naturali, come acque sotterranee e superficiali. Le acque sotterranee non trattate e le acque superficiali contengono sali, componenti organici, particelle e gas che possono causare un'ampia varietà di problemi.

Trattamento dell'acqua potabile

Per avviare i processi di precipitazione necessari, l'acqua deve essere ossidata e areata mediante aria atmosferica. Un sistema integrato di ossidazione e nebulizzazione assicura l'ossidazione ottimale al momento giusto nel processo di filtrazione. L'acqua viene quindi ulteriormente trattata in un filtro a pressione, ottenendo una qualità di acqua potabile senza l'utilizzo di sostanze chimiche nel processo.

Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono generalmente seguite in tutto il mondo come riferimento per i requisiti di qualità dell'acqua potabile. In aggiunta alle linee guida dell'OMS, ogni Paese o territorio può adottare propri standard.

Elementi rimossi
  • Ferro (Fe++)
  • Manganese (manganese)
  • Ammonio (NH4+)
  • Nitrito (NO2-)
  • Anidride carbonica aggressiva (CO2)
  • Fosforo (P)
  • Arsenico (come)
  • Idrogeno solforato (H2S)
  • Metano (CH4)

Scopri i prodotti utilizzati per il trattamento dell'acqua potabile

Ridurre i contaminanti nell'acqua potabile

Sia le acque sotterranee che quelle superficiali contengono diversi  sali naturali e sostanze organiche, particelle e gas. Possono essere la causa di colore, cattivo gusto, batteri nell'acqua e corrosione in tubi e impianti, tra le altre cose. Grundfos ha una vasta esperienza con la rimozione di una ampia  gamma di impurità. 

Anidride carbonica aggressiva

L'anidride carbonica aggressiva  può essere neutralizzata in un impianto di filtraggio a pressione per mezzo di un materiale filtrante a base di calcio chiamato Magno-Dol.

Ammonio

L'ammonio può essere ridotto con  un processo biologico, in cui l'ammonio viene trasformato in nitrato tramite nitrito.

Arsenico

L'arsenico si lega al ferro e può essere rimosso mediante filtrazione a base di ferro. Se il ferro naturale è insufficiente, vengono aggiunti sali di ferro o mezzi filtranti di ossido di ferro.

Batteri

La disinfezione UV disabilita i microrganismi scomponendo il loro DNA. Rimuove efficacemente batteri, virus, alghe e funghi nella maggior parte dei tipi di acqua.

Durezza

La nanofiltrazione fornisce un ammorbidimento parziale senza sostanze chimiche. La rimozione completa della durezza è ottenuta con l'ammorbidimento a scambio ionico.

Solfuro di idrogeno e metano

L'idrogeno solforato e il metano vengono rimossi per ossidazione attraverso l'aerazione, aggiungendo ossigeno all'acqua grezza.

Ferro e manganese

Dopo l'ossidazione, ferro e manganese vengono rimossi mediante filtrazione a sabbia. Speciali mezzi filtranti assicurano un'efficace rimozione del manganese, anche a bassi livelli di pH.

Pesticidi, PFAS

I pesticidi e i PFAS vengono efficacemente rimossi utilizzando carbone attivo o scambio ionico con resine selettive PFAS.

Solfato, cloruro e fluoruro

La nanofiltrazione riduce il solfato, il cloruro e il fluoruro rimuovendo selettivamente gli ioni bivalenti utilizzando la tecnologia a membrana a bassa pressione con basso consumo energetico.

Come abbiamo aiutato i nostri clienti con la giusta qualità dell'acqua potabile

Esplora i riferimenti tecnici correlati

Riduzione dei PFOS nelle acque reflue provenienti dalla discarica

Riduzione del PFOS nelle acque reflue di una discarica

Rambo AB, un'azienda svedese di gestione dei rifiuti urbani, si è trovata ad affrontare notevoli problemi legati alla contaminazione da PFOS nelle acque reflue provenienti dalla discarica. Grundfos ha progettato e messo in funzione una soluzione efficace per il trattamento di 10 m³/h di acque reflue contenenti PFOS.

Il processo di trattamento delle acque comprende diverse fasi: flocculazione chimica per ridurre la torbidità e aggregare i solidi sospesi, sedimentazione per rimuovere le particelle, filtrazione su sabbia per chiarificare ulteriormente l'acqua e scambio ionico per ridurre efficacemente il PFOS e altri inquinanti PFAS.

Le fasi di pretrattamento (flocculazione chimica, sedimentazione e filtrazione su sabbia) assicurano la rimozione delle sostanze organiche e dei solidi sospesi, consentendo allo scambio ionico di funzionare in modo efficiente. Sebbene la capacità di scambio ionico si esaurisca col tempo, il pretrattamento intensivo previene l'intasamento e l'accumulo di residui, aumentando così la durata delle resine a scambio ionico.

Un sistema di monitoraggio PLC personalizzato controlla sensori, pompe e flusso, avvisando i tecnici dell'assistenza se necessario, garantendo così un funzionamento affidabile.

Settore:  Istituzione pubblica

Applicazione:  Acqua di processo

 

Dati tecnici: 

  • Water source: landfill site leachate
  • Flow rate: 10 m3/h

Unità nell’impianto

  • 3 unità di dosaggio digitali tipo DDA AR
  • 2 filtri a sabbia tipo TFB14
  • 2 filtri a scambio ionico selettivo tipo TFB17 con altezza del guscio estesa
  • 2 unità di trucco polimerico
  • 2 serbatoi di contenimento con agitatore
  • 1 chiarificatore a lamelle

Acqua minerale naturale in bottiglie PET riciclabili

Acqua minerale naturale in bottiglie di PET riciclabili

Danish Bottling Company produce e distribuisce acqua e bevande analcoliche alle principali catene di vendita al dettaglio, nonché bevande analcoliche e bevande energetiche a una rete di rivenditori più ampia in Danimarca. Danish Bottling Company esporta anche acqua minerale naturale Nornir® in Cina.

Nel 2007, la Danish Bottling Company ha trasferito la produzione a Brande e ha ottenuto l'accesso alla propria sorgente di acqua minerale naturale - La sorgente è oggi conosciuta come Nornir®. L'acqua di questa sorgente è classificata come acqua dolce con un basso contenuto di sodio e cloruro. La disponibilità di un proprio pozzo di captazione ha eliminato la necessità di filtrare l'acqua grezza per rimuovere ferro e manganese. A quel tempo Grundfos fornì 2 filtri a pressione automatici TFB 14. La domanda di acqua minerale naturale in bottiglie di PET riciclabili è successivamente aumentata e, di conseguenza, è aumentata anche la necessità di trattamento dell'acqua. Ciò ha portato alla fornitura di un'altra linea di produzione composta da 2 filtri a pressione TFB 14 automatici per la produzione a Brande.

La soluzione oggi consiste in 4 filtri a pressione TFB 14 con una portata di 2 x 14 m³/h configurati come pre-filtri e post-filtri. Il sistema di tubazioni è realizzato in acciaio inossidabile e dotato di valvole individuali. Entrambe le linee di filtraggio sono collegate anche a un nuovo pannello di controllo.

Settore: Bevande

Applicazione: Acqua potabile

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 2 x 14 m3/h

Unità nell'impianto

  • 4 Filtri a pressione TFB 14
  • Apparecchiatura per l'ossidazione
  • Apparecchiatura per il controlavaggio
  • Pannello di controllo con allarme

Impianto di rimozione del ferro per la produzione di birra

Impianto di rimozione del ferro per la produzione di birra

Molte produzioni affrontano problemi causati dalle precipitazioni di ferro in tubi, serbatoi, caldaie e altre apparecchiature. Di solito accade quando la fonte è acqua sotterranea e il ferro non viene rimosso. Di conseguenza, vengono compiuti molti sforzi per rimuovere e pulire tutte le superfici su cui si deposita il ferro.

Oltre ai problemi tecnici, nel settore alimentare e delle bevande, quando l'acqua viene utilizzata come componente del prodotto finale, è molto importante che l'acqua utilizzata nel processo non contenga ferro, poiché la sua presenza può interferire con i processi produttivi e compromettere la qualità del prodotto finale.

Una delle più antiche birrerie dell'Ucraina «Berdichev Brewery» ha migliorato la propria produzione installando un nuovo impianto di rimozione del ferro di Grundfos Water Treatment basato su una soluzione non chimica ed ecologica.

In questo caso, il ferro viene rimosso dall'acqua semplicemente mediante aerazione con aria e filtrazione attraverso materiali naturali all'interno dei filtri a pressione TFB.

Settore:   Birrifici

Applicazione: Acqua di produzione | Acqua potabile | Acqua di processo

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 35 m³/h
  • Acqua grezza contenente ferro: 2,8 mg/L
  • Acqua trattata per la rimozione del ferro: < 0,05 mg/L

Unità nell’impianto

  • 2 Filtri a pressione TFB17 rivestiti in PPA altezza cilindro 1600 mm
  • Sistema di aerazione
  • Unità di controlavaggio con pompa e soffiante

300 m3/h di filtrazione delle acque sotterranee per la produzione di amido

300 m³ / h filtrazione acque freatiche per produzione di amido

Il cliente è la AGRANA Starch GmbH, specializzata nella lavorazione e nell'aggiunta di valore a prodotti agricoli di alta qualità come il mais, le patate e il grano. Starch comprende una serie di stabilimenti produttivi, tra cui un impianto per la produzione di amido di frumento a Pischelsdorf.

La soluzione per il trattamento dell'acqua è costituita da filtri a pressione per la rimozione di ferro e manganese dall'acqua di falda proveniente dall'approvvigionamento idrico interno. Dopo la filtrazione, l'acqua viene utilizzata come acqua potabile e di ingresso per un impianto di addolcimento più grande e già esistente, anch’esso fornito da Grundfos. L'acqua viene utilizzata per la raffinazione dei prodotti a base di amido destinati prevalentemente all’industria alimentare, ma anche per l'alimentazione animale. 

Settore:  Agricoltura e orticoltura | Industria alimentare

Applicazione:  Acqua caldaia | Acqua potabile | Acqua per ingredienti | Acque di processo

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 3 x 100 m³ / h
  • Ferro: < 0,1 mg / l
  • Manganese: < 0,02 mg / l

Unità nell'impianto

  • 3 Filtri di pressione TFB 100
  • Apparecchiature per l'ossidazione; compressore
  • Apparecchiature per controlavaggio; ventilatore e pompa di risciacquo
  • Quadro di controllo centrale con PLC

Filtri a pressione in acciaio inox AISI 316 per acquedotti Hasselager-Kolt

Filtri a pressione in acciaio inox AISI 316 per l'acquedotto di Hasselager-Kolt

Grundfos ha fornito dei filtri a pressione in acciaio inossidabile all'acquedotto danese di Hasselager-Kolt.

L'acqua di falda viene ossidata con ossigeno proveniente da un compressore. Viene quindi filtrata attraverso dei filtri a pressione per rimuovere ferro e manganese.

Gli impianti di filtrazione a pressione sono progettati con una piastra dotata di ugelli speciali nella parte inferiore, che offre alcuni vantaggi significativi quali:

  • Distribuzione uniforme del carico per un utilizzo ottimale del materiale filtrante.
  • Buona qualità di filtrazione
  • Lavaggio efficiente e uniforme del materiale filtrante che garantisce un'elevata capacità di filtrazione.
  • Lunghi intervalli di manutenzione tra un controlavaggio e l'altro
  • Lunga durata del materiale filtrante

Settore:  Acquedotti

Applicazione:  Acqua potabile

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 2 x 100 m³/h

Unità nell’impianto

  • 4 Filtri a pressione TFB 100 in acciaio inox AISI 316 installati come filtri primari e secondari
  • Apparecchiatura di aerazione composta da un'unità compressore e da un sistema di controllo dell'aria

Rimozione pesticidi con sistema di filtraggio a carboni attivi

Rimozione di pesticidi con sistema a filtro a carbone attivo

Un'azienda di servizi idrici danese ha installato sistemi di filtrazione a carbone attivo Grundfos per rispettare i valori limite stabiliti dalle autorità danesi per i residui di pesticidi (alachlor ESA) e i solventi organici nell'acqua potabile.

L'acqua viene trattata facendo passare una parte della portata dai filtri a sabbia aperti attraverso due filtri a carbone attivo, mentre la restante parte viene convogliata direttamente nel serbatoio dell'acqua pulita. La parte di portata proveniente dai filtri a carbone viene ulteriormente trattata mediante un sistema UV, prima di essere ossigenata con aria compressa e miscelata con la parte di portata non trattata nel serbatoio dell'acqua pulita. La scelta del tipo di carbone si è basata su test pilota effettuati con il sistema di prova di Grundfos presso l'acquedotto.

L'azienda di servizi idrici sta costruendo un nuovo, grande acquedotto, pertanto il sistema a filtro a carbone è installato all'esterno del vecchio edificio dell'acquedotto. Il sistema a filtro a carbone è progettato per essere spostato nella nuova posizione quando il nuovo acquedotto sarà messo in servizio.

Settore: Acquedotti

Applicazione: Acqua potabile

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 25 m³/h

Unità nell'impianto:

  • 2 filtri a carbone in acciaio inox tipo ACTF35
  • Unità di disinfezione UV tipo Spektron 50e
  • Pompa centrifuga multistadio Grundfos CRE32-1

Acquisisci conoscenze sulla filtrazione dell'acqua 

Abbiamo raccolto tutto ciò che devi sapere sulla filtrazione dell'acqua. Dal materiale filtrante all'impianto completo: molte possibilità, la soluzione più adatta.  

Pronto a garantire la qualità della tua acqua?