Ottimizza la capacità e l’affidabilità della rete fognaria grazie a una visibilità e a un controllo superiori

Tre dimensioni connesse per combattere il sovraccarico della rete fognaria, gli sversamenti, i punti ciechi della rete e il downtime causato da ostruzioni

Le infiltrazioni e gli afflussi di acque parassite sottraggono capacità alla rete fognaria, mentre l’intasamento delle pompe, i fermi impianto e le ostruzioni delle condotte rischiano di compromettere la gestione delle acque reflue. La scarsa visibilità sullo stato delle pompe e della rete può inoltre costringere a interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione di tipo puramente reattivo.

È qui che entra in gioco Grundfos, intervenendo su tre dimensioni interconnesse per affrontare e risolvere le sfide quotidiane legate alla capacità della rete fognaria.

1. Ottenere una migliore visibilità della rete fognaria

Infiltrazioni e afflussi, ostruzioni e altre criticità nascoste possono svilupparsi senza essere notate, riducendo la portata utile e alterando il flusso delle acque reflue prima ancora che il problema venga rilevato. Il monitoraggio della portata fognaria consente ai gestori di ottenere un quadro chiaro della situazione, integrando i dati di livello, portata, precipitazioni e parametri operativi provenienti da diversi punti della rete.

Il confronto delle condizioni tra i diversi punti monitorati consente di individuare con maggiore precisione dove si verificano infiltrazioni di acque parassite nella rete fognaria, oppure dove potrebbe verificarsi un intasamento.

Trasforma la visibilità in prevenzione attiva

L’integrazione di sensori per fognature, controlli intelligenti e soluzioni digitali consente di creare un sistema di monitoraggio delle acque reflue capace di incrociare i dati di rete in tempo reale con le informazioni pluviometriche. Ciò consente di individuare i sovraccarichi di pressione nella rete man mano che si sviluppano, favorendo interventi più tempestivi e una gestione predittiva degli sfioratori fognari.

In questo modo, la gestione della rete fognaria si spinge ben oltre la semplice riparazione dei guasti e la segnalazione degli sversamenti, orientandosi verso l’individuazione precoce dei rischi e interventi proattivi capaci di prevenire gli sversamenti prima che la situazione diventi critica.

2. Garantire condizioni operative ottimali

Disporre di risorse affidabili per le acque reflue è fondamentale per sfruttare al massimo la capacità della rete. In caso di pompe intasate, ostruzioni che ostacolano il flusso nella rete o guasti alle apparecchiature, le acque reflue possono accumularsi a monte, aumentando il rischio di sversamenti fognari. Anche le piogge insistenti nei periodi invernali possono contribuire al rischio di sversamenti fognari.

Garantisci la massima portata grazie a sistemi di pompaggio e controllo affidabili

Le pompe per acque reflue con giranti resistenti, progettate per un passaggio libero ottimale, riducono al minimo il rischio di intasamenti. I controlli intelligenti sono in grado di intervenire automaticamente in caso di anomalie nel funzionamento, invertendo il senso di rotazione della pompa per eliminare gli intasamenti e attivando una funzione di lavaggio per garantire il costante flusso delle acque reflue. I controller intelligenti sono inoltre in grado di calcolare la portata della pompa, interfacciandosi con i sistemi digitali di monitoraggio e allarme: in questo modo, gli operatori possono individuare tempestivamente eventuali anomalie e ridurre al minimo i tempi di fermo.

3. Sfruttare i dati della rete per ottimizzare la pianificazione delle reti fognarie

Una visibilità estesa a tutta la rete fognaria, e non limitata ai soli punti critici noti, offre una panoramica globale dell’impianto grazie all’integrazione dei dati provenienti da sensori, stazioni di pompaggio e altri nodi monitorati. Ciò consente di tracciare l’andamento dei flussi e individuare tempestivamente eventuali anomalie della rete, come infiltrazioni e afflussi di acque parassite o altre criticità su cui intervenire.

Dai priorità alla manutenzione e agli investimenti con insight basati sui dati

A differenza delle ispezioni manuali periodiche, il monitoraggio continuo da remoto fornisce dati e insight costanti sulle attività operative. Grazie a notifiche e avvisi, le utility possono stabilire con maggiore efficacia le priorità degli interventi di ispezione e manutenzione. Nel corso del tempo, questo quadro più ampio favorisce una pianificazione più efficace; evidenziando inoltre dove le criticità si ripresentano, consente di stabilire le priorità per gli interventi di riparazione, la sostituzione delle condotte o nuovi investimenti, aiutando a ridurre il rischio di sversamenti e ottimizzando la capacità della rete esistente.

 

Rendi più resiliente la tua rete fognaria

Scopri come pompe affidabili, sistemi di controllo intelligenti e una visione approfondita della rete possano interagire per migliorare il flusso delle acque reflue, la visibilità degli impianti e la pianificazione della manutenzione. Scopri quali soluzioni possono aiutarti a superare i limiti di capacità, individuare tempestivamente i problemi di rete e pianificare gli interventi con maggiore efficacia.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.

Casi di successo

Esplora le applicazioni

Come possiamo aiutarti?

Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.