Sei curioso di sapere come lavoriamo professionalmente con il suono e il rumore emesso dalle nostre pompe?
Come installatore, garantire che i sistemi di potenziamento della pressione dell'acqua funzionino in maniera silenziosa è cruciale per la soddisfazione del cliente. Tuttavia, il rumore proveniente dalle tubature o dalla pompa di potenziamento è fastidioso e indica problemi nel sistema di approvvigionamento idrico. Poiché il rumore si trasmette facilmente attraverso le strutture e i componenti del sistema idrico, può essere difficile identificare la fonte del problema. Comprendere le cause del rumore e implementare soluzioni efficaci può migliorare il comfort e l'efficienza. Ecco una guida pratica per aiutarti a ridurre il rumore in questi sistemi:
Cause Comuni del Rumore
- Tecnologia della pompa obsoleta: Le vecchie pompe raffreddate a ventola possono generare vibrazioni e rumore significativi, che possono propagarsi attraverso l'intero sistema.
- Problemi di controllo della pompa: Un controllo inefficiente della pompa può farla funzionare a piena velocità continuamente, anche quando l'acqua non viene utilizzata, causando rumore eccessivo.
- Installazione impropria: Pompe mal fissate possono trasmettere rumore attraverso la struttura dell'edificio.
Soluzioni per Ridurre il Rumore
- Aggiornamento a pompe moderne: Suggerisci di passare a gruppi di aumento pressione a velocità variabile dotati di motori senza spazzole. Raccomandiamo Grundfos SCALA2, che è costruito su tecnologia di pompe multistadio e utilizza una tecnologia avanzata di raffreddamento ad acqua per minimizzare rumore e vibrazioni. SCALA2 emette 44 dB(A) in uso tipico ed è uno dei gruppi di aumento pressione più silenziosi sul mercato, con un livello di rumore paragonabile agli elettrodomestici come le lavastoviglie. Nota che una piccola variazione in dB(A) significa molto per l'orecchio umano. Abbiamo ridotto la rumorosità della nuova generazione di SCALA2 a 44 dB(A) e questa riduzione di 3 dB(A) nella pressione sonora rispetto alla generazione precedente si traduce in una riduzione del rumore percepito del 50% per l'orecchio umano. Fonte
- Installazione sicura: Assicurati che la pompa sia montata saldamente su una superficie stabile. Utilizza supporti o cuscinetti anti-vibrazione per ridurre la trasmissione delle vibrazioni attraverso l'edificio. Ottieni le migliori pratiche e i consigli essenziali su come installare SCALA2. Vai a Come Installare SCALA2.
- Tubi di collegamento flessibili: Installa connettori flessibili tra la pompa e le tubature. Questi connettori aiutano ad assorbire le vibrazioni e ridurre la trasmissione del rumore attraverso le tubature. Suggeriamo di utilizzare tubi flessibili per garantire il trasporto sicuro e non contaminato dell'acqua potabile. I tubi flessibili Grundfos sono approvati per l'acqua potabile (WRAS) sia per l'acqua calda che fredda, offrendo un'eccellente resistenza alle piegature e una durata con una costruzione robusta che resiste all'abrasione e alla deformazione. Puoi trovare maggiori informazioni sui nostri tubi flessibili qui.
- Manutenzione regolare: Consiglia ai clienti l'importanza della manutenzione regolare per garantire un funzionamento ottimale della pompa. Controlla e sostituisci parti usurate come cuscinetti e guarnizioni per prevenire il rumore causato dal degrado.
- Dimensionamento corretto: Assicurati che la pompa sia dimensionata correttamente per la domanda d'acqua. Una pompa sottodimensionata può faticare a soddisfare la domanda, causando un aumento del rumore. Hai bisogno di aiuto per dimensionare e selezionare il prodotto più adatto? Scarica la nostra Guida alla Selezione.
- Ammortizzazione delle vibrazioni: Idealmente, installa il prodotto su un tappetino di gomma ammortizzante per creare un ambiente più silenzioso. Questo può aiutare a smorzare il rumore e le vibrazioni nelle strutture.
Affrontando questi problemi comuni e implementando queste soluzioni, puoi ridurre significativamente il rumore nei sistemi di potenziamento della pressione dell'acqua, rendendo i clienti più soddisfatti e ottenendo installazioni più efficienti. Se vuoi sapere come lavoriamo con il suono e il rumore emesso dalle nostre pompe, guarda il video di seguito. Ti spiegherà cosa abbiamo cambiato in SCALA2 per renderlo uno dei booster più silenziosi al mondo.
Se sei curioso e vuoi saperne di più su SCALA2, puoi leggere ulteriori informazioni cliccando sul tasto SCALA2 in basso.