Il futuro dei data center

I vantaggi delle soluzioni prefabbricate: ecco perché sceglierle.

Il settore dei data center sta cambiando velocemente: efficienza, velocità e scalabilità sono ormai imprescindibili. Le soluzioni prefabbricate si stanno affermando come valida alternativa alla costruzione tradizionale in loco nel mondo dei data center. In questo articolo, analizzeremo il perché.

La crescente digitalizzazione, spinta dalla forte domanda di archiviazione dati, ha un impatto diretto e continuo sui data center. Ecco perché l’innovazione è indispensabile nel settore dei data center: le soluzioni prefabbricate offrono vantaggi concreti.

Non ci sono dubbi: il futuro dei dati center è modulare
Gabriel Companis, Global Application Specialist for Data Centers, Grundfos

Optare per soluzioni prefabbricate significa abbandonare la costruzione tradizionale in loco e adottare una visione più standardizzata e integrata del sito. Potranno beneficiare di una maggiore prevedibilità, di costi inferiori e di una realizzazione più veloce, mantenendo così la competitività in un contesto digitale in costante cambiamento. Per noi, il messaggio non potrebbe essere più chiaro: il futuro è modulare”, spiega Gabriel Companis, Global Application Specialist for Data Centers, Grundfos.

Il vantaggio economico è solo uno dei benefici delle soluzioni prefabbricate.   

Diamo uno sguardo più da vicino.

6 buone ragioni per scegliere una soluzione prefabbricata nel tuo data center

1. Efficienza prevedibile

Tra i benefici delle soluzioni prefabbricate, c’è la capacità di garantire un’efficienza energetica più prevedibile e costante. La progettazione e il collaudo in ambienti controllati permettono di ottenere performance elevate prima che le soluzioni prefabbricate vengano installate.

2. Costi prevedibili

Le soluzioni prefabbricate garantiscono una maggiore trasparenza sui costi, a differenza delle costruzioni convenzionali in loco, spesso caratterizzate da spese impreviste e ritardi. Grazie all’assemblaggio in fabbrica, in condizioni controllate, si riduce notevolmente il rischio di costi imprevisti. 

3. Modulari e flessibili

In caso di necessità di aumentare la capacità del sito, le soluzioni modulari rappresentano un modo efficace per potenziare il sistema di raffreddamento del data center.

4. Mobili e compatte

Le installazioni tradizionali tendono a sottrarre spazio utile all’interno del data center, riducendo le possibilità di espansione per funzioni strategiche. A differenza delle installazioni tradizionali, le soluzioni prefabbricate possono essere posizionati fuori dall’edificio principale o in zone secondarie, lasciando più spazio disponibile per le componenti strategiche del data center. Un ulteriore vantaggio delle soluzioni prefabbricate è la loro movimentazione, utile in caso di rilocalizzazione del data center.

5. Avviamento semplificato e completa integrazione

La realizzazione di data center tradizionali è spesso lunga e complessa, con tempi di implementazione che si misurano in anni. Rispetto alle costruzioni convenzionali, i sistemi prefabbricati permettono di ridurre i tempi di avvio fino al 40%. Grazie alla produzione in fabbrica che procede in parallelo con i lavori sul sito, l’installazione finale risulta più snella e coordinata.

6. Migliore sicurezza 

La sicurezza è e deve essere sempre al centro in qualsiasi ambiente di lavoro. Grazie all’assemblaggio e al collaudo in ambienti controllati, le soluzioni prefabbricate riducono i rischi legati alla sicurezza sul sito.

Scopri la nostra gamma di soluzioni prefabbricate

Ora che vi abbiamo illustrato sei validi motivi per scegliere una soluzione prefabbricata per il vostro data center, è giunto il momento di dedicare qualche minuto alle nostre soluzioni modulari DELTA. 

La gamma di sistemi modulari DELTA è progettata per operare in diverse applicazioni all’interno dei data center, tra cui HVAC, pressurizzazione, trattamento delle acque e acque reflue. 

La modularità della gamma DELTA elimina le complicazioni legate alla progettazione tradizionale e semplifica la logistica, offrendo una soluzione integrata e pronta all’uso. Grazie a DELTA, vengono eliminati i fattori imprevedibili della costruzione in loco, con una conseguente riduzione del rischio di infortuni, ritardi e rilavorazioni. 

“Le soluzioni prefabbricate che proponiamo si adattano con facilità sia a nuove realizzazioni che ad interventi di retrofit, offrendo un raffreddamento ad alta efficienza e affidabilità per assicurare il massimo rendimento dei data center. Attualmente siamo in grado di costruire moduli prefabbricati nei nostri siti produttivi di Sunderland, Cina e India, con l’obiettivo strategico di espandere la produzione a livello globale. Grazie a un approccio integrato che copre l’intero processo produttivo, siamo in grado di offrire soluzioni affidabili, ad alta efficienza energetica e con prestazioni elevate”, spiega Gabriel Companis.

Per approfondire le potenzialità della gamma DELTA, ti invitiamo a consultare questo caso studio, in cui la nostra soluzione ha permesso di ottimizzare l’efficienza operativa di un data center.

Una scelta sostenibile per il futuro

Di fronte alla necessità di aumentare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale, le soluzioni prefabbricate si dimostrano più sostenibili rispetto ai metodi tradizionali di costruzione in loco. 

Costruiti per garantire prestazioni elevate solo nei momenti di reale necessità, Gabriel Companis ritiene che questi moduli prefabbricati possano favorire una gestione più sostenibile ed energeticamente efficiente dei data center.

“L’impiego di moduli prefabbricati nei data center costituisce un’evoluzione significativa per migliorare l’efficienza energetica dei sistemi di raffreddamento. Con l’evoluzione del settore verso soluzioni modulari, i sistemi prefabbricati sono destinati a diventare elementi chiave nei data center di nuova generazione ad alte prestazioni. "Credo davvero che possiamo essere protagonisti di questo cambiamento – soprattutto con la nostra gamma DELTA", sottolinea.

Scopri le nostre soluzioni ad alta efficienza per i data center