Статья

Способ проверки напора

Если вам приходилось принимать душ под слабым напором, мириться с шумом труб, выбирать между посудомоечной машиной и стиркой или же вы сталкивались с проблемой слишком долгого смыва унитаза, вероятнее всего, в вашем доме слабый и (или) нестабильный напор воды. 

Это основные меры, которые можно предпринять, чтобы выполнить проверку напора воды в вашем доме и определить ее расход. Также это несколько простых способов улучшить напор воды своими руками.

Что такое слабый напор воды и как его измерить в домашних условиях?

Если вы столкнулись с проблемой слабого или нестабильного напора воды в доме, важно выяснить первопричину, прежде чем принимать решение об установке новых труб и насосов. В большинстве случаев существует не только множество причин, по которым определенные бытовые приборы работают не так исправно, как должны были бы, но и множество простых способов устранения таких причин. 

Что такое слабый напор воды?

Слабый напор воды означает медленный и, как правило, неэффективный поток воды по трубам, что влияет на работу кранов, смесителей и сантехнических приборов в доме. По этой причине повседневная деятельность, такая как принятие душа, мытье посуды и использование бытовой техники, например стиральных и посудомоечных машин, становится менее приятной или менее эффективной. 

В чем заключаются причины слабого напора воды?

Напор может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как местоположение, время суток и близость к водопроводной сети. Например, если вы живете на вершине холма, напор, вероятнее всего, будет слабее, поскольку воде приходится бороться с силой тяжести, чтобы добраться до дома. 

И наоборот, если вы живете у подножия холма, напор, вероятнее всего, будет сильнее, поскольку сила тяжести будет способствовать движению воды к вашему участку. Аналогичным образом напор может быть слабым в часы пикового потребления, например, ранним утром или вечером, когда люди часто поливают сады.

Как измерить напор воды? 

Напор воды в доме измеряется в барах — метрической единице, примерно эквивалентной 14,5 фунтам на кв. дюйм (PSI). Проще говоря, в барах указывается сила потока воды, протекающей по трубам. Один бар — это сила, необходимая для подъема воды на десятиметровую высоту.

Какой напор воды является хорошим / нормальным?

Обычно напор воды в жилых помещениях колеблется от 2 до 5 бар. Если показатель будет ниже 1,5 бара, скорее всего, напор воды из кранов и сантехнических приборов будет слабее. Значение свыше 5-6 бар может со временем привести к повреждению сантехнических приборов и оборудования. Поддержание значения около 3 бар зачастую является оптимальным вариантом, который позволяет пользоваться достаточным напором воды во всем доме. 

Однако не все дома одинаковы и требования к напору воды будут зависеть от площади дома, количества приборов, имеющейся системы водоснабжения и т. п.

Поэтому крайне важно знать, как проверить напор воды, отрегулировать его соответствующим образом и убедиться, что он соответствует потребностям всех членов семьи и домашней деятельности.

Как проверить напор воды?

Довольно часто слабый напор воды связан не с местной системой распределения, а с чем-то в доме. А были ли такие же проблемы у ваших соседей? Все ли водонагревательные приборы в вашем доме показывают низкое давление?

Если ответы на оба вопроса положительные, то проблема, вероятно, кроется на уровне муниципалитета. Если ответ был отрицательным, пришло время проверить напор воды, выполнив простую процедуру из четырех шагов: 

  1. Приобретите манометр для измерения давления воды. 
  2. Снимите шланг с уличного водопроводного крана и прикрутите к нему контрольный манометр так, чтобы была видна его лицевая сторона.
  3. Откройте кран и проверьте показания. Они покажут значение давления воды, поступающей в ваш дом (из коммунальной системы или скважины). 
  4. Запишите показания, чтобы сравнить их с будущими показаниями, если почувствуете, что напор воды изменился (стал выше или ниже).

Приобретение манометра — это не только отличная идея для проверки давления, но и для обнаружения утечек в водопроводной системе дома. 

Проверить наличие утечек можно путем закрытия всех вентилей (в том числе отключением всех приборов с водонагреванием, таких как посудомоечные и стиральные машины) и перекрытия главного водопроводного вентиля в доме. Если давление не меняется в течение часа, скорее всего, в водопроводной системе вашего дома утечек нет. Если давление падает более чем на три фунта/кв. дюйм, возможно, произошла утечка и вам следует обратиться к сантехнику.

Самостоятельная пошаговая проверка расхода воды

Другим вариантом является самостоятельная проверка расхода воды: вам всего лишь потребуется калькулятор, шесть секунд — и вы узнаете расход.

  1. Подготовьте все необходимое оборудование: графин объемом 1 или 2 литра, секундомер и калькулятор.
  2. Поставьте пустой графин под кран в ванной или под душ и включите воду на шесть секунд. 
  3. Посчитайте количество литров в минуту. Определите объем воды в графине, умножьте полученное число (в литрах) на 10. Получится скорость потока (например, 0,7 литра x 10 = 7 литров в минуту).

Расход менее 10 литров в минуту указывает на низкое давление. А 10–15 литров? Такое давление приемлемо, но его можно улучшить. А свыше 15 литров? Это отличный показатель! 

Быстрые способы устранения слабого напора воды 

Обнаружение слабого напора воды в доме может вас обеспокоить, однако оно не стоит паники: спокойствие, только спокойствие. Важно понимать, что слабый напор может быть вызван несколькими причинами: от образования отложений или накипи в водонагревательном приборе до слишком большого количества изгибов в водопроводных трубах. Однако есть несколько простых решений, которые помогут увеличить напор воды во всем доме.

1. Проверьте запорный вентиль

Запорным вентилем контролируется количество воды, поступающей из вентиля счетчика воды. Он может располагаться в разных местах. Проверьте запорный вентиль и убедитесь, что он правильно открыт. 

2. Засоренные аэраторы, душевые насадки или трубы

Когда в последний раз вы тщательно чистили душевую насадку или смесители? Из-за образования отложений, возможно, они не будут в исправном состоянии для ожидаемой от них работы. Также следует проверить трубы на наличие такого дефекта, особенно если им более 20 лет (стальные), более 40 лет (латунные) или более 50 лет (медные).

3. Скрытые утечки

В случае подозрений на утечки проверьте водонагревательный прибор, все имеющиеся гибкие шланги и каждый вентиль под каждой раковиной. Утечка может быть вызвана замерзшей трубой за стеной. Также можно одновременно отключить все водонагревательные приборы и проверить счетчик воды. Если счетчик показывает расход воды, это станет дополнительным доказательством наличия утечек. Во всех случаях рекомендуем вызвать сантехника. 

Повышенный напор с помощью умной системы повышения давления

Если после всех вышеперечисленных мер напор не увеличивается, возможно, пришло время рассмотреть вариант устройства для повышения давления. С переходом на умную систему повышения давления вы сможете устранить проблемы слабого и нестабильного напора воды и наслаждаться более комфортной повседневной жизнью. 

Наши насосы повышения давления — умные долговечные универсальные — разработаны для максимальной эффективности за счет адаптации к уникальным требованиям и потребностям дома. Помимо простоты установки и пусконаладки насосов Grundfos для повышения давления, — по сравнению со старыми системами повышения давления — они будут поддерживать напор воды на нужном вам уровне. 

Таким образом вы сможете пользоваться надежным хорошим напором воды в нужный вам момент и для любой цели.