Veelgestelde vragen

Vraag: Wat zijn de vereisten voor de warm water recirculatie pomp?

Antwoord:

  • Pomponderdelen die blootgesteld worden aan water moeten zijn gemaakt van corrosiebestendige materialen. Kraanwater is een constante bron van opgeloste zuurstof en zouten die agressief zijn voor metalen onderdelen.
  • De hydraulische capaciteit van de pomp dient correct te worden gekozen voor de behoeften van het systeem. Vanwege de lage debietvereisten is er voor warm water recirculatie geen krachtige pomp nodig. De overdimensionering van een pomp leidt tot onnodige uitgaven, lawaai en, als de circulatie constant werkt, een versnelde aantasting van pijpen.
  • Automatische bediening. De voordelen van een warm water recirculatie systeem gaan gepaard met een groter warmteverlies. Dit kan echter aanzienlijk worden beperkt door de circulatieperiodes te verkorten. Als je de pomp in slimme regelmodi laat draaien, kun je dit beperken zonder het comfort te verminderen.

Extra informatie: