Artikkel

Slik sjekker du vanntrykket

Hvis du noen gang har hatt en svak dusj, slitt med støyende rør, måttet velge mellom å sette på oppvasken eller klesvasken først, eller slitt med et toalett som skyller for lenge, har du antakelig levd med lavt og/eller vekslende vanntrykk. 

Her er noen viktige trinn du kan utføre for å teste hvordan du kontrollerer vanntrykket og gjennomstrømningen av vann i hjemmet, samt noen enkle gjør-det-selv-løsninger for å øke vanntrykket.

Hva er lavt vanntrykk, og hvordan måles vanntrykk i hjemmet?

Hvis du sliter med lavt eller vekslende vanntrykk i hjemmet, er det viktig å finne roten til problemet før du avgjør at du må installere nye rør og pumper. I de fleste tilfeller er det utallige årsaker til hvorfor noen ting i hjemmet ditt ikke fungerer så godt som de burde – og utallige enkle løsninger som kan utføres. 

Hva er lavt vanntrykk?

Lavt vanntrykk betyr at gjennomstrømningen av vann gjennom rørene er svak, treg og generelt ineffektiv, og det påvirker kraner og apparater i hjemmet ditt. Dette gjør daglige aktiviteter som dusjing, oppvask og bruk av apparater som vaskemaskiner og oppvaskmaskiner til noe mindre hyggelig eller effektivt. 

Hva forårsaker lavt vanntrykk?

Vanntrykk kan variere veldig, avhengig av ulike faktorer som sted, tid på døgnet og nærhet til vannforsyningsnettverket. Hvis du for eksempel bor på toppen av en bakke, vil vanntrykket sannsynligvis være svakere siden vannet må kjempe mot tyngdekraften for å nå huset ditt. 

På den andre siden, hvis du bor i bunnen av en bakke, vil gjennomstrømningen av vann sannsynligvis være sterkere siden tyngdekraften vil hjelpe med å dra det ned til eiendommen din. På samme måte kan vanntrykket være lavt når forbruket er høyt, som tidlig om morgenen eller på kvelden, når folk ofte vanner hagene sine.

Hvordan måles vanntrykk? 

Vanntrykket i hjemmet ditt måles i bar, en metrisk enhet som rundt regnet tilsvarer 14,5 PSI (pund per kvadrattomme). Lettere sagt indikerer bar styrken til vannet som strømmer gjennom rørene dine. Én bar er kraften som trengs for å løfte vann opp til en høyde på ti meter.

Hva er godt/normalt vanntrykk?

Vanligvis er vanntrykket i en bolig mellom 45 og 80 PSI. Er det lavere enn 40, vil du sannsynligvis oppleve svakere gjennomstrømning av vann fra kranene og apparatene dine. Over 80 kan potensielt skade apparater over tid. Å holde det rundt 50 er ofte det foretrukne, noe som hjelper deg til å få en passende gjennomstrømning av vann i hele hjemmet ditt. 

Likevel er ikke alle hjem like, og behov av vanntrykk avhenger av størrelse, antall apparater, rørsystemet med mer.

Derfor er det essensielt å vite hvordan du sjekker vanntrykket i hjemmet, justerer det deretter, og sikrer at det oppfyller behovene til alle familiemedlemmer og aktiviteter i husholdningen.

Hvordan tester jeg vanntrykket?

Ganske ofte har ikke lavt vanntrykk noe å gjøre med ditt lokale vanndistribusjonssystem, men heller noe i hjemmet. Har naboene dine hatt de samme problemene? Indikerer alle vannapparater i hjemmet ditt lavt trykk?

Hvis svaret på begge spørsmålene er ja, så ligger problemet antakelig på kommunalt nivå. Hvis svaret er nei, er det på tide å teste vanntrykket ditt med fire enkle trinn: 

  1. Invester i en vanntrykkmåler. 
  2. Gå ut til tappekranen, fjern slangen og skru testmåleren på tappekranen, og sikre at fronten til måleren er synlig.
  3. Slå på tappekranens ventil og sjekk avlesningen. Dette vil indikere mengden trykk som kommer inn i hjemmet ditt (fra et offentlig tjenestesystem eller en brønn). 
  4. Skriv ned avlesningen slik at du kan sammenligne den med fremtidige avlesninger når vanntrykket føles annerledes (lavere eller høyere).

Å investere i en måler er ikke bare en god idé for testing, men også for å finne irriterende lekkasjer i hjemmets rørsystem. 

Du kan teste for lekkasjer ved å stenge alle ventiler (inkludert å slå av alle vannapparater som oppvaskmaskiner og vaskemaskiner) og stenge hovedvannventilen til huset. Hvis trykket forblir konsekvent i en time, er rørsystemet i hjemmet ditt sannsynligvis fritt for lekkasje. Hvis trykket faller med mer enn tre PSI, kan det være en lekkasje, og det kan hende du må kontakte en rørlegger.

Trinnvis gjør-det-selv-test for gjennomstrømning av vann

Et annet alternativ er en gjør-det-selv-test for gjennomstrømning av vann – alt du trenger er en kalkulator og seks sekunder, så får du vite strømningshastigheten:

  1. Sørg for at du har utstyret – en vannmugge på én eller to liter, stoppeklokke og en kalkulator.
  2. Sett vannmuggen under badekranen eller dusjen, og slå den på i seks sekunder. 
  3. Beregn liter per minutt. Ta mengden vann i muggen og multipliser tallet (i liter) med 10. Dette gir deg strømningshastigheten (f.eks. 0,7 liter x 10 = 7 liter per minutt)

En strømningshastighet på mindre enn 10 liter per minutt indikerer lavt trykk. Hvis det er 10–15 liter? Trykket ditt er akseptabelt, men kan forbedres. Og hvis det er over 15 liter? Da er du godt rustet. 

Raske løsninger for lavt vanntrykk 

Å oppdage lavt vanntrykk i hjemmet ditt kan skape bekymring, men det er ingen grunn til panikk. Det er viktig å forstå at det kan være flere grunner til lavt vanntrykk. Fra oppbygging av avleiringer i varmtvannsberederen til for mange svinger i rørledningene. Her er likevel noen enkle løsninger som kan hjelpe med å øke vanntrykket i hele hjemmet ditt.

1: Kontroller avstengningsventilen

Avstengningsventilen styrer hvor mye vann som kommer fra vannmålerventilen, og du finner den på en av flere steder. Kontroller avstengningsventilen for å se om den er slått på ordentlig. 

2: Tilstoppede lufteinnretninger, dusjhoder eller rør

Når var sist gang du ga dusjhodet eller kranene en grundig rens? Det kan hende de ikke presterer så godt som forventet på grunn av oppbygging av avleiringer. Du bør også kontrollere rørene for dette, spesielt hvis de er over 20 år gamle (stål), over 40 år gamle (messing) eller over 50 år gamle (kobber). 

3: Skjulte lekkasjer

Hvis du mistenker at lekkasje er problemet, må du kontrollere varmtvannsberederen, fleksible ledninger du har og hver ventil under hver vask. Lekkasjen kan også komme fra et frossent rør bak en vegg. Det kan hende at du også vil slå av alle vannapparater samtidig og sjekke vannmåleren. Hvis måleren viser at det fortsatt brukes vann, vil det gi deg ytterligere bevis på lekkasjer. Ved alle tilfeller anbefaler vi at du får en rørlegger til å ta over. 

Styrk trykket ditt – med et intelligent trykkøkningssystem

Hvis trykket ditt forblir sløvt etter å ha forsøkt løsningene ovenfor, kan det være på tide å vurdere en trykkøkningsløsning. Ved å bytte til et intelligent trykkøkningssystem kan du fjerne problemer med lavt eller vekslende vanntrykk og begynne på et mer komfortabelt hverdagsliv. 

Våre intelligente og varige alt-i-ett-trykkøkningspumper er utformet for å maksimere effektiviteten ved å tilpasse seg ditt hjem sine unike behov. I tillegg til at de er enklere å installere og sette i gang sammenlignet med eldre trykkøkningssystemer vil trykkøkningspumper fra Grundfos holde vanntrykket på det rette nivået for deg. 

Slik kan du få et pålitelig og godt vanntrykk når enn du trenger det – hva enn du trenger det til.