Ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Hva betyr feilkode E1 på ALPHA2 GO-pumpen, og hvordan kan jeg fikse den?
Svar:
Feilkode E1 på ALPHA2 GO-pumper indikerer at pumpen er blokkert . Når dette skjer, vil den røde LED-lampen tennes, noe som signaliserer en alarm som krever umiddelbar oppmerksomhet. Denne hendelsen registreres i ALPHA2 GO-hendelsesloggen som kode 51, og den vil vises i Grundfos GO-appen.
Hvorfor skjer dette?
- Avleiringer eller rusk har samlet seg inne i pumpen, noe som hindrer rotoren i å rotere.
- Systemforurensning eller dårlig vannkvalitet kan føre til blokkeringer over tid.
Slik fikser du det
Bare en autorisert VVS-installatør eller en Grundfos-tekniker skal utføre slikt arbeid.
- Isoler pumpen
- Fjern pumpehodet
- Fjern avleiringene
Viktig:
Er du i tvil om hvordan du utbedrer feilen, bør du alltid kontakte Grundfos på www.grundfos.com/no/contact.
Tilleggsinformasjon:
For mer informasjon om ALPHA2 GO kan du ta det gratis Ecademy-kurset om Advarsler og alarmer eller besøke ALPHA2 GO-produktsiden.