Ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Hva betyr feilkode E2 på ALPHA2 GO-pumpen, og hvordan kan jeg fikse det?
Svar:
Feilkode E2 på ALPHA2 GO-pumper indikerer underspenning under kjøring. Dette betyr at pumpen mottar lavere elektrisk spenning enn nødvendig, men den fortsetter å fungere.
Du vil også legge merke til det gule LED-lyset, som signaliserer en advarsel - pumpen fungerer, men ikke med optimal ytelse. ALPHA2 GO-hendelsesloggen registrerer denne advarselen som kode 40, og den vises i Grundfos GO-appen.
Hvorfor skjer dette?
- Strømforsyningsspenningen er under det angitte området.
- Midlertidige svingninger i det elektriske nettverket.
Slik løser du det
- Kontroller strømforsyningen for å sikre at den oppfyller pumpens spenningsspesifikasjoner.
- Hvis spenningen er konstant lav, kontakt en elektriker eller energileverandøren din.
Tips: Pumpen vil fortsette å gå under denne advarselen. Øyeblikkelig handling er derfor ikke alltid nødvendig med mindre problemet vedvarer eller forårsaker ineffektivitet i systemet.
Tilleggsinformasjon:
For mer informasjon om ALPHA2 GO kan du ta det gratis Ecademy-kurset om Advarsler og alarmer eller besøke ALPHA2 GO-produktsiden.