Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Hva betyr feilkode E4 på ALPHA2 GO-pumpen, og hvordan kan jeg fikse den?

Svar:

Feilkode E4 på ALPHA2 GO-pumper indikerer en tørrkjøringsalarm . Dette betyr at pumpen opererer uten tilstrekkelig vann, noe som kan forårsake skade hvis den ikke korrigeres. Når dette skjer, tennes det røde LED-lyset, og pumpen stopper automatisk for å beskytte seg selv. ALPHA2 GO-hendelsesloggen vil registrere denne alarmen som kode 57, og den vil bli vist i Grundfos GO-appen.

  • Systemet er ikke fylt med nok væske.
  • Luftlommer i systemet forhindrer riktig vannstrøm.
  • Feil igangkjøring eller utlufting etter installasjon.

Slik løser du det

  1. Fyll systemet med riktig væskemengde i henhold til spesifikasjonene.
  2. Luft ut pumpen for å fjerne luft fra systemet.
    Bruk Grundfos GO-appen til å starte en utluftingssyklus (Innstillinger → System og pumpeventilasjon → Angi varighet til 10 minutter → Start utlufting).
  3. Start pumpen og skjermdrift på nytt for å sikre normal flyt.

Tips: Kontroller alltid for lekkasjer eller luftinntrengning etter påfyll av systemet for å forhindre fremtidige tørrkjøringsproblemer.

Viktig: Ikke ignorer denne alarmen. Pumpen vil ikke fortsette å fungere før problemet er løst.

Tilleggsinformasjon:

For mer informasjon om ALPHA2 GO kan du ta det gratis Ecademy-kurset om Advarsler og alarmer eller besøke ALPHA2 GO-produktsiden.