A Elpress co-desenvolve um sistema de pressurização para ser tanto o coração como o cérebro para lavagem e limpeza

A Elpress, um fabricante líder na área de equipamentos industriais, fez parceria com a Grundfos para otimizar e preparar para o futuro um sistema de bombeamento para limpeza de um OEM existente.O resultado foi um sistema de bombeamento que é menos complexo, mais eficiente em termos de energia, menos dispendioso e tem uma menor pegada mecânica. Isto foi possível com a solução Soft PLC da Grundfos e as bombas E da Grundfos. Leia a história e veja o filme para saber mais.
 

A situação

A Elpress é um fabricante líder de sistemas de higiene industrial, com sede em Boxmeer, Países Baixos. A Grundfos tem sido fornecedora de bombas para a Elpress durante muitos anos.

“Anteriormente, usávamos os produtos da Grundfos tal como eram e integrávamos-los nas nossas máquinas,” diz Kaeso de Jager, Diretor Geral da Elpress. “Nos últimos anos, os clientes exigiam mais – especialmente em relação à poupança de energia e água.” Kaeso contactou a Grundfos para atualizar a parceria. “E começámos a colaborar na conceção de algo melhor.”

O primeiro foco foi melhorar a unidade de reforço para sistemas de limpeza utilizados em aplicações de lavagem e limpeza em ambientes industriais. Anteriormente, a Elpress utilizava bombas Grundfos CRN controladas por um painel de controlo separado e grande com PLC (controlador lógico programável).

“O antigo reforço de pressão Grundfos era maior em termos de área ocupada, era mais caro e menos eficiente em termos energéticos,” diz Jannes Voss, Diretor Geral. “E precisávamos de conectar muito mais equipamentos a ele para que funcionasse. O nosso objetivo era tornar as coisas mais simples, mais robustas, mais fiáveis e com menos complexidade.”

Qualquer que seja a informação que queira saber, tem uma visão real sobre onde pode melhorar ou onde já está a fazer bem
Jannes Voss, Diretor Geral.

O Gestor de Operações da Elpress, Peter Agterberg, diz que a cooperação com a Grundfos começou com o Gestor de Vendas Regional Luke Gardener e o Gestor de Contas John Bergmans a explorarem as possibilidades. “Mas muito rapidamente, todos os tipos de departamentos de ambos os lados se ligaram a este projeto. E o entusiasmo foi além disso. Notámos que a Grundfos e a Elpress têm muito em comum.”

Após uma série de workshops, colaboração e testes ao longo de 18 meses, os parceiros estavam prontos para lançar um novo tipo de sistema no mercado. Este sistema de limpeza apresenta a tecnologia Grundfos Soft PLC integrada diretamente nas bombas Grundfos CRNE. Isso significa que não é necessário uma caixa de controlo PLC externa, e as bombas E menores e mais inteligentes economizam energia enquanto controlam a aplicação e recolhem dados.

Da esquerda: John Bergmans e Luke Gardener, Grundfos, encontram-se com Peter Agterberg Gerente de Operações da Elpress.

A solução

A solução Soft PLC torna as bombas inteligentes Grundfos programáveis. Anteriormente, a Elpress precisava de uma grande caixa de controlo que incluísse tanto a distribuição de energia como o PLC. “Agora temos uma pequena caixa de controlo onde apenas fazemos a distribuição de energia. Todas as coisas inteligentes estão a acontecer na própria bomba,” diz o Engenheiro de Produção da Elpress, Guus van Bree.

Luke Gardener gosta de descrever a nova solução desta forma: “Anteriormente, a Grundfos fornecia as bombas como o coração dos sistemas de reforço, entregando o caudal e a pressão aos clientes. Agora, com a tecnologia Soft PLC, a Grundfos também está a fornecer o cérebro do sistema, desbloqueando todas as oportunidades para oferecer poupanças de energia, reduzir as emissões de carbono e simplificar o sistema na totalidade.”

Outra adição interessante é que o Soft PLC pode conectarse diretamente à nossa E-cloud, por isso está totalmente integrado no nosso ambiente
Guus van Bree, Engenheiro de Produção da Elpress

O Soft PLC da Grundfos fornece um sistema de bomba mais digital e orientado por dados, eliminando a necessidade de PLC externo e economizando energia substancial e emissões de CO2.

Jannes Voss, Diretor Geral da Elpress, com as mãos nos antigos e novos sistemas de reforço.

O Soft PLC da Grundfos, integrado no motor MGE da bomba-E, cria um pacote poderoso para controlo avançado e integração de sistemas. O motor MGE oferece eficiência energética através da sua tecnologia de velocidade variável e modos de controlo integrados, enquanto o Soft PLC adiciona flexibilidade ao permitir lógica personalizada, controlo de componentes externos e monitorização melhorada através do módulo Ethernet Grundfos CIM 550 P. Juntos, eles fornecem uma solução abrangente que simplifica a automação, elimina a necessidade de um PLC externo e oferece um valor significativo para conformidade, relatórios e desempenho otimizado.

O sistema oferece monitorização melhorada de dados como caudal, pressão e rastreamento de temperatura – crítico para conformidade e relatórios. Para a Elpress, este controlo e monitorização do sistema é um valor acrescentado chave do Soft PLC. Permite o controlo de componentes externos e programação com lógica real, com base na entrada do sistema direcionada para a bomba. “O que quer que queiras saber, tens informações reais sobre onde podes melhorar ou onde já estás a fazer bem,” diz Jannes Voss.

“Outra adição interessante é que o Soft PLC pode conectar-se diretamente ao nosso E-cloud, por isso está totalmente integrado no nosso ambiente,” acrescenta Guus van Bree. Ele diz que a pegada mecânica encolheu consideravelmente também. “Antes, tínhamos bombas muito grandes, que eram pesadas na parte superior, e agora temos bombas muito menores, porque utilizam uma RPM mais alta onde podemos alcançar as mesmas especificações. E isso tem sido ótimo, além do que podemos alcançar com o controlo. Além disso, encolheu apenas em tamanho. … o antigo sistema pesava cerca de 400 quilogramas e o novo 270, por isso reduzimos cerca de 130 quilos.”

Guus acrescenta que a capacidade de velocidade variável permitirá que diferentes utilizadores tenham aceleração controlada. Eles podem sempre ter o caudal e a pressão corretos de que precisam. “Agora podemos escolher ter diferentes pontos de ajuste, porque podemos controlá-lo com base no tempo ou em algo que o cliente deseja. Então podemos dizer, durante o dia, só funcionamos a 20 bar quando começam a limpar. À noite, obtemos potência total, e depois vamos a 40 bar. Isso vai poupar muita energia.”

“Nunca tivemos isso com nenhum dos nossos outros fornecedores – que eles venham até nós e digam: ‘Vamos ver como podemos melhorar este produto.”

O resultado

“A parte interessante é que fizemos isso juntos com a Grundfos,” diz Guus van Bree. “Nunca tivemos isso com nenhum dos nossos outros fornecedores – que eles venham até nós e digam: ‘Vamos ver como podemos melhorar este produto.’ E agora temos um sistema que é como gostamos, fornecido pela Grundfos. Isto tem sido realmente ótimo.”

Luke Gardener diz que a tecnologia oferecida nestes novos sistemas co-desenvolvidos ajudará o mercado global de alimentos e bebidas nas suas aspirações de sustentabilidade, redução do consumo de energia, redução do consumo de água e CO₂, “…e também ter a transparência para ver a informação e os dados nos seus sistemas.”

A Elpress estimou economias de energia por sistema de cerca de 25%, o que significa uma redução de 10 toneladas de CO₂ por ano e economias de custos de energia de 4.200 EUR (4.900 USD) por ano.*

“A sustentabilidade cria um impacto financeiro, que a longo prazo criará um caso de negócio que é valioso para os nossos clientes,” diz Kaeso de Jager.

“Estou realmente entusiasmado com o resultado,” diz ele. “Abordamos as principais questões que vemos no mercado hoje. Mas o que é mais importante para mim é que criamos uma colaboração onde podemos desenvolver para o futuro. Porque a mudança na procura irá forçar a inovação, e este é um dos valores que trazemos ao cliente. Estamos a desenvolver constantemente. Precisamos de um curto tempo para o mercado, e precisamos trazer essas inovações aos clientes o mais rápido possível. A colaboração com a Grundfos dá-me a confiança de que podemos levar isso ao próximo nível.”

Guus van Bree verifica os dados no sistema de pressurização baseado em Soft PLC.

Informações sobre o caso:

  • Tema: Sistemas de limpeza industrial
  • Localização: Boxmeer, Países Baixos
  • Cliente: Elpress BV
     

Fontes: Os factos deste caso provêm de entrevistas no local na Elpress BV em Boxmeer, Países Baixos, a 14 de outubro de 2025.
* As alegações são baseadas num Energy Check Advanced da Grundfos e comparação de dados monitorizados em tempo real entre o sistema de pressurização anterior e o novo sistema de pressurização desenvolvido.

A Grundfos forneceu:

Além do co-desenvolvimento do sistema de Limpeza da Elpress, a Grundfos forneceu a solução Soft PLC para reduzir a complexidade do sistema e criar um sistema de bomba mais digital e orientado a dados. A solução inclui conectividade melhorada, permitindo ajustes remotos de configurações e leituras de códigos de erro.

O Soft PLC elimina a necessidade de um PLC externo. A Elpress leva ainda mais longe as substanciais economias de energia, menores emissões de carbono e o potencial de fiabilidade da bomba ao integrar bombas E da Grundfos de velocidade elevada e inteligentes na sua solução.

O Soft PLC é baseado em tecnologia proprietária e patenteada da Grundfos. Proporciona a oportunidade para os utilizadores criarem as suas próprias funções lógicas e utilizarem todas as entradas e saídas disponíveis no motor da bomba MGE/MLE que alimenta as bombas E da Grundfos. Além disso, os custos gerais de CAPEX para o seu sistema também são reduzidos.

Saiba mais

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Indústrias relacionadas

Encontre indústrias da Grundfos relacionadas a este tema

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.