Caso

Grundfos Connect Asset Monitor ajuda a reduzir a pegada ambiental e os custos operacionais na Finlândia rural

Cooperativa de água Kannonsaha - Vihtaperä

Área: 550 km2

Densidade populacional: 2,4 habitantes/km2
(Média da Finlândia: 18,3 habitantes/km2)

Comprimento da rede: 22 km

Estações de bombeamento: 11

Na zona rural de Kannonkoski, no centro da Finlândia, situam-se onze estações de bombeamento que, juntas, compõem a cooperativa de água Kannonsaha - Vihtaperä. Nesta área pouco povoada, as distâncias são longas e a realização de trabalhos no local pode ser inconveniente e dispendiosa. No âmbito de uma atualização dos quadros elétricos das estações de bombeamento, a cooperativa de água Kannonsaha-Vihtaperä ligou todas as suas estações ao Grundfos Connect Asset Monitor, o que os ajudou a reduzir os custos de manutenção, os transbordos e o seu impacto ambiental.

Modernização de uma rede rural de águas residuais

Quando a cooperativa de água Kannonsaha - Vihtaperä entrou em contacto com Grundfos, os quadros elétricos instalados nas suas estações de bombeamento tinham mais de 10 anos. Além de apresentarem desgaste, estavam ultrapassados e não dispunham das funcionalidades necessárias para manter o nível de eficiência e fiabilidade que se espera de uma rede de águas residuais moderna. A cooperativa de água Kannonsaha - Vihtaperä contactou a Grundfos em busca de uma nova solução capaz de satisfazer a sua necessidade de operação automática, como, por exemplo, monitorização e controlo remotos, bem como notificações e alertas automáticos.

Dados em tempo real e alertas automáticos

A Grundfos apresentou uma proposta para substituir todos os quadros elétricos nas estações de bombeamento da rede e equipá-los com sensores novos e um interruptor de nível de reserva, para além dos Controladores Dedicados da Grundfos. O sistema de controlo das bombas inclui a medição de corrente específica da bomba, proteção contra sobretensão e monitorização de fases. O sistema de Controladores Dedicados foi então ligado ao software Grundfos Connect Asset Monitor para proporcionar monitorização e controlo remotos.

 

Para garantir que a nova solução da Grundfos satisfazia as necessidades e os requisitos da cooperativa de água Kannonsaha- Vihtaperä, os quadros elétricos foram concebidos e fabricados por um parceiro local da Grundfos na Finlândia, em estreita colaboração com a cooperativa de água. Antes da expedição, os quadros elétricos e a ligação para monitorização remota foram meticulosamente testados na fábrica e o sistema de Controladores Dedicados foi pré-parametrizado de acordo com as estações de bombeamento. Tudo isto ajudou a garantir um processo de instalação imples.

Os quadros elétricos da rede foram, então, substituídos um a um e cada quadro novo foi instantaneamente ligado ao Grundfos Connect Asset Monitor logo após a instalação. Desta forma, o sistema começou a reunir dados e a ativar alertas automáticos a partir do momento em que um novo quadro elétrico era instalado.

A monitorização remota reduz os transbordos

Desde a atualização, a cooperativa de água Kannonsaha - Vihtaperäsofreu uma redução significativa do risco de transbordos nassuas estações de bombeamento graças à nova capacidade demonitorizarem remotamente os equipamentos.

"Preocupava-me muito com os transbordos e os danos que isso pode causar às nossas estações de bombeamento e à natureza circundante. Mas desde que fizemos a atualização para o nosso novo sistema da Grundfos, o Grundfos Connect Asset Monitor, reduzimos significativamente o número de transbordos, e nenhum deles foi parar à natureza," explica Kari Piispanen, Gestor de Habitação nas cooperativas de água.

A cooperativa conseguiu até reduzir a necessidade de funcionários no serviço em piquete, tendo mantido o trabalho de assistência e manutenção dentro do horário normal. As funcionalidades adicionais nos Controladores Dedicados da Grundfos, como o esvaziamento e a drenagem de espuma diários, também melhoraram a limpeza dos depósitos das estações de bombeamento, reduzindo a necessidade de lavar o depósito e de remover sólidos com camiões de aspiração, diminuindo, em última análise, os custos de manutenção.

Além disso, com os dados fornecidos pelo Grundfos Connect Asset Monitor,  a cooperativa de água Kannonsaha - Vihtaperä pode identificar as alterações necessárias nas estações de bombeamento individuais para prevenir problemas futuros. Trata-se de informação que agora utilizam para terem uma abordagem mais proativa no planeamento de inspeções e manutenções futuras.

Grundfos Connect Asset Monitor

Grundfos Connect Asset Monitor é uma alternativa simples e rentável a uma solução SCADA. Através de uma plataforma online, o Grundfos Connect Asset Monitor permite-lhe monitorizar e controlar remotamente o seu equipamento de infraestrutura de água em qualquer lugar, a qualquer hora. Basta um dispositivo com acesso à Internet. Os alertas automáticos, incluindo os alarmes e avisos, permitem-lhe agir de forma rápida e proativa quando ocorrem problemas, minimizando o tempo de inatividade, reduzindo os custos operacionais e aumentando a eficiência.

A cooperativa de água Kannonsaha - Vihtaperä está tão satisfeitacom a sua nova solução, que planeia expandi-la com uma função debloqueio das estações de bombeamento, a qual irá permitir a cada uma das estações na rede bloquear automaticamente a estação imediatamente acima para evitar transbordos.

“Estamos muito satisfeitos com os nossos novos quadros elétricos e sobretudo com o Grundfos Connect Asset Monitor. Aumentou a eficiência operacional nas nossas estações de bombeamento e proporcionou-nos tranquilidade", explica Kari Piispanen.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.